Decarbonizzazione con soluzioni di accumulo energetico
La transizione verso le energie rinnovabili è riconosciuta come un passo fondamentale nella decarbonizzazione. Tuttavia, le energie rinnovabili ci offrono un approvvigionamento intermittente, molto diverso rispetto all'approvvigionamento stabile da fonti fossili. Pertanto, per garantire una transizione efficace, dobbiamo superare le sfide dell'equilibrio tra domanda e offerta. Quando acquistiamo energia da fonti rinnovabili, gli alti e bassi della produzione energetica differiscono notevolmente dal modello di consumo.

Soluzioni di accumulo energetico, a supporto delle energie rinnovabili
Abbiamo bisogno dell'accumulo energetico per colmare il divario tra i livelli di offerta e domanda di energia in orari specifici della giornata. Ad esempio, a mezzogiorno la produzione di energia fotovoltaica solare è al massimo, mentre di notte si azzera. La curva del consumo energetico può essere diametralmente opposta: il picco della domanda si verifica la sera e al mattino presto, mentre a mezzogiorno la domanda è bassa.
Quando capiamo che l'accumulo energetico è fondamentale per far corrispondere offerta e domanda, iniziamo a renderci conto della sua importanza nel raggiungere i nostri obiettivi climatici. Per decarbonizzare in modo adeguato, la società deve compiere l'enorme passo di implementare l'accumulo energetico su scala multi-gigawatt. Solo con un certo volume di accumulo, basato su energie rinnovabili, si può fornire un'alimentazione affidabile tale da eguagliare la stabilità di una rete tradizionale basata su combustibili fossili.

Come garantire un'alimentazione di rete stabile e affidabile quando si integrano fonti di energia rinnovabile
In Danfoss Drives ci impegniamo a sostenere la transizione verde. Una delle principali sfide per i nostri clienti è saper gestire l'integrazione di diversi generatori di energia e sistemi di accumulo in un'unica rete. Ciò può causare problemi di qualità dell'alimentazione e instabilità della rete. Per questo Danfoss Drives offre convertitori di potenza efficienti per combattere le incoerenze e garantire un'alimentazione di rete stabile e affidabile.
La tecnologia Danfoss è un fattore comprovato per un'alimentazione elettrica costante e soluzioni adatte alla rete. Forniamo un'ampia gamma di prodotti per supportare la tua offerta di accumulo energetico. Danfoss fornisce soluzioni di conversione di potenza compatibili con la rete elettrica e di straordinaria efficienza energetica, appositamente studiate per l'accumulo energetico.
Grazie alla bassa distorsione armonica, al fattore di potenza regolabile e ad altre caratteristiche adatte alla rete, il supporto delle soluzioni Danfoss garantisce un'alimentazione elettrica competitiva e conforme alla rete. Con una lunga esperienza nella conversione di potenza per soluzioni di accumulo energetico, combinata con una posizione leader nel mondo, Danfoss è il partner ideale quando si investe in tecnologia di accumulo energetico.
Vuoi saperne di più su come le soluzioni di conversione di potenza Danfoss possono aiutarti a garantire la stabilità e la conformità della rete, riducendo al contempo il CAPEX?
- Perché la società ha bisogno di accumulo energetico?
- In che modo l'accumulo energetico contribuisce a migliorare la competitività dei settori dell'elettricità?
- Quali flussi di entrate può contribuire a generare l'accumulo energetico?
- Quali forme assume l'accumulo energetico?
- Accumulo energetico nella pratica