Liberare la potenza dei dati
Nell'attuale panorama industriale in rapida evoluzione, un efficace monitoraggio delle condizioni è fondamentale per garantire l'affidabilità, l'efficienza e la longevità delle apparecchiature critiche. Mentre la tecnologia continua a progredire,
Nell'attrazione "Beat the Storm" dell'Universe Science Park in Danimarca, i motori sono fisicamente inaccessibili. Eseguire un controllo fisico del ventilatore, del motore e dei cavi richiede molto tempo. È quindi estremamente utile che, anziché smontare i motori per controllarli annualmente, si possano monitorare a distanza le vibrazioni e l'assorbimento di potenza. Il personale può intervenire tempestivamente per evitare che si verifichino guasti critici. In effetti, la funzionalità CBM funge da rete di sicurezza invisibile che protegge il sistema dall'interno.
Leggi la case story

Prodotti in evidenza

Le prime innovazioni di Danfoss
Il CBM nasce da una lunga storia di innovazioni Danfoss. I drives Danfoss si distinguono dagli altri presenti sul mercato per le funzioni intelligenti integrate, che riducono la necessità di componenti esterni necessari.