Il suo nome è Grotte ed è 100% elettrico.
Il primo traghetto elettrico completamente commerciale di nuova costruzione in Danimarca, sta percorrendo le sue rotte quotidiane in acque Patrimonio dell'Umanità nell'habitat naturale, con canali di marea, banchi sabbiosi, banchi di cozze, banchi di sabbia, spiagge e dune del mare di Wadden.
Il traghetto è lungo 50 metri e largo 14.
A bordo della nave operano oltre 15 tonnellate di batterie al litio, con una capacità di 1.107 kWh, che raggiungono velocità fino a 11 nodi (poco più di 20 km/ora).
In Europa, circa 900 traghetti operano su rotte brevi, tutte potenzialmente elettrificabili. Il trasporto marittimo emette più di 900 milioni di tonnellate di CO2 all'anno ed è responsabile di circa il 2,5% delle emissioni globali di gas serra.
L'elettrificazione è la via da seguire per il trasporto marittimo a corto raggio e per vie interne, nei porti, nei fiumi e nei fiordi.

Ole Berg-Hansen, Chief Engineer di Molslinjen, ha supervisionato la costruzione del nuovo traghetto.
“E' fantastico navigare a bordo di Grotte. I nostri passeggeri sperimenteranno che è più silenzioso rispetto a un traghetto convenzionale con motore. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici prefissati, dobbiamo iniziare ora.
Questo è il nostro primo traghetto elettrico, e non sarà l'ultimo”.
Scegli il meglio per il tuo sistema nel settore marine e energy, scegli i drives Danfoss

I convertitori di frequenza Danfoss sono certificati da parte dei principali enti di classificazione navale a livello mondiale. Di seguito, una breve descrizione delle approvazioni navali e i link per scaricare le certificazioni.

L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.

Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).

Con il controllo di argani e gru su è possibile ottenere risparmi energetici, funzionamento a bassa rumorosità e nessun rischio di surriscaldamento o perdite di olio idraulico.

I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.
Newsletter Drives
Vuoi rimanere al passo con le novità Drives?
Non perderti nemmeno una news del mondo degli inverter Danfoss e dell'automazione industriale.
Scegli di rimanere informato e aggiornato, i contenuti li scegli tra 11 segmenti applicativi!