Danfoss risponde alla crescente domanda di pompe di calore industriali offrendo tecnologie in grado di raggiungere già oggi temperature fino a 120°C e di arrivare a 150°C nel prossimo futuro.
Le pompe di calore industriali svolgono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione di settori come alimentare e delle bevande, carta e cellulosa, chimico e tessile, dove l’acqua calda e il vapore ad alta temperatura sono indispensabili per processi quali essiccazione, sterilizzazione e bollitura. Rappresentano inoltre una soluzione strategica per la decarbonizzazione delle reti di teleriscaldamento, nelle quali temperature di mandata elevate sono essenziali per garantire efficienza e affidabilità. Fino a poco tempo fa, la tecnologia delle pompe di calore consentiva di raggiungere temperature comprese tra 90 e 100°C. Grazie alle più recenti innovazioni, Danfoss sta contribuendo ad alzare significativamente questo limite, aprendo nuove opportunità per applicazioni industriali e sistemi energetici a basse emissioni.
Abbiamo investito molto per espandere il nostro portafoglio di prodotti, in particolare la nostra linea di compressori, per supportare lo sviluppo di pompe di calore da 100 kW a 3 MW, compatibili con un'ampia gamma di refrigeranti, dalle opzioni a basso GWP con HFO alle alternative naturali come CO₂ e idrocarburi.
Queste soluzioni sono pronte all'uso. Supportati da decenni di esperienza nelle applicazioni delle pompe di calore, da un ampio portafoglio e da un costante impegno per la qualità, consentiamo agli OEM di costruire sistemi di processo robusti e a prova di futuro.

Per molti settori che lottano contro l'aumento dei costi, aderire alle soluzioni alimentate a combustibili fossili può sembrare sicuro, ma spesso significa mancare tecnologie innovative e pronte all'uso Adesso disponibili. L'offerta Danfoss è costruita per supportare la progettazione e le prestazioni delle pompe di calore industriali non solo attraverso componenti affidabili, ma anche attraverso una profonda esperienza nelle applicazioni, servizi di simulazione avanzati come il programma A3S e capacità di test in laboratorio nei nostri centri di sviluppo delle applicazioni. Dalla progettazione iniziale del sistema alle partnership di sviluppo, Danfoss è posizionata per supportare i clienti durante tutto il percorso.
Riteniamo che le pompe di calore industriali promuoveranno la prossima grande ondata di decarbonizzazione nell'industria. Si tratta di un mercato in rapida crescita e abbiamo fatto investimenti strategici per guidarlo, non solo con la tecnologia migliore della categoria, ma anche con le informazioni e gli strumenti per aiutare i nostri clienti a sviluppare sistemi più intelligenti ed efficienti.

Supporto alla progettazione del sistema dall'inizio al finire
Per aiutare i clienti OEM a commercializzare più rapidamente il proprio sistema e offrire alternative interessanti alle caldaie nei processi industriali e nei progetti di teleriscaldamento, Danfoss offre:
- Il più ampio portafoglio di compressori qualificati per pompe di calore industriali compatibili con refrigeranti naturali e a basso GWP - dalle tecnologie scroll, a pistone semiermetico e a vite alle tecnologie centrifughe oil-free
- Un'ampia gamma di componenti di linea e regolatori, tra cui valvole di espansione elettriche per alte temperature e un portafoglio completo oil-free per aumentare l'affidabilità e l'efficienza del sistema
- Regolatore Alsmart® - la nostra innovativa piattaforma di regolatori HVAC programmabili, che combina l'hardware migliore della categoria con strumenti di programmazione e monitoraggio avanzati, diventando efficacemente il cervello del sistema
Prodotti per pompe di calore industriali non solo efficienti, ma anche prontamente disponibili, offrendo agli OEM un'alternativa competitiva alle caldaie e gli strumenti per soddisfare i rigorosi requisiti di alta temperatura.
Vuoi aumentare insieme il potenziale della pompa di calore? Contattare Danfoss per ulteriori informazioni o visitare la pagina dedicata alle pompe di calore industriali.