Libérer le pouvoir des données
Dans le paysage industriel actuel en constante évolution, une surveillance conditionnelle efficace est primordiale pour garantir la fiabilité, l’efficacité et la longévité des équipements critiques. Au fur et à mesure que la technologie progresse, la surveillance à distance est apparue comme révolutionnaire, permettant aux utilisateurs d’accéder aux données en temps réel, de réagir rapidement pour éviter les temps d'arrêt, d’optimiser les performances et de prendre des décisions éclairées.
Dans l’attraction « Beat the Storm » de l’Universe Science Park au Danemark, les moteurs sont physiquement très difficiles d'accès. Il est chronophage de réaliser une vérification physique des ventilateurs, des moteurs et des câbles. Ainsi, il est très avantageux de pouvoir surveiller les moteurs à distance pour détecter les vibrations et mesurer la consommation d'énergie, plutôt que de les démonter chaque année pour effectuer une vérification. Le personnel peut réagir à temps pour éviter l’apparition de défauts critiques. En effet, la capacité de la CBM agit comme un filet de sécurité invisible protégeant le système de l’intérieur.
Lire l’étude de cas