Les réseaux de chaleur urbains d’aujourd’hui regorgent d’un potentiel inexploité. Et la digitalisation est le levier fondamental pour débloquer la prochaine génération d’énergie urbaine, de nouveaux réseaux et d’expansion de réseau qui libèrent une optimisation et une efficacité énergétique de bout en bout non réalisées.
La question est donc « Comment ? ». Dans cet article, nous expliquerons pourquoi la complexité des réseaux d’énergie urbains est un avantage qui favorise une plus grande résilience et flexibilité avec des informations exploitables, lorsqu’elle est surveillée et régulée par des solutions de contrôle intelligentes.
Les réseaux complexes ressemblent à des labyrinthes, caractérisés par la complexité et les boucles. Alors que les labyrinthes traditionnels n’ont qu’un point de départ et un point final, les réseaux d’énergie urbains d’aujourd’hui sont un nouveau type de labyrinthe avec plusieurs points de départ pour la production de chaleur ou de froid et des milliers de points finaux au niveau du consommateur.
À mesure que la complexité du système augmente, il devient plus important d’appliquer une logique de contrôle efficace pour garantir un fonctionnement stable et optimisé. Dans un système moderne avec plusieurs centrales thermiques utilisant une variété de combustibles, il est de plus en plus important de contrôler quand, où et comment l’énergie est produite, distribuée et consommée.
Grâce à une logique de contrôle avancée dans l’ensemble du système d’approvisionnement, basée sur des solutions numériques intelligentes, vous pouvez obtenir une production d’énergie plus rentable tout en réduisant les émissions de CO₂ et en maintenant le confort des utilisateurs finaux.
Les réseaux d'énergie urbains offrent des opportunités uniques de fournir un chauffage et un refroidissement durables à partir d’une grande variété de sources renouvelables, qui peuvent ne pas être accessibles au niveau d’un bâtiment individuel, renforçant l’idée d’un labyrinthe complexe de chaleur ou de froid. Cependant, en utilisant un minimum d’énergie primaire, les réseaux d'’énergie urbains permettent la production de chaleur et de froid de la production à la distribution et à la consommation, les systèmes de contrôle intelligents étant la base pour réaliser tout le potentiel du système.
L’utilisation de sources d’énergie renouvelables, telles que les pompes à chaleur qui capturent la chaleur excédentaire d’un centre de données ou d’un supermarché, les matériaux de biomasse tels que les copeaux de bois ou même l’énergie géothermique, permet de sélectionner une source d’énergie en fonction de la disponibilité. Ainsi, il est plus facile d’absorber les fluctuations de coûts dans le réseau. Et le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables garantit des opérations plus vertes : historiquement, le chauffage urbain a réduit les émissions de CO₂ de 3 à 4 %, et avec la numérisation, vous pouvez permettre une transition toujours plus rapide en réduisant la consommation d’énergie et en augmentant la transparence totale dans le labyrinthe du chauffage urbain.
Cette union de flexibilité, d’efficacité et d’ouverture exceptionnelle aux nouvelles sources d’énergie rend l’infrastructure énergétique urbaine idéale pour étendre ou intégrer plus de sources dans le système tout en augmentant la résilience du système.
Fondamentalement, une connaissance approfondie du matériel et de l'architecture du « labyrinthe thermique de la chaleur ou du froid » — jusqu'à chaque vanne, contrôleur ou échangeur de chaleur — est essentielle pour concevoir des composants intelligents améliorés par des logiciels avancés basés sur l'IA et des solutions de jumeaux numériques. Cela maximise la valeur des informations et des données disponibles tout en aidant les services publics et les propriétaires de bâtiments à prendre de meilleures décisions grâce aux outils numériques.
Libérez tout le potentiel des réseaux avec des solutions d’énergie urbaine de bout en bout et obtenez des informations exploitables permettant une optimisation continue et un contrôle optimal de la température, tant du côté de la demande que de l’offre.
Le refroidissement urbain est un système de refroidissement respectueux de l’environnement et économe en énergie. Un système parfaitement en ligne avec les objectifs européens sur la transition énergétique et une croissance verte.