Aumenta la eficiencia con el ralentí automático
En una situación en la que la presión de la bomba no es necesaria debido a un nivel bajo o nulo de operaciones, es importante reducir la velocidad del motor hasta que se necesite de nuevo la presión. La reducción de la velocidad del motor en situaciones de ralentí aumenta la eficiencia del sistema hidráulico y, por lo tanto, reduce el consumo de combustible y los niveles de ruido del motor.
Aunque muchas aplicaciones de ralentí automático suelen utilizar un interruptor mecánico, Danfoss recomienda utilizar un interruptor electrónico.