• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compre Bem reduz consumo de energia em 15% com retrofit de equipamentos de frio alimentar

sexta-feira, 20 de dezembro de 2019

A nova bandeira do GPA – um dos maiores grupos varejistas do País – para operar com o formato regional e em contato mais próximo de seus consumidores.

 

A unidade contou com um amplo uso de tecnologias para facilitar a experiência de compras e um dos focos da modernização para a inauguração da loja foram os equipamentos de frio alimentar. O retrofit consistiu na mudança do layout e na troca dos expositores e forçadores de ar das câmaras de resfriados, preparo e congelados. Com consultoria da WM Engenharia, o retrofit dos equipamentos de frio alimentar ficou a cargo da Perfil Refrigeração. “Como o cliente estava procurando eficiência energética com um custo competitivo e custo de manutenção otimizado, foi proposta a utilização de um chiller para média temperatura”, explica José Leite Neto, diretor geral da Perfil Refrigeração.

 

Este sistema de chiller é composto de dois sistemas: o primário, com fluido R410A; e o secundário, com fluido Glicol. Para fornecer compressores para este chiller, a WM Engenharia, a Perfil Refrigeração e a Compre Bem escolheram a Danfoss. A multinacional dinamarquesa equipou o chiller com um compressor scroll inverter VZH como mestre e mais três compressores SH como escravos. “Nesta modalidade de chiller de média temperatura, temos um baixo consumo de energia em função dos compressores inverter e de toda eletrônica da Danfoss embarcada no sistema”, acrescenta Neto.

 

Por ser um modelo de velocidade variável, o compressor scroll VZH fornece capacidade de acordo com a demanda, variando de 1500 rpm a 6000 rpm. Deste modo, o produto da Danfoss economiza energia exatamente devido à sua variação de velocidade. A utilização do fluido refrigerante R410A garante também a eficiência energética do sistema, além de não agredir a camada de ozônio.

 

A Danfoss forneceu o gerenciador AK-SM 880 ao sistema de automação da loja, válvulas de expansão eletrônica modelo ETS no sistema resfriado por glicol e R410A e o controlador EKC 316A nos trocadores de calor, o que proporciona melhor eficiência de acordo com a carga térmica do sistema. “Todo o projeto foi selecionado e o startup feito pela equipe de Suporte Técnico da Danfoss. Nossos engenheiros programaram e realizaram todo o controle para dar o melhor rendimento do sistema para o cliente”, comenta Alex Pagiato, engenheiro de vendas da Danfoss.

 

O diretor geral da Perfil Refrigeração explica que no rack de baixa temperatura foram utilizados compressores scroll LLZ dotados de conversor de frequência VLT® HVAC Basic Drive FC 101, sendo um mestre com inversor de frequência e dois satélites sem variação de velocidade. “Para este sistema, optamos por expansão direta com fluido R404A. Para controle de temperatura e pressões do sistema, novamente adotamos as válvulas eletrônicas da Danfoss para o controle e o monitoramento de todo o sistema.”

 

Como resultado, a solução proposta pela Danfoss, WM Engenharia e Perfil Refrigeração reduziu o consumo de energia em torno 15% se comparada com a aplicada antes da reforma. “Têm sido amplamente satisfatórios os resultados obtidos com as instalações da Danfoss. Uniu a necessidade aos recursos que o cliente tinha, tornando positivo o custo-benefício. Particularmente, trabalho com equipamentos Danfoss há cerca de 35 anos e já conhecia o desempenho das aplicações. Por isso a sugestão foi com a certeza de que realizaríamos o casamento perfeito”, comenta o engenheiro Marcio Moreno, diretor  técnico/administrativo da WM Engenharia.