Transformando o desafio da urbanização em uma solução
Com 180.000 pessoas em todo o mundo se mudando para as cidades a cada dia, a busca por soluções para os problemas habitacionais se intensifica. Além de resolver o desafio do espaço, também precisamos garantir que as novas soluções habitacionais sejam atraentes, eficientes e mais sensíveis ao meio ambiente.
Encontrar uma resposta sustentável para o desafio da urbanização atual significa explorar os recursos desconhecidos de nossas cidades.
Pensar inteligente depende da colaboração de todas as partes interessadas
O projeto Urban Rigger mostra como o pensamento inteligente pode levar a maneiras criativas de resolver desafios habitacionais. Como colocar edifícios na água, em vez de na terra. Desenvolvido por Kim Loudrup, da Udvikling Danmark, em colaboração próxima com Bjarke Ingels e os arquitetos da BIG, esses dormitórios flutuantes são uma tentativa ambiciosa de enfrentar o desafio habitacional dos estudantes de Copenhagen.
Feita de contêineres marítimos reutilizados, a construção do protótipo foi finalizada no verão de 2016, e o Rigger agora está localizado no porto da cidade. Junto do seu estilo moderno, os benefícios ecológicos também podem deixar as pessoas orgulhosas por viverem lá.


- Em todo o mundo, as áreas urbanas precisam acomodar 180.000 novos residentes a cada dia
- Só nas principais cidades da Europa, há uma escassez projetada de mais de 4 milhões de quartos para estudantes até 2025
- Atualmente, os edifícios somam 40% do consumo de energia mundial e 1/3 das emissões de CO2

Com as soluções da Danfoss para o Urban Rigger:
- 75% da energia para aquecimento e água quente é extraída do mar
- 15% do consumo de energia é economizado com aquecimento leve do piso
- Até 95% do calor é recuperado através do sistema de ventilação

Ao usar somente 5% do perímetro de água urbano de 20 cidades europeias, nós podemos:
- Criar 169.500 lares estudantis com 14.100 Urban Riggers
- Poupar 855 GWh de energia por ano, o equivalente de energia consumida por uma cidade europeia com 42.000 cidadãos
- Reduzir as emissões de CO2 com 170 kt de CO2 por ano, o equivalente a 90.000 carros de passeio da UE

Soluções de energia inteligentes para os lares do amanhã
No Urban Rigger, nós colocamos o nosso conhecimento e as nossas soluções sustentáveis à prova. Assista ao vídeo e veja como implementamos algumas das nossas soluções inovadoras para tornar o Urban Rigger o mais sustentável possível.

O Urban Rigger usa o chamado "Aquecimento de fonte hídrica". Trata-se de uma solução eficiente, econômica e sustentável que usa a água das vizinhanças como fonte de aquecimento grátis e limpa. Junto com painéis solares, ele garante que a bomba de calor de 13 KW da Danfoss funcione com pouca eletricidade.

A Danfoss desempenhou um papel importante na implementação da infraestrutura de ventilação e aquecimento do Rigger. Por exemplo, ao implementar nossa tecnologia de ponta em aquecimento de pisos, que garante um clima interior confortável.

Nós implementamos uma unidade de ventilação de recuperação inovadora que remove o ar viciado e fornece ar fresco constante, ao mesmo tempo que mantém a perda de calor associada no mínimo e com até 95% de recuperação de calor.

Comece sua carreira reinventando o amanhã
As inovações revolucionárias do amanhã dependem de mentes curiosas e comprometidas em construir cidades mais inteligentes
Assista ao vídeo para saber mais sobre nossas soluções para o Urban Rigger e descubra o que significa construir o amanhã.