O relatório Green Restart: áreas de foco
Ir além dos problemas e buscar soluções concretas é exatamente o que é necessário. Com base em relatórios científicos, experiência da indústria e liderança em eficiência energética, energias renováveis e eletrificação, consolidamos as principais perspectivas, soluções e ações sobre como criar empregos, construir verdes e gerar crescimento sustentável.

Nossas recentes reflexões sobre os tópicos que mais importam para um Green Restart

A crise do COVID-19 teve um impacto severo em todo o mundo, não apenas de uma perspectiva de saúde, mas também de uma perspectiva social e econômica. Para melhorar a qualidade do ar, mas também para atender às ambições do Acordo de Paris, a eletrificação dos transportes públicos e privados em terra e no mar é fundamental.

O COVID-19 reduziu a atividade de fábricas ocupadas e fez com que as cidades parecessem cidades fantasmas, pois as precauções de saúde mantinham os trabalhadores em suas casas e as interrupções na cadeia de suprimentos desafiavam a produção de muitas grandes indústrias. A parada abrupta veio após um crescimento considerável na demanda por produtos industriais nos últimos anos, junto com o crescente consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa.
The Green Restart Series: estimulando a recuperação econômica e a ação climática

Para descarbonizar os setores de edifícios, indústria e transportes, precisamos fazer da eficiência energética, eletrificação e integração do setor, nossas prioridades. As soluções já estão disponíveis - saiba mais sobre o que é necessário para tornar este momento um Green Restart.
Assista aos vídeos
Soluções

O setor de transporte é responsável por um quarto das emissões globais de energia e, para cumprir nossa meta climática de 1,5 grau, precisamos reduzir as emissões de transporte em 28%. Isso significa que precisamos acelerar a eletrificação de nossos ônibus, carros, caminhões e balsas e construir a infraestrutura inteligente, movida por energia verde. Explore as soluções que podem ser usadas hoje.

O setor industrial é responsável por 20% do total das emissões de gases de efeito estufa. O contexto atual cria a oportunidade de repensar nossas indústrias - para construir resiliência e aumentar a competitividade, enquanto reduz as emissões e abre o caminho para um futuro neutro em carbono. As soluções inteligentes que reduzem o consumo de energia, aumentam a produtividade e ajudam a integrar fontes de energia renováveis já estão disponíveis.

Os edifícios são responsáveis por 40% do uso global de energia e cerca de 1/2 das emissões em toda a cidade, o que os torna um ponto de partida crucial no Reinício Verde. Os pacotes de recuperação verde criam uma oportunidade para tornar os edifícios mais eficientes em termos de energia e garantir que eles desempenhem um papel ativo em um sistema de energia cada vez mais integrado. Saiba mais sobre as soluções.
Cases

Astrid Helene: O barco de trabalho totalmente elétrico
Nas enseadas da Noruega, você encontra Astrid Helene. Um barco de trabalho totalmente eletrificado com excepcional manobrabilidade em total silêncio e com zero emissões.
Leia mais

Nordhavn, Copenhagen: distritos integrados de forma inteligente
Um desenvolvimento urbano escandinavo que ultrapassou os limites da tecnologia com uma ambiciosa integração do setor que abre o caminho para cidades neutras em CO2.
Leia mais
Quer saber mais sobre soluções e ações sobre como criar empregos, construções verdes e gerar crescimento sustentável? Inscreva-se agora.