Een terugblik en weer vooruit
Samenwerking = vooruitgang
Samenwerking is bij Danfoss het sleutelwoord.
Zo hebben we in 2019 bij tal van evenementen samengewerkt met onze partners, zoals:
- de AQUA Nederland Vakbeurs samen met onze partner ENGIE ElectroProject
- twee Kennisevents, georganiseerd door onze distributiepartner itsme, op 25 juni en 26 september
- een zestal klantevents van het 100-jarige Solar Nederland
- het Efficiënt Aandrijven Event op 29 oktober, door vakblad Aandrijven & Besturen
Daarnaast hebben we op 21 mei samen met KSB en Endress+Hauser voor de tweede keer een seminar georganiseerd. Dit jaar met als onderwerp: Het hart van uw installatie – procesoptimalisatie in de voedingsmiddelenindustrie.
Op landgoed Ulvenhart werden de gasten welkom geheten voor een middag procesoptimalisatie en insecten eten. Ja, u leest het goed, Bas Godschalk van “Insects for all” heeft ons kennis laten maken met wat misschien wel de nieuwste voedselbron wordt, het eten van insecten. Leuk en leerzaam! Maar waar het werkelijk om draaide deze middag was procesoptimalisatie. Efficiency en voedselkwaliteit gaan hand in hand en met de techniek van vandaag is veel meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht.
Op 5 juni vond het seminar Smart Polder plaats op de prachtige locatie Stoomgemaal Arkemheen in Nijkerk. Samen met twee partners, Solar Nederland en ENGIE ElectroProject, organiseerden wij een informatieve middag over hoe drink- en oppervlaktewater optimaal kan worden ingezet. Met indrukwekkende rondleiding door het Stoomgemaal en als afsluiting een rondvaart.
Bij alle bovengenoemde events stond onze nieuwe innovatie Condition Based Monitoring in de spotlights.
Condition Based Monitoring
Danfoss heeft een speciale softwareapplicatie ontwikkeld die geïntegreerd is in een standaard frequentieregelaar. Deze detecteert afwijkingen in het normale functioneren van een motor, ventilator, pomp of compressor. Deze afwijkingen worden via waarschuwingen of een alarmniveau weergegeven. Daarbij gaat het om zowel de bewaking van de motorisolatie in de statorwikkeling, als van mechanische trillingen, foutieve uitlijning of onbalans en of de belasting van de applicatie is veranderd, door middel van de load envelope. Grootste voordeel: de frequentieregelaar voert deze functies uit zonder Cloud-aansluiting of verbinding met een PLC. De analyse vindt dus plaats in de regelaar, nergens anders.
Maritime & Offshore
Ook op maritiem gebied zijn we volop actief met deelname aan de beurzen Maritime Industry en de Electric & Hybrid Marine World Expo. Op de Europort vorige maand in Ahoy hadden we samen met onze collega's van Industrial Automation (IA) een prachtige stand, met opnieuw de welbekende, overheerlijke stroopwafels.
Schip van het jaar 2019: Sendo Liner
Drie schepen waren genomineerd voor Schip van het jaar. Aan de vooravond van de Europort ging het binnenvaartschip Sendo Liner er met de hoofdprijs vandoor. Net als vorig jaar (Scheldt River) is het winnende schip voorzien van Danfoss frequentieregelaars. Maar ook de andere twee genomineerde schepen, sleephopperzuiger DC Orisant en mega motorjacht Bravo Eugenia, zijn uitgerust met de Danfoss drives. Een indrukwekkende prestatie welke te danken is aan de samenwerking met onze System Integrator partners die dankbaar gebruik maken van onze kennis, ondersteuning en de faciliteiten in het Application Development Center in Gorinchem en alles in het werk stellen om de scheepvaart te vernieuwen met diesel-elektrische, hybride en volledig elektrische aandrijvingen.
Ziggo Dome
In de Amsterdamse Ziggo Dome kan het er heet aan toegaan. Ieder jaar komen er bijna 1 miljoen bezoekers naar dit populaire muziek- en dancepaleis. Om dan tijdens een event een prettig klimaat te verzorgen in de Ziggo Dome, is er veel verwarming, koeling en luchtverversing nodig. Meer dan zestig Danfoss VACON frequentieregelaars zorgen ervoor dat vooral de ventilatie van warme en koude lucht altijd beschikbaar is. Ook dit praktijkverhaal is ontstaan door samenwerking met onze partner ENGIE ElectroProject.
Alfen energieopslag
Elektrificatie en hybride oplossingen zijn booming. Een van de eerste pioniers is de Nederlandse energieopslagfabrikant Alfen, die al sinds het begin gebruik maakt van Danfoss drives voor stroomconversie. Alfen is een System Integrator met slimme plug-and-play oplossingen voor energieopslag (ESS). Alfen heeft samen met Danfoss Drives wereldwijd tal van ESS-oplossingen geïnstalleerd. Doorgaans bevinden deze ESS-locaties zich buiten het standaard netwerk, ter ondersteuning van productieprocessen in delen van de wereld zonder stabiele elektriciteitsnetten of het voeden van tijdelijke locaties zoals festivals.
2020
Dit jaar staan we voor vele nieuwe uitdagingen, waarbij we vooral ook uitkijken naar de introductie van de nieuwe Danfoss frequentieregelaar!
Team Danfoss Drives wenst u een gezond, succesvol, energiek en energiebesparend 2020!