Ottimizzare il futuro, edificio dopo edificio.
Come si può garantire che i propri edifici commerciali siano efficienti dal punto di vista energetico, sostenibili, conformi alle normative e di interesse per inquilini e investitori, mantenendo comunque sotto controllo i costi di gestione?
Per saperne di più
Immaginare un futuro sostenibile per gli edifici commerciali
La risposta sta nell'ammodernamento, ovvero nel miglioramento della produzione e della fornitura di energia dell'edificio e/o nel modo in cui l'energia si distribuisce all'interno dello stesso. Anche piccoli cambiamenti possono contribuire notevolmente alla decarbonizzazione degli edifici commerciali e la possibilità di migliorare il sistema di distribuzione dell'energia in tutto l'edificio è l'aspetto con il maggiore potenziale in termini di efficienza energetica.

Tre strategie di ammodernamento efficaci
Sbloccare il potenziale e migliorare le prestazioni e la sostenibilità degli edifici commerciali.
Scarica l'eBook
Vantaggi
L'ammodernamento aumenta l'efficienza energetica e riduce le emissioni di carbonio
Ristrutturare in modo più intelligente serve a ridurre i costi e ad aumentare le prestazioni dell'edificio. Nell'UE oltre il 30% delle emissioni di gas serra (GHG) legate all'energia è prodotto dagli edifici e l'80% dell'energia fornita ad essi dipende ancora da combustibili fossili. Una strategia di ammodernamento efficace prevede la possibilità di utilizzare fonti di energia rinnovabile, come il teleriscaldamento. Ciò include l'installazione di pompe di calore e chiller in grado di riciclare e riutilizzare il calore in eccesso, riducendo così il consumo di energia dell'edificio, aumentandone l'efficienza e trasformandolo in un fornitore di energia oltre che in un consumatore.
Ammodernare consente di ottemperare alle normative nazionali e internazionali
L'ammodernamento contribuisce al rispetto della Direttiva sul Rendimento Energetico nell'Edilizia (EPBD), dell'iniziativa Science Based Targets o delle certificazioni di rendimento energetico. Si tratta di ottimizzare il modo in cui l'energia circola nell'edificio e di utilizzare la tecnologia digitale per rendere gli edifici più intelligenti, in modo da poter prevedere e anticipare l'evoluzione della domanda di energia e individuare i modi per aumentare l'efficienza. Queste misure riducono l'impronta di carbonio degli edifici e consentono di raggiungere gli obiettivi climatici.
L'ammodernamento migliora il valore degli immobili e offre un solido ritorno sugli investimenti
Ottimizzando il sistema HVAC dell'edificio è possibile ridurre il consumo energetico in media del 22% per edificio, con un tempo di ammortamento di 2 anni. Le tecnologie necessarie per implementare una strategia di ammodernamento di successo sono già disponibili e la maggior parte offre un tempo di ammortamento inferiore a 5 anni. E con l'imminente introduzione della carbon tax in molti Paesi, aumentare l'efficienza energetica degli edifici è una scelta economicamente sensata. I requisiti di rendicontazione ESG stanno spingendo le aziende a pensare in modo olistico, decarbonizzando tutte le loro attività e la loro catena logistica. Offrire spazi commerciali per la vendita al dettaglio in edifici il più possibile efficienti dal punto di vista energetico renderà gli immobili più attraenti per le aziende attente alla sostenibilità.
Why Retrofit
Webinar

Per raggiungere gli obiettivi climatici dobbiamo ristrutturare gli edifici per migliorare l'efficienza energetica. Questo webinar mostra come ottimizzare l'uso dell'energia primaria, riutilizzare l'energia sprecata e migliorare la distribuzione dell'energia negli edifici commerciali e residenziali.

Oltre l'80% di tutti i sistemi di riscaldamento esistenti ha un immenso potenziale di ottimizzazione. L'ammodernamento è il modo ideale per sfruttare questo potenziale e migliorare le prestazioni e la sostenibilità di un edificio commerciale.

Il settore edilizio è il maggiore consumatore di energia dell'UE, in quanto assorbe il 42% di tutta l'energia primaria e genera il 36% delle emissioni di gas serra. L'80% dell'energia degli edifici proviene ancora da combustibili fossili. La decarbonizzazione degli edifici è di fondamentale importanza.

Gli edifici sono al centro della nostra vita, con le persone che trascorrono l'85-90% del loro tempo al chiuso. La ristrutturazione degli edifici non solo migliora la qualità della vita, ma salva anche denaro, combatte il cambiamento climatico e riduce gli aumenti dei prezzi dell'energia. Il sistema di controllo e automazione degli edifici (BACS) è essenziale per ottimizzare l'uso dell'energia. Scopri come il sistema BACS può essere considerato il "cervello" del tuo edificio, aumentando significativamente l'efficienza e consentendo interazioni intelligenti con sistemi energetici avanzati.

Il retrofit con sistemi avanzati di automazione e sistema di controllo degli edifici (BACS) è uno dei modi più efficaci per ottimizzare l'uso dell'energia, ridurre i costi e migliorare il comfort interno. Scopri come l'aggiornamento dal controllo ambiente On/Off al controllo modulare può migliorare significativamente l'efficienza energetica negli edifici commerciali.

Il retrofit di edifici commerciali con Danfoss Digital Hydronics migliora l'efficienza e le prestazioni del sistema. Offre una perfetta integrazione del bilanciamento idronico con un controllo della temperatura preciso, utilizzando valvole di regolazione indipendenti dalla pressione e attuatori digitali. Integrando i sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS), questa connettività avanzata trasforma i tradizionali sistemi HVAC in HVAC 4,0 attraverso un controllo basato sui dati. Gli attuatori digitali NovoCon® svolgono un ruolo chiave nell'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto.

Scopri le tendenze chiave che plasmano il futuro dell'HVAC negli edifici. Con gli edifici che consumano il 42% dell'energia dell'UE, scopri come i retrofit energetici possono portare la sostenibilità oltre le normative. Scopri come le soluzioni Danfoss supportano la conformità e la digitalizzazione, consentendo decisioni basate sui dati per un sistema energetico a energia netta zero.
Contattaci
Collabora con Danfoss: Il tuo esperto di soluzioni complete di ammodernamento per edifici commerciali
Le nostre innovative soluzioni di ammodernamento sono progettate per ridurre al minimo il consumo di energia e l'impronta di carbonio negli edifici commerciali. Aggiornando i sistemi esistenti, garantiamo prestazioni ottimizzate, costi energetici ridotti e una maggiore conformità ambientale.
Contatta i nostri esperti per scoprire come le nostre soluzioni di ammodernamento possono aiutarti a trasformare gli edifici commerciali.
Testimonianze

Hotels across Southeast Europe are scaling down their use of burner oil as a heat source for their Domestic Hot Water (DHW) boilers, instead adopting renewable alternatives such as heat pumps or district heating.

At any hotel, guest satisfaction is a top priority, and ensuring that rooms are a comfortable temperature is key to keeping customers
happy.

The challenge? Gaining BREEAM credits for energy monitoring at the new multi-tenant, healthy & smart office EDGE Amsterdam West
(The Netherlands) and a fast and fail free installation thanks to smart digital actuators.

One of the important requirements for the building owner was to obtain a certification from the DGNB (German Sustainable Building
Council). Furthermore, the layout for the new office spaces inside the ten-story building were unknown and required a high level of flexibility to fulfill the wishes of future renters.

A high-end HVAC system, LED lighting and other technical improvements established a smart and modern office environment. It lives up to the highest customer, energy efficiency and indoor comfort demands.

The challenge? Gaining BREEAM credits for energy monitoring at the new multi-tenant, healthy & smart office EDGE Amsterdam West
(The Netherlands) and a fast and fail free installation thanks to smart digital actuators.

Investing in HVAC buildings automation & control cystems
Discover how the EU Energy Performance of Buildings Directive drives energy efficiency by optimizing heating, cooling, and ventilation. Our new expert paper explores cost-effective strategies using Building Automation and Control Systems (HVAC BACS) to enhance building performance, reduce costs, and meet new sustainability targets.
Learn more
Soluzioni correlate
Soluzioni HVAC

Per sfruttare le caratteristiche combinate di bilanciamento e regolazione di Danfoss AB-QM, questo deve essere dotato di attuatori regolati da termostati ambiente o da un sistema di gestione dell'edificio. Danfoss offre un'ampia gamma di attuatori che vanno dall'on-off termico agli attuatori digitali con comunicazione bus.

Le valvole di regolazione motorizzate garantiscono un controllo e un'efficienza perfetti per ogni edificio e applicazione. Le valvole di regolazione motorizzate Danfoss (MCV) per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, i sistemi di riscaldamento centralizzato e HVAC garantiscono un controllo stabile e accurato dell'acqua, delle miscele di glicole e del vapore.

Le valvole di bilanciamento manuale forniscono una soluzione di bilanciamento statico di base per molte applicazioni HVAC. Le valvole limitano la portata nelle diverse parti degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Poiché le valvole di bilanciamento manuali non sono in grado di reagire a condizioni variabili, si raccomanda l'uso di queste valvole in impianti a portata costante.

Le valvole di bilanciamento automatico forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico per applicazioni HVAC. Le valvole eliminano le fluttuazioni di pressione che si verificano in impianti a portata variabile, come i sistemi a radiatori a due tubi, in condizioni di carico parziale. Questi tipi di valvole possono essere utilizzati anche in applicazioni di riscaldamento a pavimento e di raffrescamento.
Termostati per radiatori
Stazioni

Le valvole di bilanciamento termico forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua calda sanitaria. Le valvole ottimizzano le temperature in impianti sanitari con circolazione costante di acqua calda sanitaria. Di conseguenza, le perdite di calore e il rischio di legionella sono notevolmente ridotti.

Gli scaldacqua istantanei sono adatti all'uso domestico in quanto forniscono acqua calda quando è necessaria, producendola sul momento. Rispetto gli scaldacqua con accumulo, non fanno registrare consumi energetici nella fase di standby, e consentono quindi un maggiore risparmio.

Impianti o unità di riscaldamento domestico collocate negli appartamenti, le sottostazioni gestiscono il trasferimento del calore dalle tubazioni del teleriscaldamento alle case, per produrre calore e acqua calda su richiesta.

Le sottostazioni utenza ACS con accumulo sono soluzioni adatte a ospedali, palazzetti dello sport, alberghi, condomini e altri edifici simili di grandi dimensioni. Tra i prodotti della gamma sono inclusi impianti di accumulo in grado di soddisfare ogni esigenza in termini di prestazioni elevate, comfort, igiene e funzionamento efficiente delle risorse.