In Danfoss le persone guidano la trasformazione verso un futuro sostenibile!
Per noi le persone hanno un grande valore, per questo cerchiamo di creare un ambiente "inclusivo", dove tutti sono trattati in maniera equa, rispettati e valorizzati per ciò che si è e per il valore che si è in grado di creare.
Siamo felici quindi di aver accolto nel Team, Stefano Giacosa, nuovo Junior Business Support.
Stefano, supporterà i clienti in tutte le attività di consulenza commerciale, affiancando la rete vendita.
In particolare si occupa di:
- Quotazioni su prodotti e servizi
- Consulenza nella configurazione dei prodotti
- Consulenza nella ricerca della migliore soluzione drives per il tipo di applicazione
- Consulenza sulla rete di partners in Italia
- Richieste di documentazione e certificazioni
Contatta Stefano per il tuo prossimo progetto con inverter Danfoss:
Tel. +39 011 3000.593
Email: stefano.giacosa@danfoss.com

Rimani al passo con gli aggiornamenti Drives
Vuoi rimanere aggiornato su queste e altre novità sul mondo dei Drives Danfoss e sulle tendenze dell'automazione industriale?
Iscriviti alla Newsletter Drives, gli argomenti li scegli selezionando tra 11 segmenti di mercato.
Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Scegli il meglio per le tue applicazioni

I convertitori di frequenza Danfoss sono certificati da parte dei principali enti di classificazione navale a livello mondiale. Di seguito, una breve descrizione delle approvazioni navali e i link per scaricare le certificazioni.

L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

Raggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.

I convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.

ITALIA: L'aggiornamento dei nastri trasportatori con Danfoss FlexConcept®, si compone di convertitori di frequenza e motoriduttori per garantire risparmi energetici significativi e minori esigenze di manutenzione, facendo così risparmiare sui costi.

AUSTRALIA: In un clima semiarido, tipico della regione Riverina del Nuovo Galles del Sud, dove l'irrigazione è essenziale per l'agricoltura, l'operatore di Cadell Orchards ha dovuto affrontare una notevole sfida energetica. Il mandorleto di Sunraysia, esteso su 1.690 ettari e non collegato alla rete elettrica, ospita più di 500.000 mandorli.

SERBIA: Con una nuova linea di riempimento alimentata dai drive Danfoss iC7, Terra Production ha aumentato la sua capacità annuale del 70%. I primi risultati, dimostrano che Terra Production ora è strutturata meglio per soddisfare la crescente domanda dei clienti, ridurre il consumo energetico e garantire una produzione sostenibile.

ITALIA: Il tunnel per la produzione di gelati dell'impianto Caivano di Unilever, ora gode di una maggiore efficienza di ventilazione con l'EC+ Concept. Il Condition-based monitoring aumenta la produttività.

ITALIA: Sapio Group, leader nella produzione di gas industriali e medicali, utilizza il Condition-based Monitoring (CBM) e i servizi DrivePro® per garantire una puntuale fornitura di gas a un produttore di semiconduttori.