Per la produzione di idrogeno Danfoss Drives ha la soluzione
Con oltre 20 anni di esperienza nella conversione di energia ad alta potenza, Danfoss fornisce a OEMs e System Integrators un'ampia gamma di prodotti e soluzioni che soddisfano i loro requisiti specifici di conversione energetica.
Operiamo nei seguenti settori energetici:
- Energia eolica
- Energia solare
- Energia idroelettrica
- Sistemi di accumulo energetico in batterie BESS
Dario Rudellin, Business Developer Energy e Power Conversion, a mcTER Idrogeno, ci parlerà delle sfide del settore dell'idrogeno, considerato il nuovo carburante ecologico del futuro.
Titolo del workshop: "Il ruolo della conversione elettrica di potenza nello sviluppo dei moderni elettrolizzatori e fuel cell"
> Le applicazioni specifiche a idrogeno, dettagli e soluzioni

Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Scegli il meglio per la tua applicazione

L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.

Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).

I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.

AUSTRALIA: In un clima semiarido, tipico della regione Riverina del Nuovo Galles del Sud, dove l'irrigazione è essenziale per l'agricoltura, l'operatore di Cadell Orchards ha dovuto affrontare una notevole sfida energetica. Il mandorleto di Sunraysia, esteso su 1.690 ettari e non collegato alla rete elettrica, ospita più di 500.000 mandorli.

La tecnologia grid converter di Danfoss è protagonista del progetto pilota Fast Reserve di Terna, per il quale il System Integrator Loccioni ha realizzato per conto di una importante multiutility nazionale, un sistema di accumulo di energia da 12.6 MW di potenza.

DANIMARCA: L'impianto Everfuel HySynergy produce idrogeno verde con l'aiuto dei convertitori di potenza iC7-Hybrid per un processo di elettrolisi efficiente ed economico.

I potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.

Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

Alla periferia di Edimburgo un innovativo sistema per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani non riciclabili, ha contribuito a ridurre l’impronta ambientale della capitale scozzese grazie all’eliminazione dell’impiego delle discariche e alla duplice capacità di recupero energetico dell’impianto.