I progettisti che utilizzano gli inverter Danfoss ora possono accedere e adattare i disegni in maniera estremamente più rapida grazie all'introduzione del configuratore Danfoss nel sistema EPLAN Electric P8.
Questo strumento all'avanguardia consente ai progettisti di selezionare e generare in pochissimo tempo l'esatto file EPLAN (file EDZ) da utilizzare in EPLAN P8, garantendo una notevole adattabilità e una facilità d'uso senza pari.
Rapidità nella configurazione e nella generazione di disegni
Ora i progettisti possono configurare i drive e generare rapidamente i file EPLAN (file EDZ) in pochi minuti, una mansione che un tempo avrebbe richiesto settimane.
Il processo di adattamento è più semplice, poiché è stato trasformato in un'azione dinamica di trascinamento delle macro nei progetti: ora i progettisti possono personalizzare i disegni in base a specifiche precise con un'efficienza mai vista.
Accesso unificato al configuratore Danfoss
L'integrazione dello strumento di configurazione Danfoss in EPLAN Electric P8, unitamente agli strumenti di altri importanti produttori di componenti, semplifica l'intero processo di confronto dei prodotti concorrenti. Questo accesso unificato agevola la procedura di valutazione e scelta dei prodotti più adatti, di fatto migliorando il processo decisionale per i progettisti.
Interfaccia utente intuitiva per una navigazione senza problemi
I vantaggi dello strumento Danfoss EPLAN vanno oltre le funzionalità che permettono di risparmiare tempo, grazie a un'interfaccia intuitiva che ne accresce l'usabilità. L'interfaccia, concepita per allinearsi ad altre piattaforme di configurazione Danfoss quali il configuratore prodotti nel Danfoss Product Store, garantisce agli utenti una transizione senza intoppi. L'aggiunta di file sui progetti diventa agevole, grazie alla semplice funzionalità di trascinamento che rende ancora più immediato il processo di progettazione garantendo flessibilità ai progettisti.
Caratteristiche attuali ed espansione futura
L'attuale iterazione dello strumento Danfoss EPLAN è dedicata ai drive iC7-Automation fino a 43 A, per un supporto mirato per questa gamma dei prodotti. Un aspetto estremamente interessante è che lo strumento è pronto per un'espansione futura, con piani per accogliere i frame Fx06-08 e Fx09-12. Inoltre, in futuro lo strumento comprenderà nuovi prodotti, con varianti hardware quali moduli di sistema raffreddati ad aria e raffreddati a liquido. Grazie a questa espansione lo strumento avrà una maggiore applicabilità nei settori e nei requisiti di progetto più diversi.
In conclusione, l'implementazione del configuratore Danfoss in EPLAN Electric P8 costituisce un progresso notevole in termini di efficienza per i progettisti. Semplificazione dei processi, risparmio di tempo e fornitura di un'interfaccia intuitiva: questo strumento rivoluziona i flussi di lavoro di progettazione e accresce la produttività nel panorama della progettazione industriale.
Scopri le ultimissime novità tecniche dei drive e gli aggiornamenti di software e manutenzione di Danfoss Drives. Qui è possibile consultare le novità tecniche sui convertitori di frequenza, sui convertitori di potenza e su altre tecnologie dei drive.
Entra in una nuova dimensione di opportunità con il nuovo inverter ultracompatto di Danfoss. Oltre all'elevata densità di potenza, iC7-Marine offre una potente combinazione tra intelligenza e prestazioni, ideale per applicazioni impegnative.
Il convertitore di potenza iC7-Hybrid è il tuo biglietto di partecipazione al percorso verso la transizione energetica. Sfrutta il risparmio energetico con soluzioni ibride o completamente elettriche per la conversioni di energia nel settore navale. Ottimizza le applicazioni per reti intelligenti, come l'accumulo energetico, l'alimentazione da terra, la ricarica e l'elettrolisi.
Si tratta di opzioni che incrementano la flessibilità dei drive, aumentando gli I/O e mettendo a disposizione interfacce dedicate per un'ampia gamma di dispositivi.
Affidati ai filtri Danfoss per assicurare la massima efficienza e affidabilità dei tuoi drives nelle configurazioni di sistema in cui la qualità di potenza e la protezione del motore sono fondamentali.
Qualunque sia l'applicazione, iC7-Automation offre l'affidabilità e le prestazioni di cui hai bisogno. Grazie a connettività, sicurezza e intelligenza integrate, questo convertitore di frequenza consente di sfruttare le ultime novità dell'IoT industriale.