La progettazione e l'aggiornamento dei sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell'aria sono compiti complessi che richiedono molto tempo. Coolselector®2 elimina la complessità, facendoti risparmiare tempo e permettendoti di concentrarti su ciò che sai fare meglio: fare un lavoro fantastico.
Coolselector®2 è un software fondamentale per ingegneri, consulenti e progettisti di sistemi che lavorano nel settore della refrigerazione e della climatizzazione. Utilizzando Coolselector®2, puoi ottimizzare facilmente il consumo energetico e aumentare l'efficienza del sistema HVACR: basta eseguire i calcoli in base alle condizioni d'esercizio e quindi scegliere la configurazione dei componenti più adatta al tuo progetto. Abbiamo semplificato l'equazione in modo che tu possa concentrarti su ciò che sai fare meglio: fare un lavoro fantastico.
Metteremo più risorse a tua disposizione per rendere Coolselector®2 una parte ancora più preziosa e utile della tua toolbox digitale.
Perché utilizzare Coolselector®2?
La creazione di nuovi progetti da zero, o il perfezionamento del sistema esistente, possono risultare complicati e richiedere molto tempo. È necessario calcolare e analizzare molti dati per determinare i componenti migliori per un sistema ad alte prestazioni. I tuoi clienti e colleghi si aspettano dei report sintetici, in modo da poter utilizzare rapidamente i tuoi risultati. E, naturalmente, hai bisogno dei codici per ordinare i componenti specificati una volta pronto per il montaggio o l'ammodernamento del sistema.
Coolselector®2 semplifica questi processi, consentendoti di concentrarti sull'applicazione delle tue competenze piuttosto che rimanere invischiato nei dettagli.
Puoi anche utilizzare Coolselector®2 per eseguire calcoli per più componenti contemporaneamente. La funzione "Componenti in serie" offre un potente metodo di calcolo e collegamento di valvole e componenti di linea. Coolselector®2 può anche suggerire il gruppo ideale di componenti Danfoss per applicazioni commerciali e industriali, come celle frigorifere e stazioni di valvole per evaporatore.
Scarica Coolselector®2 gratuitamente all'indirizzo Coolselector.Danfoss.com.
Sei pronto per affrontare la sfida?
Dimostra a te stesso e a tutti quanto sei fantastico partecipando alla Coolselector®2 Challenge.
A partire dal aprile, ogni mese sui nostri canali social media verrà trasmessa in diretta un'eccezionale sfida Coolselector®2. Dovrai mettere a frutto le tue conoscenze in materia di refrigerazione e condizionamento dell'aria e le competenze specifiche relative a Coolselector®2 per vincerle tutte. Rispondi correttamente e potrai vincere un action figure personalizzato che ti assomiglia. Si tratta dell'oggetto da collezione per eccellenza.
Inizia subito a seguirci sui social media e guarda la prima sfida da affrontare che sarà in diretta tra aprile. Oppure iscriviti per ricevere gli aggiornamenti sulla sfida mensile direttamente nella tua casella e-mail.
Perfezionati
Hai bisogno di migliorare le tue abilità prima di affrontare la Coolselector®2 Challenge? Che tu stia provando Coolselector®2 per la prima volta o che lo utilizzi da molto tempo, offriamo opportunità di formazione che possono aiutarti a diventare un esperto.
Queste risorse includono due nuovissime serie video che ti aiuteranno a imparare a usare lo strumento e ad approfondire la comprensione dei principi che ne sono alla base.
Coolselector®2 Startup School
Scopri i dettagli di Coolselector®2 e utilizzali con la massima sicurezza partecipando alla Coolselector®2 Startup School. Questa vasta raccolta di video ed esercizi di formazione ti offre una panoramica sul funzionamento tecnico del software e ti mostra come utilizzarlo in modo efficace. Si inizia con le nozioni di base, per poi cimentarsi in lezioni più specifiche che rivelano la vera potenza del software. Infine, potrai testare le tue capacità con esercizi dimostrativi che ti mostreranno come mettere in pratica le nuove conoscenze acquisite.
Coolselector®2 Deep Dive
A volte non basta sapere come funziona qualcosa, bisogna anche sapere il motivo. Con questa seconda serie di video, puoi esplorare nel dettaglio gli aspetti di Coolselector®2 e conoscere meglio i complessi calcoli che contribuiscono a migliorare le prestazioni del sistema. Esplora i dettagli ed esamina i principi che guidano questo potente software. La serie Coolselector®2 Deep Dive è curata da Morten Juel Skovrup, principale sviluppatore di Coolselector®2.
In pochi clic Coolselector®2 ti fa risparmiare tempo, migliora il design del tuo sistema HVACR e rende i risultati più condivisibili.
Allora, cosa stai aspettando? Scarica subito Coolselector®2 dal sito Coolselector.Danfoss.com e inizia a dimostrare quanto sei fantastico.
Scarica Coolselector®2