Danfoss Drives ti aspetta a Servizi a Rete Tour 2025
Siamo lieti di annunciare la nostra partecipazione a Servizi a Rete Tour 2025, un evento di due giorni dedicato al settore delle utility e delle infrastrutture a rete (acqua, gas, energia, fognature e telecomunicazioni).
Un'occasione unica che favorisce lo scambio di esperienze, conoscenze e soluzioni tra operatori del settore, aziende fornitrici di tecnologie e gestori del servizio, su temi che riguardano efficienza energetica, sostenibilità, manutenzione, resilienza infrastrutturale nel settore Acqua.
L'evento si terrà il 28 e 29 maggio 2025 al Brixia Forum di Brescia.
I nostri esperti saranno disponibili per discutere soluzioni all'avanguardia di manutenzione predittiva e efficienza energetica per impianti "a prova di futuro" nel settore del trattamento acqua e acque reflue.
Guarda il programma dei convegni e registrati gratuitamente.
Niente batte l'esperienza e il know how di Danfoss Drives nel trattamento acqua

I drives hanno un potenziale per essere considerati molto più di semplici processori di potenza, sono progettati per fungere da sensori e hub di sensori per elaborare, archiviare e analizzare i dati, oltre alle loro capacità di connettività integrate.
Il Condition-based Monitoring dei drives Danfoss, può aiutare a modernizzare e ottimizzare il tuo sistemi di trattamento acqua. Scopri di più sul CBM qui.
Incontra i nostri esperti

Riccardo Bastero è un professionista con esperienza nel settore degli azionamenti elettrici e dell'automazione industriale, attualmente impegnato come Account Manager per il settore “Water & Waste Water” presso Danfoss Drives. Si occupa di promuovere soluzioni innovative e tecnologiche di Danfoss, per la gestione delle risorse idriche e delle acque reflue, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità.
Entra in contatto con Riccardo per scoprire come migliorare in modo intelligente il tuo impianto.

Con un solido background tecnico e un’esperienza pluriennale a livello globale nel mondo della gestione dell’energia e dell’automazione industriale, Luca Bosio guida oggi il settore Water & Waste Water di Danfoss Drives Italia.
Insieme al proprio Team, combina ogni giorno strategia ed operatività per offrire soluzioni sostenibili e digitali che aumentano la competitività delle imprese.

Nicola Defenzi è uno specialista dei Drive, con ampia esperienza nelle applicazioni dei convertitori di frequenza.
Operando nel settore Water e Wastewater, si dedica alla promozione e diffusione delle migliori tecnologie per l’ottimizzazione dei processi idrici. Opera con competenza e passione per supportare aziende e gestori nella transizione verso sistemi più efficienti, sostenibili e innovativi.
Entra in contatto con Nicola per scoprire come migliorare in modo intelligente le tue soluzioni.
Soluzioni e applicazioni Drives

Controllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.

Utilizza i convertitori di frequenza per controllare la velocità dei motori in numerose applicazioni, quali pompe, soffianti, miscelatori e drenaggio, favorendo un livello maggiore di prestazioni e valore, garantendo al contempo un risparmio in termini di energia e costi.
Prodotti e servizi

Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.

Ogni applicazione industriale è unica. I Servizi DrivePro® sono un insieme di servizi di assistenza disegnato attorno alle tue esigenze applicative.
Dai pacchetti ricambi ottimizzati alle soluzioni di manutenzione predittiva, puoi personalizzare la nostra gamma di prodotti e servizi per supportare il tuo business nel corso dell'intero ciclo di vita dei tuoi drives.
Case stories

AUSTRALIA: In un clima semiarido, tipico della regione Riverina del Nuovo Galles del Sud, dove l'irrigazione è essenziale per l'agricoltura, l'operatore di Cadell Orchards ha dovuto affrontare una notevole sfida energetica. Il mandorleto di Sunraysia, esteso su 1.690 ettari e non collegato alla rete elettrica, ospita più di 500.000 mandorli.

La conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione, ha portato straordinari risultati in termini di efficienza energetica nella distribuzione e utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
Tutto con inverter VLT® AQUA Drive e servizi di assistenza DrivePro® LifeCycle.

ROMANIA: La digitalizzazione dei sistemi di irrigazione consente agli agricoltori di ottenere raccolti migliori. Le stazioni di pompaggio consumano ora il 30-40% in meno di energia e utilizzano l'acqua con maggiore efficienza.

INDIA: Utilizzando il VLT® AQUA Drive FC 202 di Danfoss, l'impianto di trattamento delle acque reflue di Koyambedu ha ridotto notevolmente il proprio consumo energetico.

Un impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.

L’irrigazione dei campi mazziadesi è resa possibile grazie ad un nuovo sistema di automazione della centrale di pompaggio che solleva l’acqua della Dora Baltea a 63 m. e a 70 m. di altezza da due diversi impianti di irrigazione: Villareggia e Fraschea.