Ya no existen las frías mañanas de invierno para los habitantes de Tuzla. Desde 2011, la empresa local encargada de la calefacción de distrito (“Centralno grijanje” d.d. Tuzla) ha llevado a cabo una renovación de todo el entramado de calefacción de la ciudad, mejorando el suministro y aumentando el confort, así como el ahorro de energía y costes. Basado en un exhaustivo análisis y un enfoque estratégico, las instalaciones de hace 30 años se han ido modernizando gradualmente hasta transformarse en un moderno e inteligente sistema de energía.
Aportaciones de Danfoss al proyecto de Tuzla
-
Rediseño de las 98 subestaciones, instaladas con componentes Danfoss: válvulas de bola, filtros, reguladores de presión, válvulas de control, sensores de presión y temperatura, termostatos de seguridad, estaciones climáticas, controladores electrónicos, válvulas termostáticas de radiado y medidores de energía.
-
Consultoría, monitorización, mediciones y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones y la estrategia de inversión.
Resultados conseguidos tras el rediseño del sistema de calefacción de distrito de Tuzla
-
30% de ahorro energético comparado con la instalación anterior.
-
Capacidad del sistema extendida un 36% con un caudal existente de 2.300 m3/h
Localizada en la parte noreste de Bosnia y Herzegovina, la ciudad histórica de Tuzla disfruta de un clima continental con inviernos fríos y veranos calientes. Para responder a la demanda de calefacción de la ciudad, la centra de carbón municipal se utiliza para suministrar la calefacción de distrito a un gran número de hogares y otros edificios del área metropolitana.
La capacidad del caudal de la instalación existente era de 2.300 m3/h, mientras que el caudal necesario para satisfacer la demanda de todos los hogares conectados, edificios públicos y comerciales y otras instalaciones debería ser de 2.800 m3/h.
Las deficiencias de la instalación antigua se dejaban ver sobre todo por las mañanas, cuando los habitantes hacían una mayor demanda de agua caliente. Para maximizar la eficiencia del sistema era necesario aumentar el nivel de satisfacción del usuario final y mejorar la estabilidad de la instalación; es por ello por lo que la empresa de calefacción local, TPP Tuzla, decidió llevar a cabo una renovación integral.

Análisis estructural y rediseño para mejorar la eficiencia
La empresa encargada de la calefacción de distrito de Tuzla tenía en mente crear una solución viable a largo plazo basada en los análisis que se habían realizado sobre la instalación actual, en una tecnología moderna y novedosa, y en la implementación de un sistema de gestión de la energía de la instalación.
“Cuando surgen problemas sobre la capacidad de la instalación, la gran mayoría de los operadores de calefacciones de distrito buscan una solución rápida y sencilla, como por ejemplo instalar un mayor número de bombas de circulación. Nosotros hemos elegido otro enfoque para conseguir una solución a largo plazo y sostenible. Tras un exhaustivo análisis del sistema actual hemos optado por una modernización paso a paso y por remplazar la gran mayoría de los componentes existentes, desde subestaciones hasta medidores de energía en hogares individuales,” afirma Amer Karabegović, director de la empresa encargada del sistema de calefacción de distrito de Tuzla.
Objetivos clave del ambicioso proyecto de renovación
-
Suministro de calefacción de distrito de baja temperatura a los edificios existentes y a los nuevos edificios añadidos a la red de calefacción.
-
Distribución de calor con la mínima pérdida de red.
-
Reciclar el calor de fuentes de baja temperatura e integrar energías renovables como la solar o el calor geotérmico.
-
Implementar un nuevo sistema inteligente de energía que gestione demanda y suministro de forma constante.
-
Asegurar una planificación adecuada, coste y estructuras para cumplir con un sistema energético sostenible.
El proceso de rediseño de las instalaciones tuvo las siguientes fases:
-
Inspección de todas las subestaciones que no formaban parte del sistema de control central y llevada a cabo de las mejoras necesarias como la instalación de válvulas de bola, filtros, reguladores de presión, válvulas de control, sensores de presión y temperatura, termostatos de seguridad, estaciones climáticas, controladores electrónicos.
-
El rendimiento diario de las subestaciones y del entramado de calefacción fue medido diariamente para recaudar información usada para aumentar la capacidad y la eficiencia de la instalación y, potencialmente, añadir nuevas conexiones y nuevos suministros de energía termal.
-
Las diferentes mediciones y análisis revelaron la necesidad de reconstruir una cantidad de subestaciones y de llevar a cabo otro análisis más exhaustivo de todo el entramado de tuberías para evitar fugas y asegurar la eficiencia del sistema. Además, el análisis también reveló la necesidad de integrar todos los operadores y componentes del sistema dentro de un solo sistema de gestión.
-
El plan para la renovación fue diseñado y comenzó el proyecto de renovación. Se instalaron un gran número de nuevos componentes para optimizar la capacidad y eficiencia de la instalación (medidores de temperatura y presión, sensores de presión y temperatura, válvulas de bola, filtros secadores, reguladores de presión, válvulas de control, controladores electrónicos, etc). Más tarde se procedió a la reconstrucción o remplazo de los intercambiadores de calor y bombas de circulación para así aumentar aún más la capacidad y eficiencia de la instalación.

“La experiencia de otras empresas de calefacción que han adoptado esta solución demuestra que se puede llegar a ahorrar hasta un 30% del consumo de energía. Por lo tanto, debemos adoptar este nuevo modelo de negocio para así lidiar con los cambios continuos en el consumo de energía, en el suministro de energía y en las nuevas oportunidades tecnológicas,” afirma Amer Karabegović, director de la empresa encargada del sistema de calefacción de distrito de Tuzla.
Optimización en marcha del sistema de calefacción de distrito
En 2016, 98 subestaciones han sido reacondicionadas y todavía están pendientes otras 46. El consumo de energía se ha reducido por debajo de 22 kWh/m2, y al mismo tiempo la capacidad de la instalación ha aumentado en más de 322.000 m2 con el caudal ya existente de 2.300 m3/h. El ahorro total ha sido calculado en casi 450.000 MWh.
Las instalaciones públicas han recibido una atención especial para cumplir con el periodo de uso de agua caliente y calefacción diario. De este modo, se han conseguido los objetivos fijados en cuanto a costes y ahorro energético, así como un uso del sistema más adecuado a las necesidades a cualquier hora.
Basándose en el éxito de esta renovación, la empresa encargada de gestionar la calefacción de distrito de Tuzla ha decidido añadir 16 zonas nuevas al proyecto actual. En el futuro, tienen la intención de reconstruir las instalaciones de agua caliente y estaciones de bombeo, reemplazar los intercambiadores de calor en espiral mediante unos nuevos que sean planos y aumentar las medidas de eficiencia energética en todo el sistema.
“La medición de energía de forma individual es una de las opciones que estamos manejando para poder controlar el consumo de energía. La experiencia de otras empresas de calefacción que han adoptado esta solución demuestra que se puede llegar a ahorrar hasta un 30% del consumo de energía. Por lo tanto, debemos adoptar este nuevo modelo de negocio para así lidiar con los cambios continuos en el consumo de energía, en el suministro de energía y en las nuevas oportunidades tecnológicas,” concluye Amer Karabegović, director de la empresa encargada del sistema de calefacción de distrito de Tuzla.