El diseño óptimo de la red es clave para una red de energía de distrito económicamente adecuada. Por lo tanto, utilizamos el modelo termohidráulico de red para evitar el sobredimensionamiento y para verificar la capacidad y el impacto en toda la red. Esto significa que, instalando un equipo de control adecuado, podrá beneficiarse del equilibrado de la red y, por lo tanto, reducir su inversión inicial. Los componentes de control y el modelo hidráulico también permitirán la optimización de ∆T, lo que asegurará la eficiencia del sistema y la reducción de los costos de generación de energía primaria, ya que se optimizará la temperatura de suministro y se podrán equilibrar la temperatura y el caudal en tiempo real.