• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Las bombas APP de Danfoss superan a las bombas de émbolo

lunes, 10 de julio de 2017

SK Watermakers ha seleccionado bombas APP para muchas de sus aplicaciones navales debido a su comprobada fiabilidad, fácil mantenimiento y largos intervalos de servicio. Las bombas no contienen aceite, lo que significa riesgo cero de contaminación, lo que es un plus extra para las flotas pesqueras.

SK Watermakers construye una amplia variedad de sistemas de desalación para aplicaciones marinas y terrestres. Una piedra angular del enfoque de la empresa de Florida es el uso de componentes estándar, no patentados, para ofrecer precios competitivos a sus clientes y facilitarles la tarea de encontrar piezas de repuesto en cualquier lugar, de manera rápida.

Por lo tanto, después de probar la bomba APP 1.8 de Danfoss para varios propietarios de flotas pesqueras con buenos resultados, SK Watermakers ha seleccionado más bombas APP para más aplicaciones y utilizará las bombas en su nueva serie RO como estándar.

SK Watermakers fabrica muchos tipos de sistemas de desalación para clientes en los EE.UU., El Caribe, América Latina y América del Sur, así como en otras partes del mundo. Durante años, la compañía se ha mantenido al margen de las soluciones y componentes con patente, a pesar de la tentación de obtener mayores márgenes, en su lugar ha construido su exitosa propuesta de valor en torno a los componentes estándar que pueden ser reemplazados a precios competitivos. Para los sistemas de ósmosis inversa (RO) navales, esto ha significado tradicionalmente que SK Watermakers ha seleccionado bombas de émbolo de alta presión.

Pero el dueño de una flota pesquera que maneja fuertes sistemas de desalación quería probar algo nuevo. Sus barcos solían estar en el agua durante una o dos semanas intensas, y dependían de la RO para producir agua casi 24/7 para que los fabricantes de hielo enfriaran la captura y cubrieran las necesidades de la tripulación. El mantenimiento de la bomba era una molestia dela que la tripulación podía prescindir cuando la pesca era buena, y  el fallo de la bomba era un riesgo costoso que obligaría a la nave a entrar en el puerto. ¿SK Watermakers tenía una alternativa a las bombas de émbolo tradicionales?

Bomba APP de Danfoss en Blue Gold Vertical water marker

Los ingenieros de SK Watermakers sugirieron al propietario de la flota que probara la APP 1.8 de Danfoss. La construcción simple de la bomba de pistones axiales usa menos piezas y está diseñada para un mantenimiento fácil, intervalos de servicio largos y fiabilidad de alto uso. Según el gerente de operaciones, Darryl Hershberger, el cambio a la APP Danfoss fue nuevo tanto para el cliente como para SK Watermakers. "Muchos de nuestros clientes no necesitan tanta agua, y optan por bombas cuyo precio inicial es más bajo pero requieren un mayor mantenimiento. Pero este propietario particular de la flota se había pillado los dedos demasiadas veces los fallos de la bomba y daba prioridad a la fiabilidad. Las bombas APP son altamente fiables 24/7.

Pedimos la APP 1.8 para la primera de sus embarcaciones, luego otra y han funcionado tal como lo planeamos. El hecho de que las bombas APP no usan aceite como lubricante, lo que implica un riesgo cero de contaminación, también ha sido una ventaja para las flotas pesqueras ".

Day Boat One: cambio de bomba de émbolo a bomba APP Danfoss

Desde el primer uso de SK Watermakers de bombas APP en una aplicación naval, la firma de Florida optó por la tecnología de pistón axial de Danfoss en más embarcaciones y varias modernizaciones de sistemas en tierra. Ahora, también está diseñando su nueva serie de water makers convertibles para aplicaciones navales exclusivamente en torno a las bombas Danfoss.

Las bombas de Danfoss funcionan bien con nuestro modelo comercial, tal vez incluso demasiado bien ", explica Hershberger con una sonrisa." Cuando vendimos el primer sistema de producción de agua construido alrededor de una bomba APP, no tuvimos noticias del cliente durante tiempo. No hay muchas llamadas de servicio, por lo que no tuvimos ningún contacto con el cliente durante mucho tiempo. Pero la siguiente vez que lo hicimos, fue para preparar un sistema de RO similar para otro buque ".

Day Boat One: buque de pesca con un uso intensivo y continuo de su sistema RO con cambio de una bomba de émbolo a una bomba APP de Danfoss.

El resultado: menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad y sin reemplazos anuales, por lo que el costo es menor. SK Watermakers también acaba de actualizar con una APP 7.2 Danfoss otro sistema produciendo 15 KGPD en una isla caribeña, y pronto lanzará su última serie naval de RO con bombas APP como estándar.

"Nuestra nueva serie de water makers convertibles estará disponible como unidades autónomas o modulares, de 600 o 1500 GPD (2.3 o 5.7 m3 / día), con membranas de 3 piezas de 2.5" x 21 "o 3 piezas de 2.5" x 40 "  ", dice Hershberger. "Debido a que la serie Blue Gold es tan flexible, creemos que atraerá a todos, desde los amantes del placer hasta los propietarios de flotas comerciales, y basándonos en nuestra buena experiencia con la fiabilidad y bajo mantenimiento de las bombas Danfoss, las bombas APP se incluirán de serie".

Productos relacionados

Descargar el estudio de caso en PDF