Un ambiente interior saludable es esencial para cualquier proceso de recuperación y la creación de un sistema HVAC fiable supone un auténtico desafío para cualquier hospital. Por lo tanto, el control individual de la temperatura ambiente y el clima interior son extremadamente importantes. En verano, cuando las temperaturas pueden superar los 30 °C, contar con un aire acondicionado eficaz es especialmente importante para mantener la comodidad de los pacientes y la eficiencia del personal.
Por estas razones, el Centro Médico Universitario (CMU) de Liubliana sustituyó dos compresores de refrigeración que habían estado en funcionamiento durante más de 40 años. Se diseñaron dos compresores 19 XR con 2245 kW de potencia de refrigeración y 375 kW de potencia eléctrica.
Para este centro, el hospital solicitó una baja distorsión armónica, con un nivel de THDi no superior al 5 % independientemente de la carga. Además, se esperaba que el proveedor suministrase un sistema fiable, con un alto nivel de redundancia y seguridad, un nivel cero de interferencias con los equipos primarios del hospital, un alto nivel de seguridad para el personal de mantenimiento, servicio y soporte técnico, y un ahorro en el consumo de energía.
De acuerdo con el diseñador y el hospital, Danfoss recomendó la solución activa VLT® Low Harmonic Drive (LHD), donde el convertidor de frecuencia de CA y el filtro activo se combinan en una única unidad. El filtro activo se monta en paralelo a la entrada del convertidor de frecuencia de CA; por lo tanto, el convertidor de frecuencia de CA funciona normalmente en caso de fallo del filtro y permite que el sistema de refrigeración siga funcionando. Los factores más importantes que el hospital tuvo en cuenta a la hora de tomar la decisión fueron el suministro de piezas de repuesto, un servicio de asistencia técnica las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y una puesta en marcha sin problemas.