A lo largo de todo el ciclo del agua, la presión juega un papel clave para garantizar un suministro de agua eficiente, fiable y sostenible. Y durante décadas, la industria del agua ha luchado con numerosos desafíos relacionados con la presión en el sistema de agua. Mediante el uso de la presión inteligente y la gestión del flujo, un estudio global demuestra cómo las instalaciones de agua pueden reducir la pérdida innecesaria de agua y energía.
Las empresas de agua en todo el mundo luchan contra los desafíos relacionados con la presión. Con demasiada frecuencia, la presión en grandes partes de las redes de distribución de agua es mucho mayor de lo necesario, para garantizar que el cliente más remoto tenga una presión mínima.
Esta filtración para dividir el sistema en zonas de presión controlada causa varios desafíos:
- Alto consumo de energía y pérdida de agua
- El golpe de ariete y la cavitación
– Los picos de presión dañan las tuberías - Los picos de presión más importantes se pasan por alto debido a la frecuencia limitada en control de la presión
- Las bombas pueden funcionar en seco si la presión no está supervisada y controlada
- Costoso tiempo de inactividad del sistema debido al mantenimiento imprevisto
Un estudio revela hechos convincentes sobre la gestión de la presión
Para superar estos desafíos, un número cada vez mayor de fabricantes de equipos originales y empresas de servicios de agua utilizan transmisores de presión, interruptores y variadores de velocidad para mejorar el rendimiento en aplicaciones, bombas y sistemas de bombas de refuerzo.
Un estudio global para sistemas de distribución de agua con experiencia en 112 zonas de presión en 10 países diferentes, revela datos clave sobre los beneficios de trabajar inteligentemente con la gestión de la presión. En promedio, la presión en los sistemas de tuberías se redujo en un 38%, lo que condujo a una reducción en nuevas roturas del 53%.
Entre otros beneficios, con un mejor control de la presión, se obtuvo una reducción típica del 38% en la pérdida de agua, un tiempo de vida útil prolongado para las tuberías y menos quejas relacionadas con la red. Al mismo tiempo, el consumo de energía se redujo en un 20-40%, lo que generó una gran reducción de costos para las empresas de servicios de agua.
Control de la presión en cada etapa del ciclo del agua
Los sensores de presión y los variadores de velocidad de Danfoss son componentes clave para reducir la pérdida de agua y energía a lo largo de todo el ciclo del agua. La mayoría de nuestros sensores se utilizan para abastecimiento y distribución de agua. Sin embargo, los sensores Danfoss también juegan un papel importante en el tratamiento de aguas residuales.
Al mismo tiempo, los sensores de presión de Danfoss juegan un papel importante en la agricultura, donde se utilizan para el riego. Los sensores de Danfoss también se usan en la industria donde se usan en sistemas de bombas de refuerzo. Y finalmente, se usa una amplia gama de sensores en edificios comerciales y residenciales para controlar la presión del agua.
Con menos presión en el sistema, el abastecimiento de agua puede reducir significativamente las pérdidas de agua y garantizar un suministro de agua más eficiente que da como resultado:
• Pérdida de agua reducida a través de fuga
• Riesgo minimizado de golpes de ariete
• Menor riesgo de nuevas fugas en el sistema
• Menor tiempo de inactividad y la interrupción del consumo
• Riesgo mínimo de contaminación del agua
• Ahorro de energía significativo
Los transmisores de presión electrónicos evitan problemas con picos de presión
Puede ser relativamente costoso para los distribuidores de agua colocar transmisores lejos de la planta de abastecimiento de agua, ya que necesitan la electricidad y la conexión de datos. Por este motivo, algunas empresas de servicios de agua eligen transmisores de presión que funcionan con baterías con una señal inalámbrica. Sin embargo, para evitar que las baterías se descarguen demasiado rápido, los transmisores están configurados para enviar señales de datos solo dos o cuatro veces por hora.
El problema con esta forma de recopilar datos es que se pasan por alto los principales picos de presión en el sistema, lo que puede dañar el sistema. Cada vez más, estas empresas de servicios de agua se están dando cuenta de que los transmisores de presión electrónicos con seguimiento a tiempo real permiten una acción instantánea. Y que el uso de los transmisores de presión electrónicos se acaba pagando a largo plazo, además de que los costes iniciales son más altos.

Leer más

Cerca de un tercio de la población mundial vive actualmente en zonas con problemas de escasez de agua. Danfoss tiene soluciones que pueden ayudar a las comunidades a reducir el desperdicio de agua, a ahorrar energía y a reducir la inversión en sustitución de canalización.