• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverter

martes, 19 de diciembre de 2017

Un valor de PUE reducido en la refrigeración de un centro de datos permite ahorrar energía y costes

Refrigeración eficiente de un centro de datos con tecnología inverter:
un proveedor internacional de productos para el control de entornos interiores ha instalado recientemente, en colaboración con uno de sus clientes, un centro de datos ampliable que ha alcanzado el impresionante valor de 1,21 en eficacia en el uso de la energía (PUE).
Por razones de seguridad, no podemos revelar el nombre ni la ubicación del centro de datos, ya que la información procesada por los servidores suele ser muy sensible.

La instalación consta de seis fases, cada una de 500 m², y se completa con doce unidades de refrigeración de alta eficiencia suministradas por el proveedor internacional. Cada unidad de refrigeración incorpora múltiples compresores y ventiladores inverter con el fin de minimizar el consumo energético y conseguir un mayor grado de resiliencia (N+1). Las unidades se han diseñado para mantener el centro de datos a 21 °C (±3 °C) con una humedad relativa del 20-80 %. La tecnología de compresores inverter suministrada por Danfoss aporta tres ventajas muy importantes al sistema de refrigeración del centro de datos:

  • Contribución reducida al valor PUE
  • Arranque suave
  • Adaptación rápida y precisa a las necesidades de refrigeración

Teniendo en cuenta que la eficiencia de los centros de datos se establece en función de su eficiencia en el uso de la energía (Power Usage Effectiveness o PUE), un estudio reciente reveló que el valor PUE promedio de más de 500 centros de datos era de 1,8. 

         Potencia total de la instalación 

PUE = ---------------------------------
                Potencia de los equipos informáticos

Por su parte, la instalación de este proveedor internacional alcanzó un valor PUE de 1,21. La potencia necesaria para satisfacer las necesidades de equipos informáticos de este tamaño es de 3,5 MW, lo que supone un ahorro anual estimado de 1,5 millones EUR si se utiliza la siguiente fórmula PUE:

  • Potencia necesaria / año = 3,5 MW
  • PUE actual = 1,21, valor requerido por el usuario final y suministrado por el proveedor internacional
  • Promedio de PUE = 1,8 en centros de datos 
  • Diferencia en cuanto a potencia necesaria = (1,8 – 1,21) × 3,5 MW (presente caso frente al promedio) 
  • Reducción de la potencia necesaria = 2,06 MW
  • Reducción del consumo anual de electricidad = 2,06 × 1000 × 24 horas × 365 días = 18,09 millones de kW/h (asumiendo un funcionamiento las 24 horas) 

Ahorro en el consumo de electricidad = 0,08 € / kW/h × 18,09 MkW = 1,45 M€/año (1 kW/h = 0,08 €)
Por tanto, el ahorro anual de energía con la solución del proveedor internacional equipada con la tecnología scroll inverter de Danfoss asciende a 1,5 millones EUR al año.

Pequeños generadores que consiguen grandes ahorros

La fiabilidad es un aspecto fundamental para las infraestructuras de operaciones de tecnologías de la información. Ante el riesgo de que se produzcan cortes en el suministro eléctrico, siempre deben existir generadores de reserva que permitan dar respuesta a este tipo de incidentes. La función de arranque suave integrada en el sistema inverter permite reducir la demanda sobre la red eléctrica y los generadores de reserva. Los compresores inverter Danfoss presentan una corriente de arranque próxima a cero (lo que supone una reducción del 70 % con respecto a los valores habituales). 

Gracias al uso de unidades de refrigeración equipadas con la tecnología inverter Danfoss, el propietario del centro de datos pudo utilizar generadores de un tamaño significativamente menor en sus instalaciones y beneficiarse de un ahorro considerable de costes de capital. 

Control de temperatura rápido y preciso
Los requisitos del sistema de refrigeración son muy amplios, ya que la densidad en el centro de datos varía con el tiempo. En general, las unidades solo se encuentran al 20 % de su capacidad al inicio y únicamente se considera la opción de añadir otro módulo cuando alcanzan el 80 % de su capacidad. 

En este entorno y para esta aplicación, se pueden aprovechar al máximo las ventajas de los compresores inverter Danfoss. Las válvulas de expansión electrónicas, los sensores y los controladores de recalentamiento suministrados por Danfoss permiten al proveedor internacional medir y controlar la capacidad del sistema de refrigeración. La demanda de los módulos del centro de datos se recibe a través del controlador del sistema (convertidor) que, a su vez, controla la velocidad de los compresores para adaptarla a dicha demanda. Este exhaustivo control de los compresores permite obtener un importante ahorro energético en comparación con los compresores de velocidad fija. La temperatura nunca varía más de ±3 °C.

El director de ingeniería del proveedor internacional señala que: «En términos de eficiencia, esta instalación incorpora tecnologías vanguardistas de última generación (incluido el sistema de compresores de velocidad variable) que nos permiten reducir aún más el valor PUE». 

Gracias a la experiencia de Danfoss en el campo de las tecnologías para compresores, se puede tener la absoluta certeza de que siempre se obtendrá la mejor solución para cada aplicación.

Folletos de la gama VZH

Guías de la gama VZH

Catálogo de productos online - Soluciones de compresores inverter