Demanda creciente de agua desalada
A pesar de que más del 70% del globo está cubierto por agua, solo el 1% del agua es potable. Según la ONU, la escasez de agua es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo hoy y mañana.
La llamada a soluciones a la escasez de agua es urgente, y la ósmosis inversa se considera una de las soluciones más efectivas para resolver el desafío. El proceso, que convierte el agua de mar en agua dulce, es simple y más eficiente que otros métodos de desalación.
Reducción del coste energético de la ósmosis inversa.
El proceso de bombeo de grandes cantidades de agua de mar a través de membranas de desalación requiere un alto consumo de energía. Sin embargo, en los últimos años, el enfoque cada vez mayor en el cambio climático y la eficiencia energética han puesto de relieve las nuevas soluciones de bombeo, en particular el uso de bombas de desplazamiento positivo con dispositivos de recuperación de energía y variadores de CA.
Durante los últimos diez años, el número de plantas SWRO que utilizan bombas de desplazamiento positivo con dispositivos de recuperación de energía y variador de CA ha aumentado significativamente. Se ha demostrado que los sistemas superan a las bombas centrífugas tradicionales en la mayoría de los parámetros operativos, con tasas de eficiencia de hasta el 92% y ahorros de energía de hasta el 65%.
Al combinar bombas de alta presión, variadores de CA, dispositivos de recuperación de energía y transmisores de presión, Danfoss ofrece soluciones completas de desalación que generan un 65% de ahorro de energía en comparación con las plantas que operan bombas centrífugas sin recuperación de energía y el variador de CA.
Leer más

Con las tecnologías Danfoss para aplicaciones de desalación por ósmosis inversa (SWRO) es posible ahorrar hasta un 65% de energía. Descubra más.

Soluciones de Danfoss para plantas desaladoras en contenedores (SWRO) en situaciones de emergencia hídrica.

A medida que aumenta la demanda mundial de litio, magnesio y sal de grado alimentario, la minería de salmuera está surgiendo como una alternativa menos perjudicial para el medio ambiente a la minería convencional. Pero la valorización de la salmuera solo es económicamente viable si se mantienen bajo control el uso de energía y la complejidad del sistema. Las bombas APP de
Danfoss y los ERD iSave constituyen la base de los sistemas SWRO y OARO ultraeficientes energéticamente. Ofrecen el rendimiento preciso y estable de alta presión necesario para hacer que la valorización de la salmuera sea viable comercialmente y medioambientalmente.