En caso de acceso limitado al sótano o al sistema de calefacción, el controlador electrónico (ELC) puede complementarse con una unidad de control remoto, ECA 30/31, que se puede colocar en cualquier lugar del edificio que se desee.
Esto permite la monitorización y el control de la temperatura ambiente, una interfaz sencilla y acceso remoto para anular todas las funciones del controlador ECL Comfort.
Las unidades de control remoto ECA 30 y 31 se utilizan para controlar la temperatura ambiente y anular los controladores ECL Comfort 210 y 310.
Las unidades de control remoto se conectan a los controladores ECL Comfort mediante 2 cables tipo par trenzado para la comunicación y la alimentación eléctrica (bus de comunicación ECL 485).
La unidad de control remoto ECA 61 se utiliza para controlar la temperatura ambiente y anular el controlador ECL Comfort 110. La DLG es una puerta de enlace entre el ECL Comfort 110 y los termostatos de radiador Danfoss Living™
Características y ventajas
-
Se puede colocar en el lugar del edificio que se desee
-
Permite la monitorización, el control y la fácil interconexión del controlador ECL Comfort
-
Entre un 11 y un 15 % de ahorro o más en consumo energético del edificio, así como una reducción de las emisiones de CO2.
Herramientas de soporte

Heat Selector
Heat Selector de Danfoss es la mejor herramienta de selección online de su clase y optimiza el proceso de planificación para los expertos en aplicaciones de calefacción.
Abrir Heat Selector
Herramientas de software

La aplicación ECL para iPhone te permite optimizar y supervisar tu sistema de calefacción si el sistema cuenta con un regulador ECL Comfort 310 de Danfoss.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo son las conexiones con el módulo ECA 32?
El módulo ECA 32 se coloca en la parte inferior del regulador ECL 310. Comunicación con el regulador ECL 310: una configuración de 2 × 5 pines macho situada en la parte posterior del regulador ECL 310 se conecta a la correspondiente configuración de 2 × 5 pines hembra del módulo ECA 32, cuando el ECL 310 se coloca en su parte inferior.
Los sensores de temperatura, las entradas de pulsos y las salidas analógicas se conectan a través de los terminales 49-62, y cuatro salidas de relé pasan por los terminales 39-46.
El módulo ECA 32 solo se utiliza junto con el regulador ECL 310 y las aplicaciones que tienen funciones relacionadas con el ECA 32.
Además, el ECA 32 también puede utilizarse como módulo de supervisión:
Seis entradas para sensor de temperatura (Pt 1000) ECL 310. En la pantalla ECA favorita, el módulo ECA 31 mostrará la humedad relativa.
¿Cuántas unidades ECA 30 pueden conectarse en un sistema maestro-esclavo?
Como máximo, dos. Este límite se debe a la demanda de energía de cada unidad ECA 30.
¿Cómo evitar la influencia de la temperatura ambiente, medida por la unidad ECA 30?
En el control del circuito de calefacción del ECL 210/310, los parámetros 1x182 y 1x183 están ajustados a 0,0.
Sigue mostrándose la temp. ambiente.
¿Qué es un oyente, cuando se habla de ECL 110, ECL 210, ECL 310?
Un oyente es un controlador esclavo con dirección 0 en un sistema maestro-esclavo. Un oyente recibe del maestro la temp. ext., la hora y la fecha. Un oyente no puede utilizarse con una unidad ECA 30/31.
¡La unidad ECA 30/31 no puede comunicarse con la dirección 0!
La reacción de la unidad ECA 30 parece lenta.
Al cargar una aplicación en el regulador ECL 210/310, la comunicación entre la unidad ECA 30 y el ECL es lenta.
Cuando la aplicación se haya cargado en el regulador ECL, la unidad ECA 30 se actualizará y tendrá una reacción mucho más rápida.
¿Se puede utilizar la unidad ECA 30/31 con el regulador ECL Comfort 110?
¡No!
La unidad ECA 30/31 se ha desarrollado para su uso con la serie ECL 210/310.
¿Cómo configurar los reguladores de tipo ECL 210 B y ECL 310 B mediante la unidad ECA 30/31?
Procedimiento para la configuración de los reguladores ECL Comfort (de tipo B) con una unidad ECA 30.
Ejemplo:
Tres reguladores ECL 210 B (sin pantalla ni dial)
Un maestro: aplicación A266
Dos esclavos: aplicación A260, direcciones número 1 y 2.
Una unidad ECA 30.
Necesidades:
- El maestro debe enviar la temp. ext. a los esclavos.
- La unidad ECA 30 debe utilizarse para el ajuste de los tres reguladores ECL 210 B.
- La unidad ECA 30 debe utilizarse para la supervisión.
Se supone que se han efectuado todas las conexiones de los sensores, el bus ECL 485, los actuadores y las bombas.
El sensor de temperatura exterior debe conectarse a la parte inferior del controlador maestro.
Procedimiento:
1. No colocar ningún regulador ECL en ninguna base.
2. Conectar la unidad ECA 30 al bus ECL485 (tipo de cable: 2 × par trenzado)
Asegúrate de que las conexiones de bus ECL485 compartan el terminal común (30) y 12 V (31) para todas las bases con las conexiones A y B del ECL485.
3. Insertar en la base el regulador ECL al que se deba asignar el número esclavo más bajo, por ejemplo, el «1».
4. Encender las unidades. Se supone que el regulador ECL y la unidad ECA 30 son nuevos de fábrica.
4.a. Si el controlador no es nuevo de fábrica, haz lo siguiente:
En la unidad ECA 30:
> ECA MENU, > ECA factory > Reset ECL addr. > Reset ECL addr. > «Yes».
Al cabo de 10 segundos, el ECA regresará al menú «ECA factory». Ahora, la dirección del ECL se ha fijado en el 15 (consultar la información adicional «Restablecer dirección ECL» al final de este documento).
4.b. Si la unidad ECA 30 no es nueva de fábrica, haz lo siguiente:
> ECA MENU, > ECA factory > ECA default, > Restore factory, > (elegir fábrica), > «Yes».
Esto asegurará que el ECA tenga la dirección A y que esté conectado a la dirección 15, que es necesaria para instalar una aplicación en el regulador ECL.
5. Insertar la llave de aplicación A260 en el regulador ECL (el esclavo).
6. Elegir el idioma.
(El tiempo de reacción durante los pasos 5-11 parece lento. Esto se debe a que el regulador ECL y la unidad ECA 30 no están completamente sincronizados).
7. Seleccionar la aplicación (no es posible para la A260 porque solo existe un subtipo).
8. Ajustar la hora y la fecha.
9. Elegir «Siguiente».
10. En la pantalla se muestra brevemente: «Aplicación A260.1 instalada».
- se carga la aplicación.
- la pantalla de la unidad ECA 30 no se ilumina durante 10 segundos.
11. La pantalla muestra un menú relacionado con la aplicación.
12. Después de transcurridos 10-30 segundos, aparece el menú «Copy application» (la unidad ECA 30 debe conocer la aplicación ECL).
- Elegir «Sí».
(el procedimiento «Copy» dura algunos minutos)
13. (Se atribuye al esclavo un número de dirección).
a. Selecciona un menú ECL.
b. Elegir MENU.
c. Elegir «Common controller settings».
d. Elegir «System».
e. Elegir «Communication».
f. Elegir «ECL 485 addr.».
g. Seleccionar «ECL 485 addr.».
- ID = 2048, el valor ajustado de fábrica es «15».
h. Cambiar la dirección por el número de dirección previsto para este esclavo.
i. Después de 5 segundos, el número de dirección elegido cambia a «0».
j. Después de otros 5 segundos, la pantalla vuelve a «ECA MENU».
- además, hay un icono de un controlador con una cruz.
Esto significa que no existe comunicación entre el regulador ECL y la unidad ECA 30. En el bus ECL 485 no hay ningún maestro.
14. (Siguiente configuración de ECL).
Insertar en la base el regulador ECL al que se deba asignar el número esclavo más bajo, por ejemplo, el «2».
15. (Configurar el ECA para que se comunique en la dirección 15).
a. Seleccionar el menú del ECA.
b. Seleccionar «ECA system».
c. Seleccionar «ECA communication».
d. Seleccionar «Connection addr.».
e. Cambiar a «15».
Ahora, la «animación de inserción de claves» del regulador ECL se mostrará en la unidad ECA 30.
16. (Carga de la aplicación).
Seguir los puntos 6-13.
Si los esclavos 1 y 2 tienen la misma aplicación (misma versión e idioma), no será necesario volver a copiar la aplicación (punto 11).
17. (Siguiente configuración de ECL).
Insertar en la base el regulador ECL que deba ser el maestro (número de dirección 15).
18. Seguir los puntos 15.a-15.e.
19. Seguir los puntos 6-12.
20. El controlador maestro tiene de fábrica la dirección 15, de modo que no habrá que direccionarlo.
21. La configuración completa de la comunicación ha finalizado.
22. (Para comunicarse con el maestro o los esclavos).
a. Seleccionar el menú del ECA.
b. Seleccionar «ECA system».
c. Seleccionar «ECA communication».
d. Elegir «Connection addr. to » «15» (= Maestro), «1» (= Esclavo n.º 1), «2» (= Esclavo n.º 2).
Comentarios:
La comunicación con los esclavos sólo es posible cuando hay un maestro (dirección 15) presente en el sistema.
Las versiones más recientes de la unidad ECA 30/31 permiten la posibilidad de seleccionar el número de esclavo directamente desde la pantalla.
Restablecer la dirección ECL:
La función «Reset ECL address» es una función especial de emergencia que permite restablecer la dirección ECL 485 de todos los controladores conectados a la red ECL 485 a «15» (dirección maestra). Esta función se ha introducido porque es posible cambiar la dirección del maestro por otra y dejar la red sin maestro, de modo que el bus ECL485 deje de funcionar. Esto será extremadamente grave en caso de que el controlador maestro sea un controlador ciego que necesite comunicarse con una unidad ECA 30/31 para funcionar.
Para garantizar que esta función no se use a menos que sea necesario, se ha diseñado de forma que el menú «Reset ECL address» solo pueda activarse si:
* Está activado el modo de conexión perdida (solo una barra en la barra de navegación situada en la esquina inferior derecha de la pantalla de la unidad ECA 30/31).
* No se ha recibido ninguna señal de sincronización del maestro durante al menos 25 segundos.
Una vez activado el menú de reinicio, la unidad ECA 30/31 enviará transmisiones de simulación del maestro durante 10 segundos para sacar a los reguladores ECL de la fase de inicialización. La unidad ECA 30/31 comenzará entonces a enviar órdenes de cambio de dirección a las direcciones 1-14 del bus ECL 485 (ya que en algunas versiones anteriores del ECL era posible establecer la dirección en 10-14). Este proceso tardará unos 15 segundos. Como todos los controladores ECL de la red ECL 485 cambiarán su dirección ECL 485 a 15, se recomienda apagar (o retirar de su base) todos los demás controladores, excepto el controlador maestro previsto, antes de que se active esta función. Toda la operación durará aproximadamente 25 segundos. Si varios controladores terminan con la dirección 15, existe el riesgo de que entren en conflicto entre sí. Por lo tanto, tras haber utilizado esta función, será necesario comprobar y restablecer manualmente las direcciones ECL 485 de los controladores esclavos.