Danfoss y A.P. Møller Holding A/S han llegado a un acuerdo de colaboración como parte de un proyecto para desarrollar y explorar el potencial de un acercamiento industrial a la energía geotérmica en Dinamarca.
El potencial geotérmico de Dinamarca es bastante elevado y la energía geotérmica, como fuente limpia, es una opción clara con vistas a desarrollar un rol importante en los futuros sistemas energéticos. El calor geotérmico complementa otras fuentes de energías renovables y, combinado con bombas de calor, cubre entre el 15 y el 30% de la demanda de calor en los sistemas de calefacción de distrito más amplios.
La energía geotérmica tiene el potencial para jugar un papel importante en la transición hacia un aporte calorífico basado en fuentes de energía renovable. Completamente implementada, la energía geotérmica, junto con las bombas de calor, puede cubrir entre el 10 y el 15% de la demanda total de energía en Dinamarca y jugar un rol importante asegurando el abastecimiento de energía verde en el futuro.
“Utilizar el gran potencial de la energía geotérmica como una fuente de energía limpia y sostenible a mayor escala de lo que se ha estado utilizando hasta ahora implica una nueva perspectiva de negocio muy interesante. Potencialmente, la energía geotérmica puede ser para los sistemas de calefacción lo que el viento es para los sistemas eléctricos. Además, como la calefacción de distrito es un requisito para el calor geotérmico, vemos un buen potencial de negocio en este proyecto, y estamos dispuesto a apoyar el proyecto ya que ofrece buenas oportunidades para desarrollar nuestro negocio de calefacción, al mismo tiempo que ofrece unas buenas perspectivas socioeconómicas a gran escala para optar por las energías renovables,” afirma Lars Tveen, Presidente de Danfoss Heating.
El Presidente del Consejo de Danfoss, Jørgen M. Clausen, empujó a A.P. Møller Holding a investigar el potencial de la industria geotérmica de baja temperatura de Dinamarca. Juntos, Danfoss y A.P. Møller Holding tienen una serie de habilidades únicas en sistemas de calefacción de distrito, suministro de energía y exploración, desarrollo y extracción de los recursos subterráneos.
“Siempre me ha interesado la energía geotérmica de Dinamarca. Sin embargo, la energía geotérmica de alta temperatura solamente está disponible en unos pocos lugares de Europa como por ejemplo Islandia. El concepto que hemos estado desarrollando está basado en energía geotérmica de baja temperatura utilizado en la construcción descentralizada con numerosas entidades pequeñas, muy sencillas de introducir en áreas urbanas. Estoy convencido que combinando la experiencia y habilidades de A.P. Møller Holding y Danfoss podemos conseguir una mejora en la industrialización de la energía geotérmica de baja temperatura, la cual tenemos abundantemente en Dinamarca,” concluye Jørgen M. Clausen.
Con el acuerdo entre A.P. Møller Holding y Danfoss Heating, se ha asignado a un grupo de expertos para trabajar en el proyecto con el objetivo de desarrollar la calefacción de distrito, así como los canales de suministro de energía y sistemas de calefacción en Dinamarca. Además, este grupo se centrará en la presentación de nuevas herramientas y un marco normativo necesario para desbloquear el potencial de la energía geotérmica en Dinamarca.
Calefacción subterránea de distrito sostenible
De acuerdo con un nuevo estudio realizado por la Agencia Internacional para la Energía Renovable (IRENA), el calor geotérmico es una de las mejores medidas para reducir las emisiones de CO2. IRENA estima que es más barato promocionar el aumento de energía geotérmica en el sector de la calefacción que aumentar la proporción de biomasa en áreas donde los recursos geotérmicos están presentes.
Sin embargo, los recursos geotérmicos en el subsuelo danés son importantes; en la actualidad existen tres pequeñas plantas geotérmicas en Dinamarca. La única razón por la cual los sistemas geotérmicos no están más generalizados es el riesgo económico asociado a la perforación.