这家OEM客户致力于提供可持续的供暖解决方案,帮助其客户朝着碳中和的目标迈进,希望将其住宅燃烧器从标准燃料泵改为 Bio100 生物质燃料泵。尽管,有关 Bio100 泵的市场存在着一定不确定性。但是,这些生物质燃料泵无疑是面向未来的泵,成为首批使用生物质燃料泵运营商需要勇气和决心。无惧这些市场顾虑,这家 OEM 厂商对碳中和及创新的承诺推动了其采用生物质燃料泵的决定。经过全面而充分的市场调查,该公司决定选择丹佛斯的 Bio100 泵,因为其久经考验的可靠性,为德国和欧洲的绿色未来铺平了道路。
我们与这家 OEM 有着长期的良好合作关系。因此,当他们就 Bio100 生物质燃料泵联系我们时,我们为客户提供行业精深见解和技术知识,帮助他们做出明智决定。
这家OEM 客户决定采用丹佛斯 Bio100 泵的一个关键因素是公司在该领域的良好业绩记录。2023 年,丹佛斯获得 TÜV 认证后,成为全球首家为生物质燃料提供 Bio100 BFP 认证泵的供应商,这一认证是 Bio100 合规性的技术证明。该认证消除了这家 OEM 客户对监管合规性的担忧。
丹佛斯团队还在整个项目实施过程中提供技术协助和商业支持。Hrvoje 指出:“我们的专业技术知识与我们产品久经考验的可靠性相得益彰”,客户很放心。
经过三年的市场分析,这家OEM 决定直接改用 Bio100 泵,使其成为德国和欧洲首批将产品系列改为这些生物质燃料泵的制造商之一。
丹佛斯面向未来的先进生物质燃料泵助力 这家OEM 实现对创新和可持续发展的承诺,不虚此言,并且在其产品中充分展现。这些高效并且环保的燃烧器彰显了丹佛斯与市场领导者合作的力量,致力实现更加环保的未来。
随着这一重大转变,这家OEM 现在拥有面向未来的家用燃烧器产品组合。Bio100 泵支持各种比例的燃料混合,提高了这家OEM客户燃烧器的整体效率。最重要的是,这一变化使 这家OEM 客户成为燃烧机行业中实现碳中和的市场领导者,使其能够继续为客户提供高效、环保的供暖解决方案。
当我们推出 100% 生物质燃料组件时,我们的目标是消除燃烧机行业净零转型的障碍,同时继续为客户提供高质量、高可靠的产品。我们很高兴 Bio100 泵能够帮助我们长期合作伙伴实现其可持续发展目标方面发挥作用。
丹佛斯燃烧器元件将生物质燃料视为实现净零供暖未来的关键桥梁,预计未来几年将采用更广泛和更综合的生物质燃料工厂解决方案。尽管生物质燃料市场正在进行调整,并且用户对生物质燃料的性能和供应存在一定担忧,但生物质燃料正在通过早期采用者和越来越多的行业政策支持获得良好的发展势头。
播放视频
燃烧机行业向低碳液态燃料过渡是二氧化碳脱碳之旅的重要一环。许多此类燃料是从各种生物质材料提炼而成的,将与现代燃油冷凝锅炉一起为气候保护做出重大贡献。目前的挑战在于如何将生物质燃料安全有效地输送到燃烧器。之前,我们为燃烧器元件行业推出了 Bio30 泵,我们在解决方案组合中发挥了重要作用,帮助客户实现脱碳和降低供热排放。
丹佛斯 Burner Components (BC) 是液体燃料泵行业的的重要领导者。丹佛斯 是全球首家推出 Bio100 BFP 泵系列(可兼容高达 100% 的生物燃料)的供应商,也是欧洲和美国唯一获得 UL 和 TÜV/DIN CERTCO 双认证的燃料泵供应商。DIN CERTCO 认证符合 ISO 23553-1:2022,表明泵使用的安全电磁阀获得了行业批准。