值得了解的变频器知识
变频器也被称为变速驱动器和变频驱动器,它对于降低能耗、优化工艺流程性能越来越重要。
其核心的变频器技术并未改变,而其他许多要素正在迅速地发生改变。当今,越来越多的厂商将软件嵌入产品中,使其具备了更多新功能,同时也使得变频器在系统中的地位越来越重要。
通过这本手册,我们希望能为您提供最新的信息,以及您想要了解的所有变频器信息。

智能化节省
本文主要讨论了变频器在速度控制和高效电机技术上的优势等话题。其中,还介绍了能帮助您实现智能化节能的变频器特性和功能。最后,举例说明了污水处理厂中变频器的使用情况,以此来详述在哪些工艺流程方面可进行优化及其方法,同时还说明了可实现何种智能化节能目标。

直流电网和选择性使用 VACON® NXP DCGuard™
使用直流电网而非交流电网,可提高系统效率并减少系统能源足迹,最高可达 20%。尤其是将直流电网与能源存储装置和/或变速发电机相结合时,可大幅度提高节能能力。

为 IMO 2020 做准备:海洋排放解决方案
为了符合IMO排放目标,船东和运营商可以改进发动机和燃料排放,或使用替代推进系统,例如集成能量存储的混合动力技术。了解丹佛斯如何帮助应对这些挑战。

有了发电机,为什么还要提供陆基电力?
岸电不仅可以确保清洁的空气和无噪音的环境,还有助于港口达到IMO的排放标准。
您可能已经知道另一个名称的岸电:船舶接用岸电,岸电,岸电电源,岸上电源,替代海上电力或岸电(SSE)。所有都提供相同的服务。