Danfoss'un yeni iC7-HVACR'si, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde performansı yeniden tanımlamak üzere geliştirilen üst sınıf bir değişken frekanslı sürücüdür (VFD). Veri merkezlerinde PUE değerlerini düşürmekten akıllı binalarda enerji verimli iklimlendirme sağlamaya ve temiz oda uygulamalarında güvenilirliği artırmaya kadar, iC7-HVACR günümüzün en önemli zorluklarına çözüm sunmak için tasarlanmıştır. Bu yeni nesil sürücü, yalnızca bir verimlilik aracı değil; modern ve akıllı sistemler için stratejik bir bileşendir ve üç temel özelliğiyle fark yaratır.
1. Ultra düşük harmoniklerle üstün şebeke kalitesi (ULH)
Güç kalitesi, endüstri ve sağlık sektöründe kritik öneme sahiptir. iC7-HVACR portföyü, son derece kompakt ve hafif yapısıyla birlikte harmonik bozulmayı azaltmada sektörün önde gelen çözümlerinden biri olan Ultra Düşük Harmonik (ULH) versiyonunu sunar. Bu sayede şebeke standartlarına uyum artırılır, enerji kayıpları azaltılır ve hassas elektronik cihazlar ile diğer kritik varlıklar düşük güç kalitesinin olumsuz etkilerine karşı korunur. Sonuç olarak veri merkezleri, hastaneler ve temiz odalar gibi hassas tesisler için kritik öneme sahip elektrik altyapısında daha yüksek kararlılık ve güvenilirlik sağlanır.
2. Yüksek iç mekan hava kalitesi (IAQ) için yeni bir HVACR zekası seviyesi
iC7-HVACR, gelişmiş zekâyı doğrudan sürücünün içine entegre ederek sistem karmaşıklığını ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. HVAC ve soğutma performansını optimize etmek için özel olarak geliştirilmiş özellikler sunar. Artırılmış işlem gücü sayesinde hem sensör merkezi hem de kontrolör olarak görev yapabilir ve harici PLC'lere duyulan ihtiyacı azaltır. Bu sayede daha akıllı ve daha hızlı tepki veren bina otomasyonu mümkün olur, gerçek zamanlı veriler doğrudan Bina Yönetim Sistemine (BMS) aktarılır ve sistem tasarımı sadeleştirilerek daha hızlı ve verimli devreye alma süreçleri desteklenir
3. Kritik altyapılar için tasarlanan siber güvenlik
Giderek daha bağlantılı hale gelen dünyamızda güvenli erişim yönetimi kritik önem taşımaktadır. iC7-HVACR, sürücüyü yetkisiz erişime karşı korumak ve güvenilirliği artırmak amacıyla entegre bir donanım kriptoçipiyle donatılmıştır.

iC7-HVACR'nin öne çıkan diğer avantajları
-
Önemli ölçüde azaltılmış enerji tüketimi: iC7-HVACR, sektör lideri enerji verimliliğiyle emisyon azaltım hedeflerini destekler, işletme maliyetlerini düşürür ve veri merkezlerinde PUE gibi kritik performans göstergelerinin iyileştirilmesine yardımcı olur.
-
Kolay kurulum ve devreye alma: Sezgisel kontrol paneli, hızlı güç kablosu bağlantıları ve farklı HVACR ekipmanlarıyla sorunsuz entegrasyon sayesinde sistemler hızlı, kolay ve güvenilir şekilde devreye alınabilir.
-
Kompakt ve hafif tasarım: Rakip alternatiflere kıyasla yaklaşık %20 daha kompakt olan iC7-HVACR, yeni kurulumlar ve modernizasyon projelerinde, en dar alanlarda bile yüksek yerleşim esnekliği sunar.
-
DrivePro® hizmetleriyle küresel destek: Danfoss'un global servis ağı, sistemlerinizin yaşam döngüsü boyunca en yüksek performansta çalışmasını sağlamak ve sürekli optimize etmek için her zaman yanınızdadır.