Mevcut tüm isıtma sistemlerinin %80'inden fazlası muazzam bir optimizasyon potansiyeli gösteriyor. Hidronik dengeleme, bir isıtma sisteminde optimum akış dağılımını sağlar, bu da doğru miktarda suyun doğru yerde ve doğru zamanda mevcut olması anlamına gelir.
Optimum akış dağılımı sadece uygun bileşenleri bulmakla kalmaz, aynı zamanda bir isıtma sisteminin iyi anlaşılmasını da gerektirir. Sisteminizin analiz edilmesi, hesaplanması, ayarlanması ve optimize edilmesi gerekir.
Hidronik dengeleme, isıtma sistemlerini optimize etmek için en önemli önlemlerden biridir. Tüm uzmanlar bu önlemin farkında olsalar da, statik, dinamik ve otomatik dengeleme gibi varyantları net bir şekilde ayırt etmek hala zordur. Bunun nedeni, net bir terminolojinin geliştirilmemiş olması ve bu nedenle münferit tanımların tutarsız kullanılmasıdır. Bu nedenle, şartlara netlik ve sipariş verme zamanı gelmiştir. Bu makalede, hidronik dengeleme çeşitlerine genel bir bakış edinecek ve farklılaştırma yollarını vurgulayacaksınız.
Hidronik dengeleme nedir?
Hidronik dengeleme, doğru miktarda suyun isıtma sistemine dağıtılmasını sağlar. Bu nedenle ana amacı sıcak suyun en iyi şekilde kullanılmasıdır.
Her radyatör için ayrı oda sıcaklıklarını/kontrolünü etkinleştirmek için, ısıtma sisteminin kütle akışlarını ayrı ayrı düzenlemek için ön ayarlı radyatör vanaları kullanılmalıdır. Ön ayar, her bir radyatörde veya ısıtma devresinde yalnızca istenen oda sıcaklığına ulaşmak için gereken miktarda sıcak suyun sağlanmasını sağlar.
Hidronik denge hakkında bilmeniz gereken her şey
Statik, dinamik veya otomatik dengeleme ne zaman kullanılır?
Otomatik sistem her iki konsepti de tamamladığından veya alternatif olarak hareket ettiğinden, her zaman önce ilgili sistem için hangi dengeleme varyantının (statik veya dinamik) mantıklı olduğuna karar verilmelidir.
Küçük veya tek aileli konutlarda, mevcut binalarda döşemeden ısıtma için, statik ön dengeleme ile oda sıcaklığına dayalı otomatik akış kontrolü, sistemin eylemsizliği nedeniyle en iyi sonuçları verir. Bunun için gerekli bileşenler kolayca sonradan takılabilir.
Öte yandan, tek veya çok aileli binalardaki radyatör sistemleri için dinamik dengeleme ve otomasyon kombinasyonu, yeni binalarda veya mevcut binalarda en büyük optimizasyon potansiyelini sunar. Bu çözüm, özellikle değişen kullanıcı davranışını en iyi şekilde yansıtır.
20'den fazla radyatör veya ısıtma devresi içeren büyük ölçekli sistemlerde, radyatörlerde veya kolonlarda daima basınçtan bağımsız vanalar kullanılmalıdır, aksi takdirde sıcaklık bazlı otomatik kontrolün güvenilir fonksiyonu garanti edilemez.
Hidronik dengeleme türleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Statik hidronik dengelemede kütle akışları, basınca bağlı vanalar aracılığıyla manuel olarak düzenlenir. Burada kütle akışları sadece tam yük durumları için hesaplanır ve ayarlanır - bu nedenle verimliliği optimize edilmiş ısıtma suyu dağıtımı sadece isıtma sisteminin maksimum kullanımı için hedeflenir.

HVAC Sistemlerinde Dijital Hidronik™
Danfoss dijital hidronik çözümleri, basınçtan bağımsız vanalarla dengeleme ve hassas sıcaklık kontrolünü, dijital aktüatörlerle uzaktan erişim ve veri toplamayı bir araya getirir; sensör eklenerek daha fazla sistem verisi toplanabilir.
Daha fazla bilgi edinin
Videolar
Bu video, Danfoss Novocon S akıllı aktüatörün montajı ve ayarlarının nasıl yapılacağını adım adım gösterir. Modbus RTU , Bac Net MS/TP bağlantısı, parametre ayarları ve BMS entegrasyonu konularını kapsar.
Bu videoda Danfoss AME serisi elektrikli aktüatörlerin montajı, kablolaması ve ayarlarının nasıl yapılacağını öğrenin. Adım adım anlatım ile mekanik montaj, elektrik bağlantıları, parametre ayarları ve arıza giderme ipuçlarını bulabilirsiniz.
Bu video, Danfoss sayaç veri toplama ünitesidir .Bağımsız birimlerde tüketilen enerjinin toplanıp raporlanmasının nasıl yapıldığını gösterir.
Bu videoda Danfoss Novocon M akıllı aktüatörün montajı ve devreye alınması gösterilmektedir. Modbus RTU ,BACnet MS/TP üzerinden bağlantı, parametre ayarları ve Bina Yönetim Sistemine (BMS) entegrasyon adımlarını öğrenin.
İlgili ürünler

Danfoss AB-QM, HVAC sistemlerinin dengelenmesi ve kontrolü için daha verimli çözümler sunarak pazarda öncü olmuştur. AB-QM PICV, hassas kontrolü büyük bir kolaylıkla birleştirir. Seçimi basit, kurulumu zahmetsiz ve ayarlaması kolaydır. AB-QM birden fazla işlevi tek bir vana gövdesinde birleştirerek son derece uygun maliyetli bir seçimdir. Tasarım sürecini optimize ederek, devreye alma aşamasında zaman tasarrufu sağlayarak ve operasyonel verimlilik kazançları ile işletmeye kısa geri ödeme süreleri sunar.

Danfoss AB-PM kombine dinamik dengeleme vanaları, düşük toplam sahip olma maliyeti ile güvenilir bir HVAC sistemi sağlar. Vana, her yükte mükemmel dengeyi sağlamak için her bölge için sabit akış ve diferansiyel basınç garanti eder. Aynı zamanda, her bölgenin bireysel kontrolüne olanak tanımak için bir aktüatör eklenebilir. Bu, iki ana uygulamada olağanüstü bir çözüm sunar:
- Konut Binaları (Çok Aileli Konutlar): Her dairenin önünde dağıtım sistemleri bulunan iki borulu ısıtma sistemleri ile, örneğin hidronik yerden ısıtma için kollektörler.
- Ticari Binalar (Kabuk ve Çekirdek): HVAC sistemlerinin aşamalar halinde veya farklı taraflarca kurulduğu yerler.

Danfoss AB-QM vanalarına DN 15'ten DN 250'ye kadar uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Üstün hidronik HVAC sistem performansı ile akıllı bina otomasyon çözümleri arasında mükemmel bağlantı kurarlar. Doğruluğu, uzaktan işlevselliği ve akış gösterim özellikleri sayesinde, bu ürün devreye alma sürecini hızlandırır, kolay ve öngörülebilir bakım sağlar, iç mekan konforunu artırır ve tasarrufları artırır.
Enerji kullanımının izlenebilirliliği sınırlı olabilir, ancak NovoCon kullanarak binadaki hidronik ısıtma veya soğutma sistemlerinin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

Dinamik Vana RA-DV, Danfoss RA bağlantısına sahip tüm termostatik sensörlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış, basınca bağımsız radyatör vanaları serisidir. RA-DV dinamik vanalar, maksimum su akışını önceden ayarlamak için bir akış sınırlama cihazı ile donatılmıştır. Vanalar, maksimum su akışı 10 - 135 l/h olacak şekilde mevcuttur. RA-DV, diferansiyel basıncı 0.1 bar sabit seviyede tutarak ayarlanan akışı koruyan yerleşik bir basınç regülatörüne sahiptir.

Vanalar, bireysel sistem yükselticilerinden gelen dolaşım borularına monte edilir ve 35 ile 60 derece Celsius arasında bir sıcaklığa ayarlanabilir. Bu, hidronik dengeyi sağlayacak, bekleme sürelerini kısaltacak, su ve enerji tasarrufu sağlayacak ve musluk ve içme suyunda lejyonella riskini azaltacaktır. Vana, kurşunsuz pirinçten yapılmıştır ve birçok uluslararası ve ulusal içme suyu direktiflerinin düzenlemelerine uygun olarak üretilmiştir.

Danfoss LENO™ MSV manuel dengeleme vanaları, kendi kategorisinde en çok yönlü ve en pratik olacak şekilde tasarlanmıştır.
Diğer vanaların montajı, sınırlı alan nedeniyle zorluk yaratabilecekken, LENO™ MSV vanalarında bulunan el çarkı geçici olarak çıkarılabilir. Bu sayede dar alanlarda montaj daha kolay yapılabilir.

Danfoss ASV otomatik dengeleme vanaları, iki borulu ısıtma veya soğutma sistemlerinde hidronik dengeyi sağlamak için basit, güvenilir ve maliyet açısından etkili bir çözüm sunar.
Sistem dengesizliklerinin ve düzensiz ısı dağılımı, gürültü ile yüksek enerji tüketimi gibi sorunların temel nedeni olan basınç dalgalanmaları teknik sorununu ortadan kaldırırlar.
ASV‑PV’nin 4. nesli, birçok benzersiz ürün yeniliği sunar.
Montaj ve sistemin devreye alınması sırasında zaman tasarrufuna odaklanarak, tesisatçılar, tasarımcılar ve danışmanların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır.