Banja Luka je drugo največje mesto Bosne in Hercegovine. Mestna toplarna Banja Luka Eko Toplane nenehno išče načine, kako narediti proizvodnjo, distribucijo in porabo toplote energijsko učinkovitejšo ter hkrati izboljšati udobje 20.000 končnih uporabnikov. Leta 2017 sta mesto Banja Luka in podjetje Eko Toplane v okviru svojih ciljev razogljičenja uvedli nov obnovljiv vir toplote za sistem daljinskega ogrevanja, lesno biomaso ter pripravili prizorišče za ambiciozen projekt prenove.
Izziv: Obnova 34 največjih mestnih podpostaj za ogrevanje
Preklop na obnovljive vire toplote je bil šele začetek. Da bi ustvarili trajne izboljšave energijske učinkovitosti, sta podjetje Eko Toplane in mesto Banja Luka vedela, da morata optimizirati svoje podpostaje za ogrevanje. Toplarna je izbrala 34 svojih podpostaj za ogrevanje v namene optimizacije. Podpostaje imajo vgrajeno zmogljivost 57 MW in zagotavljajo 25 % skupne toplote in pretoka sistema daljinskega ogrevanja.
Projekt prenove je imel tri glavne cilje: zmanjšati največjo specifično porabo toplote za 10 %, uvesti digitalizacijo, nadziranje in napovedno vzdrževanje ter položiti temelje za razširitev sistema daljinskega ogrevanja in priključiti nove uporabnike z optimizacijo porabe toplote. To bi omogočilo razširitev mreže in kljub temu izpolnilo zahtevo po zmanjšanju skupne porabe toplote za 10 %. Mesto Banja Luka in podjetje Eko Toplane sta izbrali podjetje Danfoss, da bi jima pomagalo pri modernizaciji podpostaj in doseganju ciljev učinkovitosti.

Rešitev: Aplikacija Danfoss Leanheat® Monitor omogoča popolno digitalizacijo podpostaje
Podjetje Danfoss je že v zgodnjih fazah projekta sodelovalo s podjetjem Eko Toplane in jim pomagalo pri izbiri podpostaj za ogrevanje za obnovo, ustrezne opreme ter ravnanju pri vgradnji in spuščanju v pogon. Ko je bila obnova zaključena, je podjetje Danfoss vse podpostaje za ogrevanje priključilo na aplikacijo Leanheat® Monitor, tako da so lahko upravitelji objektov na daljavo spremljali, regulirali in vzdrževali podpostaje. Na eni od podpostaj za ogrevanje je podjetje Danfoss vgradilo tudi aplikacijo za podpostajo Titan™, ki uporablja inovativno tehnologijo digitalnega dvojčka za zagotavljanje pravilnega spuščanja v pogon, izboljšano učinkovitost in najnižjo možno temperaturo povratka.
Poleg vodenja mesta Banja Luka skozi proces prenove je podjetje Danfoss želelo temu dati tudi orodja za nadaljnjo optimizacijo podpostaj za ogrevanje, kot poudarja Amer Karabegović, višji vodja poslovnega razvoja HydronicS.
Vodja za tehnologijo podjetja Eko Toplane, Dejan Jovišević, ceni tudi ta vidik sodelovanja in pravi: »Spodbujali in usposabljali so nas strokovnjaki iz podjetja Danfoss, zato smo lahko povečali število zaposlenih z njihovo neposredno udeležbo pri vgradnji opreme in spuščanju v pogon.«
Mestna uprava in podjetje Eko Toplane sta podjetje Danfoss prosila tudi za pripravo strateškega dokumenta, ki bi jim pomagal ustvariti dolgoročno razvojno strategijo za mrežo daljinskega ogrevanja mesta. Dokument »Strateške smernice za razvoj sistema daljinskega ogrevanja mesta Banja Luka« temelji na poglobljeni analizi trenutnega sistema mesta ter njegovih srednjeročnih in dolgoročnih razvojnih načrtih. Dokument navaja 10 ključnih dejavnosti, na katerih bi moralo mesto osnovati svojo dolgoročno strategijo in je postal ključna referenca za nadaljnji razvoj mesta.

Eden od največjih dosežkov tega projekta je bil opremljanje ljudi mesta Banja Luka s spretnostmi in orodji, ki jih potrebujejo za upravljanje prihodnjih projektov za učinkovitost in preobrazbo. Skupaj z ekipo smo jim zagotovili potrebno podporo in navodila, tako da so lahko opremo vgradili, priključili in zagnali samostojno.

Rezultati: zmanjšanje porabe toplote za 10 %
Prenovljene podpostaje za ogrevanje so zdaj bolj uravnotežene glede na razpoložljive pretoke in tlake, tako da lahko učinkovito delujejo v lokalnih pogojih. Zahvaljujoč aplikaciji Leanheat® Monitor lahko upravitelji objektov na daljavo spremljajo in upravljajo vsako podpostajo za ogrevanje, kar zmanjša število klicev v sili in povezane stroške. Prav tako lahko izvajajo preventivno vzdrževanje in se hitreje odzivajo na opozorila in alarme sistema.
Projekt je izpolnil vse cilje, vključno s polaganjem temeljev za nove uporabnike, da se priključijo na mrežo daljinskega ogrevanja, in digitalizacijo celotnega sistema. Toplarna je prav tako začela uvajati module za optimizacijo in algoritme za upravljanje proizvodnje in distribucije toplote ter samostojno upravljati podpostaje za ogrevanje, da zagotovi optimalno delovanje pri najnižji temperaturi povratka.
Ti ukrepi so skupaj prinesli letni prihranek energije 10 %.

Novi projekti na obzorju
Mesto Banja Luka in toplarna sta podjetje Danfoss prepoznala kot strateškega partnerja na področju daljinske energije – dobavitelja naprednih komponent, ponudnika rešitev in poprodajne podpore. Naslednji korak v partnerstvu je projekt za obnovo, digitalizacijo in optimizacijo 100 novih podpostaj za ogrevanje ter izboljšanje celotnega delovanja sistema z naprednimi orodji za optimizacijo. Toplarna uvaja tudi orodje za termohidravlično modeliranje Leanheat® Network podjetja Danfoss, ki je bilo razvito posebej za pomoč toplarnam pri optimizaciji zasnove in delovanja sistemov za distribucijo toplotne energije.

»Podjetje Danfoss je postalo strateški partner podjetja Eko Toplane Banja Luka in to je zgodba o uspehu ter izjemnem sodelovanju, ki ga je treba označiti kot obojestransko koristno, saj je to edini način za zagotovitev nadaljnjega tehnološkega razvoja, ki vodi k še boljši energijski učinkovitosti.«