• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Aquecimento inteligente

  • Visão geral
  • FAQ
  • Linha de produtos

Aquecimento residencial do futuro

A solução de aquecimento inteligente Danfoss garante que a temperatura permaneça do jeito que você gosta. Sua casa estará quente e aconchegante quando você chegar. Você também fará economia quanto estiver fora ou dormindo. Experimente e aproveite a experiência definitiva de conforto. 

Uma vez que passamos quase 90% do nosso tempo em espaços internos, temos que fazê-lo o mais confortável possível. A Danfoss oferece uma gama de soluções de aquecimento inteligente que traz até você um novo nível de conforto no clima interno.

Deixe que seu aquecimento siga sua agenda diária:

  • Pela manhã: antes de você acordar, a sua solução de Aquecimento Inteligente aumentará automaticamente as temperaturas do ambiente para garantir um início agradável para o seu dia.
  • Durante o dia: quando você não estiver em casa, o Aquecimento Inteligente diminuirá as temperaturas do ambiente para reduzir o consumo de energia.
  • Durante a noite: a temperatura baixa automaticamente para aumentar a economia de energia.
  • Planeje suas férias: escolha as suas datas de partida e retorno, e o aplicativo cuidará do resto. Quando você voltar, será recebido com a temperatura ambiente e conforto desejados.

Recursos e benefícios

Mais conforto com a garantia da temperatura certa na hora certa

Até 30% de economia de energia com a adaptação da temperatura do ambiente à sua agenda diária

Uso e controle fáceis graças à excelente experiência de usuário e ao prático controle por meio do seu smartphone

O que é aquecimento inteligente?

Toda residência pode ser aquecida de forma mais inteligente. Aumente seu conforto e economia energética deixando que seu aquecimento siga sua agenda diária.

FAQ

O Danfoss Link™ passará a ser compatível com a Alexa da Amazon no último trimestre de 2018.

O Danfoss Link™ é compatível com os seguintes produtos de aquecimento residencial – veja o link aqui. O Danfoss Link™ não pode ser conectado a sistemas que não sejam da Danfoss, como Apple HomeKit, IFTTT, Samsung SmartThings ou Google Assistant.

Desmontagem do termostato antigo
Se você tiver um termostato antigo em seu radiador, precisará desmontá-lo antes de instalar o termostato Connect. Neste vídeo, ilustramos como fazer isso – dependendo do seu termostato atual.

Montagem do novo termostato e adaptador
Em primeiro lugar, você precisa saber qual é o adaptador correto para o seu radiador. A Danfoss fornece diferentes adaptadores para diferentes tipos de válvula de radiador. Use o guia de seleção de adaptador colocando as diferentes dimensões sobre a válvula para identificar qual adaptador se encaixa nela.

Os adaptadores fornecidos abrangem mais de 90% de todas válvulas com montagem na parte superior, tanto da Danfoss quanto de outras marcas. Se nenhum dos adaptadores se encaixar na válvula, pode ser um indicativo que sua válvula está velha. Nesse caso, recomendamos que você compre uma nova válvula.

Em segundo lugar, encaixe o adaptador correto na válvula. Insira baterias em seu novo termostato Connect e aparafuse-o no adaptador, apertando-o em seguida. Saia do modo de montagem.

Agora você está pronto para criar o cômodo e adicionar dispositivos ao seu Controlador Central Danfoss Link™. Siga o linkguide.danfoss.com para fazer isso.

Adicionar dispositivos
É possível adicionar dispositivos ao seu Danfoss Link™ seguindo o guia de início rápido disponível no nosso site de aquecimento inteligente. Lembre-se de manter o controle dos dispositivos que você adicionou ao Danfoss Link™ para saber em que cômodo montar o dispositivo.

Observação: Se o seu Controlador central indicar que o dispositivo não foi adicionado com sucesso, reinicie o dispositivo (assista ao vídeo abaixo).

Mover ou remover dispositivos
Se quiser remover um dispositivo ou movê-lo para outro cômodo, reinicie o dispositivo que você deseja mover ou remover (assista ao vídeo de reinicialização de dispositivo).

Agora o dispositivo está ponto para ser reinstalado. Siga o guia de início rápido disponível no nosso site de aquecimento inteligente.

Queda de energia no Controlador Central Danfoss Link™
Se houver uma queda de energia, o Controlador Central Danfoss Link™ será ligado assim que a energia voltar, conectando-se aos seus dispositivos instalados.
Se o Controlador central não voltar a receber energia:

  • Os termostatos Connect continuarão na temperatura em que estavam quando ocorreu a queda de energia
  • O Sensor de ambiente entrará no modo de proteção anticongelamento

 

O Connect ou o Sensor de ambiente fica sem bateria
Quando o Connect ou o Sensor de ambiente estiver com a bateria fraca, um ícone de bateria aparecerá no display, e o Controlador central mostrará uma mensagem de erro. Se um termostato Connect ou o Sensor de ambiente ficar sem bateria, eles entrarão em modo de proteção anticongelamento.
Cada termostato Connect e cada Sensor de ambiente usa duas baterias AA não recarregáveis.

Quanto mais livre estiver a passagem do sinal de rádio emitido pelo Controlador central, mais longe o sinal pode chegar. Paredes, objetos de metal, construções especiais e outros obstáculos enfraquecem o sinal. Seu Controlador central emitirá um alarme se não conseguir alcançar um dispositivo por mais de uma hora e meia.

Se houver obstáculos entre seus dispositivos, talvez seja necessário instalar uma Unidade repetidora para ampliar o sinal. Siga as instruções em nosso site para instalar o dispositivo. Se necessário, é possível ampliar o sinal ampliado acrescentando outra Unidade repetidora. Você só precisa de um Controlador central para sua casa.

Ele é capaz de medir e controlar a temperatura em um ponto específico da sua casa.

Se você colocar o Sensor de ambiente perto do seu sofá ou longe de uma janela, garantirá sua temperatura desejada nesse ponto, pois otimizará a medição da temperatura real no cômodo.

Recomendamos adicionar um Sensor de ambiente em cômodos com vários radiadores, pois ele equilibra a temperatura entre os radiadores com base na temperatura ambiente.

Se o radiador do seu termostato estiver coberto, por exemplo, por algum móvel, o Sensor de ambiente garantirá a temperatura desejada no cômodo.

Adicione o Sensor de ambiente ao seu Controlador Central Danfoss Link™ no mesmo cômodo do Termostato Connect ao qual você quer o Sensor de ambiente conectado.

Economias de energia são obtidas por meio de uma redução na temperatura do cômodo.

Como regra geral, é possível economizar 5% do consumo de energia para cada grau que você baixa na temperatura à noite. Recomendamos que você baixe a temperatura de 3 a 4 °C à e durante o horário de trabalho, por exemplo, de 21 °C para 17 °C. Além disso, ative o modo férias quando estiver viajando.
Com o uso do Termostato Connect, o potencial médio de economia na Europa é de até 30% no seu consumo de aquecimento. Leia mais aqui.

Quanto mais antigos forem os seus termostatos quando você os trocar, maior será sua economia em energia.

O Termostato Connect foi o primeiro termostato eletrônico do mundo a conquistar o prestigiado certificado energético AA da eu.bac.

Para garantir que o termostato do radiador chegue rapidamente à temperatura definida, recomendamos uma diferença de no máximo 4 °C entre os modos Ausente/Dormindo e Em Casa.

O Danfoss Link™ oferece uma regulação de aquecimento precisa e com eficiência energética por se adaptar ao sistema de aquecimento. Isso demora aproximadamente uma semana após a instalação. Sendo assim, durante a primeira semana, é possível que você veja flutuações, pois os termostatos estão aprendendo quando começar a aquecer para atingir a temperatura específica na hora específica (aprendizado adaptativo). Após esse período, você poderá desfrutar da temperatura perfeita em sua casa sempre que quiser.

Dispositivos de cômodo

  • Termostato Connect
  • Termostato de piso
  • Sensor de ambiente

 

Dispositivos de serviço

  • Controlador hidrônico
  • Unidade repetidora
  • Relé PR
  • DCM & CCM & DLG

 

 

O Controlador Central Danfoss Link™ pode ser usado em casas individuais independentes com menos de 300 m² com um máximo de 30 Termostatos Connect por Controlador Central Danfoss Link™.

É possível conectar até 50 dispositivos ao Controlador Central Danfoss Link™ e um máximo de 30 Termostatos Connect ao Danfoss Link™. O Danfoss Link™ controla até 10 dispositivos em um cômodo.

Número máximo de dispositivos que você pode adicionar ao Danfoss Link™:

  • 1 Controlador central
  • 30 Termostatos Connect
  • 3 Controladores hidrônicos
  • 3 Unidades repetidoras
  • 30 Sensores de ambiente
  • 30 Termostatos de piso
  • 30 Relés PR
  • 1/1/1 DCM/CCM/DLG

Sim, se você tiver a versão Wi-Fi do Controlador Central Danfoss Link™. Você pode baixar o aplicativo na App Store ou no Google Play.

Não. O Danfoss Link™ atribui uma ID exclusiva a cada dispositivo na rede. Portanto, seus vizinhos não têm como controlar seus dispositivos usando os controladores deles. Para garantir uma comunicação sem fio confiável, o Danfoss Link™ usa uma tecnologia de comunicação robusta e líder mundial, projetada especificamente para aplicações de controle em casas, apartamentos e escritórios pequenos.

Não. O Eco™ é um produto independente. Você precisa usar o Termostato Connect para o Danfoss Link™.

A Danfoss garante que todos os dispositivos na sua casa e o serviço de nuvem que fornecemos ao seu smartphone são seguros o tempo inteiro. O aplicativo Danfoss Link™ é desenvolvido em uma plataforma de Home Banking; por isso, o pareamento do aplicativo Danfoss Link™ ao Controlador Central Danfoss Link™ é totalmente seguro.

Leia o Contrato de Licença do Usuário Final e o Aviso de Isenção de Responsabilidade aqui.

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™; } else if (isBigColumns) { Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™ } else { Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™ }
    Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™

    O Danfoss Link™ é a experiência completa de aquecimento inteligente que permite seu total controle do aquecimento do radiador e piso. Você pode controlar seu aquecimento em qualquer momento, de qualquer lugar, usando seu smartphone.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Eco™, solução independente para aquecimento inteligente; } else if (isBigColumns) { Danfoss Eco™, solução independente para aquecimento inteligente } else { Danfoss Eco™, solução independente para aquecimento inteligente }
    Danfoss Eco™, solução independente para aquecimento inteligente

    O Danfoss Eco™ é um termostato de radiador inteligente e independente para o controle do seu aquecimento de radiador em casa, através de Bluetooth.