데이터의 힘 활용
빠르게 진화하는 오늘날의 산업 환경에서 중요한 장비의 신뢰성, 효율성, 수명을 보장하기 위해서는 효과적인 상태 모니터링이 무엇보다 중요합니다. 기술이 계속 발전함에 따라 원격 감시는 사용자가 실시간 데이터에 액세스하고, 조기에 대응하여 중단을 방지하고, 성능을 최적화하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 획기적인 기술로 부상하고 있습니다.
접근이 불가능한 팬 모터의 원격 감시
덴마크의 Universe Science Park에 있는 'Beat the Storm' 어트랙션의 모터는 물리적으로 접근이 매우 어렵습니다. 팬, 모터, 케이블을 물리적으로 점검하려면 많은 시간이 소요됩니다. 따라서 매년 모터를 분해하여 점검하는 대신 원격으로 모터의 진동과 전력 소모량을 모니터링할 수 있다는 점이 매우 유용합니다. 직원은 조기에 조치를 취하여 치명 결함이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 사실상 CBM 기능은 시스템을 내부로부터 보호하는 보이지 않는 안전망 역할을 합니다.
사례 연구 읽기