Preparare la strada per un futuro più verde
Impegnata nella ricerca di soluzioni di riscaldamento sostenibili e nell'aiutare i propri clienti a raggiungere la neutralità di CO₂, l'azienda desiderava sostituire le pompe standard dei propri bruciatori residenziali con pompe Bio100. Tuttavia, vi è una notevole incertezza sul mercato riguardo all'adozione delle pompe Bio100. Sebbene queste pompe siano senza dubbio il futuro, essere tra i primi a utilizzarle comporta dei rischi. Nonostante queste preoccupazioni, l'impegno di questo OEM verso la neutralità delle emissioni di CO₂ e l'innovazione hanno influenzato la sua decisione. Dopo un'attenta ricerca di mercato, l'azienda ha scelto le pompe Bio100 di Danfoss per la loro comprovata affidabilità, aprendo la strada a un futuro più verde in Germania e in Europa.
Abbiamo da tempo una solida collaborazione con questo OEM. Così, quando si sono rivolti a noi per le nostre pompe Bio100, siamo stati in grado di offrire le competenze e le conoscenze tecniche necessarie per supportarli nella loro decisione
Pompe Danfoss Bio100 - la soluzione innovativa
Uno dei fattori chiave alla base della decisione dell'OEM di passare alle pompe Bio100 di Danfoss è stata l'esperienza pluriennale dell'azienda in questo settore. Nel 2023 Danfoss è diventato il primo fornitore al mondo ad offrire pompe certificate Bio100 BFP per biocarburanti dopo aver ottenuto la certificazione TÜV, che ha dimostrato la conformità al combustibile Bio100. Questa certificazione ha contribuito a dissipare le preoccupazioni dell’OEM in merito alla conformità normativa.
Il team Danfoss ha inoltre fornito assistenza tecnica e supporto commerciale durante tutta la fase di implementazione. "La combinazione di competenza tecnica e affidabilità dei nostri prodotti hanno contribuito a tranquillizzarli", afferma Hrvoje.
Dopo un'analisi di mercato durata tre anni, l'OEM ha deciso di passare direttamente alle pompe Bio100, risultando tra i primi in Germania ed Europa a sostituire il proprio parco macchine con queste pompe.
Collaborazione per un futuro più verde
Le pompe per biocarburanti innovative e all'avanguardia di Danfoss assolvono in pieno l'impegno dell'OEM a favore dell'innovazione e della sostenibilità, chiaramente evidente nei vari prodotti. Questi bruciatori efficienti ed ecologici testimoniano l'importanza della collaborazione con questo leader di mercato per un futuro più verde.
Con questa transizione, l'OEM dispone ora di una gamma di bruciatori residenziali all'avanguardia. Le pompe Bio100 supportano qualsiasi miscela di combustibile, migliorando l'efficienza complessiva dei bruciatori dell'azienda. Soprattutto, questo cambiamento posiziona l’OEM come leader di mercato nel percorso verso la neutralità carbonica, permettendogli di continuare a offrire ai propri clienti soluzioni di riscaldamento efficienti e a basso impatto climatico.
Quando abbiamo introdotto i nostri componenti compatibili al 100% con biocarburanti, il nostro obiettivo era eliminare le barriere alla transizione verso le zero emissioni, continuando al contempo a offrire ai nostri clienti prodotti affidabili e di alta qualità. Siamo lieti che le nostre pompe Bio100 aiutino un partner di lunga data a compiere un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità.

Il futuro dei biocarburanti: evoluzione, sfide e opportunità all'ISH 2025
I componenti per bruciatori Danfoss considerano i biocarburanti un elemento fondamentale di transizione verso un futuro del riscaldamento a zero emissioni, prevedendo una più ampia adozione e soluzioni impiantistiche a biocarburante sempre più integrate nei prossimi anni. Nonostante i continui adeguamenti del mercato e le preoccupazioni sulle prestazioni e sull'approvvigionamento, i biocarburanti stanno guadagnando consenso grazie ai primi utilizzatori e al crescente sostegno politico.
Novità

Il passaggio a combustibili liquidi a basse emissioni di carbonio è una parte importante del percorso verso la decarbonizzazione delle emissioni di CO₂. Molti di questi combustibili, prodotti a partire da diverse tipologie di materie prime, sono già disponibili e, insieme alle moderne caldaie a condensazione alimentate a gasolio, contribuiranno in modo significativo alla protezione del clima. Fino ad ora, la sfida è stata quella di arrivare a utilizzare i biocarburanti nelle caldaie. Con il lancio della nostra pompa Bio30 lo scorso anno, destinata al settore dei componenti per bruciatori, abbiamo contribuito con la nostra gamma di soluzioni ad aiutare i clienti a decarbonizzare e ridurre le emissioni legate al riscaldamento.

Danfoss Burner Components (BC) è leader nell'importante settore delle pompe per carburanti e per impianti di riscaldamento alimentati a combustibile liquido. BC è il primo fornitore al mondo a lanciare una linea di pompe Bio100 BFP (compatibili con Biofuel 100%) e l'unico a disporre di pompe certificate in Europa e negli Stati Uniti, approvate sia da UL che da TÜV/DIN CERTCO. Il certificato DIN CERTCO secondo la norma ISO 23553-1:2022 indica l'approvazione dell'elettrovalvola di sicurezza utilizzata nella pompa.