Sommario:
Si prevede che la domanda di raffreddamento aumenterà significativamente nei prossimi decenni, trainata dall'aumento degli standard di vita e delle temperature globali. Per ridurre al minimo l'impatto della domanda di raffreddamento, è fondamentale adattare gli standard e i progetti degli edifici per ridurre i requisiti di raffreddamento e garantire che qualsiasi domanda di raffreddamento residua sia soddisfatta nel modo più efficiente e sostenibile possibile.
Nelle aree urbane dense, una delle soluzioni di raffreddamento più promettenti è il teleraffrescamento (DC). Tuttavia, la progettazione e la copertura dell'area di un sistema di teleraffrescamento (DCS) dipendono fortemente dalle condizioni locali, portando a un'ampia gamma di potenziali opportunità e vantaggi per le comunità locali.
Sebbene le soluzioni tecniche per la creazione del DC siano mature e collaudate nel corso di diversi decenni, è necessario un cambiamento di mentalità rispetto alle soluzioni di fornitura di raffreddamento, in particolare nelle aree urbane dense. Per facilitare la crescita del settore DC e consentirgli di raggiungere il suo pieno potenziale, sono essenziali una regolazione mirata e una pianificazione energetica a lungo termine. Regole e politiche chiare aiuteranno a ridurre i rischi percepiti associati al DCS, rendendo più facile per le utility attrarre il capitale necessario per stabilire tali sistemi.
Lo scopo di questo documento è evidenziare i vantaggi del DC e presentare casi di studio selezionati che operano in condizioni climatiche molto diverse. I case study sono scelti per mostrare come diverse opportunità locali possano creare un solido business case per la tecnologia, anche in sedi che a prima vista potrebbero non essere considerate particolarmente adatte per il DC. Questi casi di studio possono ispirare i responsabili decisionali a cercare opportunità locali - sinergie con altri settori - che possano rafforzare lo sviluppo di DCS come solide opportunità di investimento aziendale.
Presentazione dell'autore:

Oddgeir è entrato in Danfoss nel 2012 come esperto di teleriscaldamento/teleraffrescamento a livello globale. Si è occupato di un'ampia gamma di questioni relative al settore del teleriscaldamento/teleraffrescamento, spaziando da analisi approfondite dei componenti, all'analisi delle interazioni complesse e del ruolo dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento nel contesto del sistema energetico più ampio, collaborando con altri esperti alla ricerca di soluzioni per la decarbonizzazione e l'utilizzo efficiente delle fonti energetiche. Oddgeir si occupa attivamente di progetti di ricerca internazionali e piattaforme finalizzate alla condivisione delle conoscenze e al posizionamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento. Inoltre, fornisce servizi di consulenza a partner e istituzioni del settore. Oddgeir ha conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria presso l'Università d'Islanda.

Jan Eric è entrato in Danfoss nel 2000 e ha lavorato nella simulazione dinamica, nei test di laboratorio, nei test sul campo, nell'analisi tecno-economica, nella ricerca e nello sviluppo. L'attenzione si concentra sui componenti, sui sottosistemi e sui sistemi energetici, relativi alle offerte Danfoss nell'ambito delle soluzioni di riscaldamento e raffreddamento. Con l'attenzione sullo sviluppo concettuale del teleriscaldamento e del teleraffrescamento nella prospettiva di un sistema energetico intelligente e accoppiato al settore. Sono state pubblicate numerose pubblicazioni e vengono tenute lezioni in relazione alle attività di istruzione e formazione. Jan Eric ha conseguito un master in ingegneria meccanica/energetica.
Altri autori
- Federico Bava, profilo LinkedIn di Ramboll
- John Flørning, profilo LinkedIn di Ramboll
- Patrick Durup Thomsen, profilo LinkedIn DEVCCO