Cuando un ajetreado hospital necesitó reubicar las unidades condensadoras de sus cámaras frigoríficas, el consultor Neil Garnett sabía que era el momento de actualizar a los refrigerantes que cumplen con la normativa F-Gas. Eligió las unidades OptymaTM Plus, funcionando con R134a y, especialmente, con R452A.
Cuando un hospital en el Este de Inglaterra decidió crear un nuevo edificio de servicio, significaba la reubicación de siete unidades condensadoras montadas en el tejado del tanatorio del hospital.
El hospital recurrió a su equipo de consultores, Johns Slater y Haward (JSH) y como Ingeniero Mecánico a Neil Garnett, para solucionar lo que no era una tarea fácil.
Neil explica: "El hospital no puede dejar de trabajar y no se puede predecir un período de calma. "Necesitaba elaborar un diseño que hiciera que los contratistas trabajaran rápido y con poca antelación cuando surgiera la oportunidad".
Transición a refrigerantes con bajo GWP
Un reciente análisis reveló que las unidades condensadoras debían ser reemplazadas, pero esto presentó a Neil un reto adicional: Convencer a un hospital consciente de los costos de que se alejara del refrigerante R22, que agota el ozono, a uno con GWP inferior cumpliendo con la regulación F-Gas.
"Quería proporcionar una solución que cumpliera totalmente con la regulación F-Gas y la reducción progresiva en 2020 de los refrigerantes con GWP más altos mientras que al mismo tiempo aseguraría que la nueva instalación cumpliera todos los requisitos operacionales".
"Los gastos de capital y los costos del ciclo de vida, son una prioridad en cualquier hospital, pero pueden ver que es interesante para ellos tener una unidad en la que podrían confiar en el futuro, sin tener que sustituirla otra vez. Trabajamos con el contratista de mantenimiento en la especificación, y todos estuvieron de acuerdo en que estamos consiguiendo lo mejor para el hospital ".
R452A: Un sustituto igual a igual
Sabiendo que Danfoss ofrece una gama de soluciones de refrigeración de bajo GWP, Neil discutió sus opciones con el Consultor Comercial de la compañía, Mark Fiddy.
Neil recuerda: "Conozco Danfoss y la gama OptymaTM muy bien. Me reuní con Mark y cuando me enteré de su experiencia, me sentí tranquilo. No sabía que Danfoss tenía unidades OptymaTM R452A y me alegró saberlo".
Con el soporte de Mark, Neil especifica siete unidades condensadores OptymaTM Plus New Generation a nueva generación de RPMs. Tanto R134a como R452A tienen un nivel de GWP por debajo de 2500 y son totalmente compatibles con la regulación F-Gas.
"Con su estrategia de refrigerante de bajo GWP, Danfoss fue claramente el camino a seguir", dice Neil. "El apoyo de copia de seguridad ha sido bueno, y el hecho de que OptymaTM es una unidad empaquetada hace que sea mucho más fácil para los contratistas para trabajar rápidamente."
"Es plug and play y eso reduce el tiempo de inactividad."
Otro fan de las unidades condensadoras OptymaTM Plus es Les Mitchell, gerente de sucursal en Pitkin & Ruddock Ltd, sucursal de Bury St Edmunds, que instaló el nuevo sistema.
"Tenemos que asegurarnos de que el diseño sea correcto", señala. "Cuando vemos especificadas las unidades exteriores OptymaTM, siempre es un alivio".
Usamos la gama OptymaTM siempre que es posible, desde pequeñas cámaras frigoríficas hasta grandes salas de congelación. Todo está ahí, el filtro secador y el visor, ya está incorporado y es fácil de instalar. Es plug and play, y eso reduce el tiempo de inactividad.
"Las unidades son muy silenciosas, así que puedes usarlas sin interrupciones ni quejas". Les también quedó impresionado por el momento de la decisión de cambiar a refrigerantes con un GWP inferior, haciéndose eco de la opinión de Neil de que es por los mejores intereses de sus clientes.
Él dice: "Dada la corta vida útil del R404A, la cantidad de unidades que todavía se venden parece extraña. Hemos intentado eliminar el R404A durante los últimos doce meses, por lo que es útil que Danfoss brinde consejos claros sobre un reemplazo compatible.
La longevidad del producto es un atractivo más
A pesar del clima inusual que interrumpió la instalación, la naturaleza fácil de usar de las unidades OptymaTM significó que Les y su equipo podrían cumplir con la desafiante planificación
Él dice: "El hospital está muy contento. No causamos demasiadas molestias, y pudimos decidir día a día si podíamos seguir adelante. Incluso con esas lagunas, todavía pudimos completar el trabajo a tiempo ".
Ocho meses desde que se encargaron las primeras unidades, no se han informado problemas y las unidades condensadoras tienen un buen rendimiento.
"Las unidades condensadoras de Danfoss son realmente eficientes", dice Neil. "Pero fue la longevidad del producto lo que más atrajo. No se puede poner algo que durará solo dos o tres años".
Muy sencillo
Es importante destacar que la elección del R452A, y el apoyo de Mark en Danfoss, significaba que el cambio a refrigerante con bajo GWP no era más difícil que cualquier otro trabajo.
Les dice: "El R452A era un refrigerante nuevo para nosotros, pero fue realmente fácil. Su amplia escala de temperatura lo convirtió en un buen reemplazo para el R404A. En la medida de lo posible, todo lo que instalemos ahora será R452A o R449A"
Neil está de acuerdo: "La tecnología de Danfoss está lista y disponible ahora, por lo que la selección es simple y directa".
Neil seleccionó los siguientes equipos de Danfoss:
- 5 x unidades condensadoras OptymaTM Plus con R134a para aplicaciones MBP
- 2 x unidades condensadoras OptymaTM Plus con R452A para aplicaciones LBP
- 7 x válvulas de expansión termostática T2
- 7 x válvulas solenoides EVR
Las gamas de unidades condensadoras para exterior Danfoss OptymaTM proporcionan una alta eficiencia energética, fiabilidad y un funcionamiento silencioso. Fácil de instalar y mantener, todos usan refrigerantes con bajo GWP y cumplen con la normativa Ecodesign y F-Gas.
Para un control y fiabilidad del sistema eficientes, Danfoss tiene una amplia gama de componentes, como válvulas de expansión termostáticas y electrónicas, y una nueva gama mejorada de válvulas de solenoide: EVR. Todos estos componentes están cualificados para usarse con refrigerantes con bajo GWP.
Saber más

Las soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para el consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos.