Statik hidronik dengeleme nasıl çalışır?
Statik hidronik dengelemede, kütlesel debiler basınca bağımlı vanalar aracılığıyla manuel olarak ayarlanır. Burada kütlesel debiler yalnızca tam yük durumları için hesaplanır ve ayarlanır – bu nedenle, verimlilik açısından optimize edilmiş ısıtma suyu dağıtımı yalnızca ısıtma sisteminin maksimum kullanımına yönelik olarak hedeflenir. Bu, kısmi yük durumu veya değişken yük oranlarının bu çözümle karşılanamayacağı anlamına gelir – bu yüzden statik dengeleme olarak adlandırılır.
Statik hidronik dengeleme hangi konut tiplerine uygundur?
Odadan odaya ısıtma yükü hesaplamaya dahil edilirse, statik dengeleme, müstakil ve ikiz evler veya küçük konut birimlerine sahip çok aileli binalar için dengeleme çözümleri arasında en iyi maliyet-fayda oranını sunar. Bunun nedeni, uygulanması için gerekli olan basınca bağımlı termostatik veya dengeleme vanalarının çoğu mevcut sistemde zaten bulunması veya gerekirse düşük maliyetle sonradan takılabilmesidir. Yerden ısıtma sistemlerinde bile, sistemin ataleti nedeniyle dinamik dengelemenin yalnızca önemsiz avantajlar sağlaması sebebiyle, küçük konut birimleri için statik dengeleme tamamen yeterlidir. Statik ön dengeleme ile oda sıcaklığına dayalı adaptif ısıtma optimizasyonunun kombinasyonu burada en iyi sonuçları verir.
Statik hidronik dengelemenin dezavantajları nelerdir?
Kütlesel debiler yalnızca tam yük durumlarında optimum şekilde dengelendiğinden, kısmi yük durumlarında termostatik vanalardan geçen akış hızlarının artmasıyla akış gürültüleri sıkça ortaya çıkar. Ayrıca, tam yük durumunun yılda yalnızca birkaç gün gerçekleştiğini ve bu nedenle ısıtma sisteminin yılın geri kalanında optimum şekilde dengelenmediğini hatırlamak önemlidir. Bununla birlikte, basit statik dengelemenin uygulanması, hidrolik dengelemenin tamamen yapılmamasına kıyasla enerji açısından daha faydalıdır. Tavsiyemiz: ‘Statik dengeleme’ ile mümkün olan en düşük ve sabit besleme basıncına sahip yüksek verimli bir pompanın kombinasyonu, hemen hemen tüm küçük konut birimleri için sağlam bir temel sağlar.

Statik hidronik dengelemenin uygulanması için hangi bileşenler uygundur?
Statik hidronik dengeleme için uygun bileşenler, RA-N veya RA-UN tipi termostatik vanalar ya da gömme vanalar; RA2000 mekanik radyatör termostatları ile birlikte kullanılır. Ayrıca, hidronik yerden ısıtma için IconTM kollektörleri ve kontrol üniteleri ile LenoTM veya MSV-F2 serisi Danfoss dengeleme vanaları da uygundur.
Produse relevante

LENO manuel dengeleme vanaları
LENO™, ısıtma ve soğutma sistemlerinde debi dengelemesi için kullanılan manuel vana serisidir.
Ürün yelpazesi

MSV-F2
Manuel ön ayarlı MSV-F2 vanaları, ısıtma ve soğutma tesisatlarındaki debi dengelemesi için kullanılır. Standart donanımda, vanalar konum göstergesi ve hareket sınırlayıcı ile birlikte gelir.
MSV-F2 Serisi

Radyatör vanaları
Ticari ve endüstriyel sektörlerin zorlu koşullarına dayanacak şekilde sağlam yapıda üretilmiş olan Danfoss radyatör vanaları, hemen hemen tüm sistemler ve montaj koşulları için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.
Radyatör Vanaları – Ürün Mağazası

Radyatör termostatları
Danfoss radyatör termostatları, oda oda ayrı ayrı istenen oda sıcaklıklarını sabit tutar ve enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
Mekanik termostatlar veya akıllı telefon kontrollü termostatlar – hepsini burada bulabilirsiniz.
Radyatör termostatları hakkında daha fazla bilgi edinin
Diğer hidronik dengeleme türleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Hidrolik dengeleme, ısıtma sistemlerini optimize etmenin en önemli önlemlerinden biridir. Tüm uzmanlar bu önlemin farkında olmasına rağmen, statik, dinamik ve otomatik dengeleme gibi türleri arasında net ayrımlar yapmak hâlâ zordur

Dinamik hidrolik dengeleme, su debilerini ve ısıtma sisteminin diferansiyel basıncını tüm yük koşullarında bina genelinde sabit tutar ve özellikle büyük binalarda yüksek enerji tasarrufu potansiyeli sunar.

Otomatik dengeleme, statik veya dinamik dengeleme ile birlikte ya da bunlara alternatif olarak kullanılabilir. Kendi kendini dengeleyen çözümler, karmaşık hesaplamalara gerek kalmadan tam hidrolik dengelemeyi ideal şekilde uygulamak için dijital sistemin akıllı kontrolünü kullanır.