Hidrolik Dengeleme Türleri: Otomatik Dengeleme
Otomatik dengeleme, statik veya dinamik dengelemeye ek olarak ya da bunlara alternatif olarak kullanılabilir. Otomatik dengeleme çözümleri, karmaşık ön hesaplamalara gerek kalmadan tam hidrolik dengelemeyi ideal şekilde uygulamak için akıllı dijital sistem kontrolünü kullanır. Danfoss’un çözümü, en fazla 20 radyatör veya ısıtma devresine sahip sistemler için uygundur; yani öncelikle müstakil ve ikiz evler için tasarlanmıştır.
Otomatik dengeleme nedir?
Tam anlamıyla bakıldığında, otomatik dengeleme aslında bağımsız bir dengeleme türü değil, statik ve dinamik dengelemenin bir tamamlayıcısı veya alternatif bir uygulamasıdır. Kütlesel debiler, isminden de anlaşılacağı üzere, otomatik bir sistem (daha doğrusu akıllı bir elektronik sistem kontrolü) aracılığıyla sürekli olarak hesaplanır ve ayarlanır. Bu sistem, radyatör sistemi genelinde su akışının dağılımını uyarlayarak her zaman doğru miktarda suyun, doğru zamanda ve doğru yerde bulunmasını sağlar.
Otomatik dengeleme nasıl çalışır?
Otomatik dengelemenin merkezi kontrol değişkeni oda sıcaklığıdır. Akıllı kontrol sistemi, hedeflenen oda sıcaklığına ulaşılan kütlesel debileri algılar ve akışı buna göre ayarlar. Diferansiyel basınçların çok düşük olduğu müstakil evlerde, bu yöntem ideal şekilde çalışan bir ısıtma sistemi sağlamak için yeterlidir. Daha büyük binalarda ise otomasyon, diferansiyel basınç kontrolü ile birleştirilir. Sıcaklık bazlı kontrol, basınca bağımsız vanaların çalışmasını da optimize eder ve tam yük ile kısmi yük durumlarında optimum kütlesel debi düzenlemesini mümkün kılar.

Otomatik dengelemenin avantajları nelerdir?
Teknisyenler genellikle zaman alıcı hesaplamalardan hoşlanmaz, üstelik bilinmeyen parametreler nedeniyle bu hesaplamalar çoğu zaman doğru sonuç vermez – otomatik dengeleme konseptleri bu ön hesaplamaları ortadan kaldırarak, belgeleri yetersiz olan mevcut sistemlerde bile uygun hidrolik dengeleme yapılmasını mümkün kılar.
En büyük avantaj: Otomasyon kütlesel debileri yalnızca bir kez hesaplamakla kalmaz, sürekli hesaplar, böylece ayarlar adaptif öğrenme ile düzenli olarak yeniden yapılır. Sıcaklık bazlı kontrol sayesinde, çok değişken işletme parametreleri ve öngörülemeyen sistem dinamikleri bile dikkate alınabilir. Kolay devreye alma özelliği ise zaman kazandıran ve zahmetsiz ısıtma renovasyonunu mümkün kılar.
Otomatik dengelemenin uygulanması için hangi bileşenler uygundur?
Yüksek performanslı otomatik dengeleme çözümleri arasında, radyatör sistemleri için TÜV sertifikalı Akıllı Isıtma sistemleri olan Danfoss Eco™ veya Danfoss Ally™ bulunur; hidrolik yerden ısıtma için ise Danfoss Icon™ çözümü önerilir.
İlgili ürünler

Danfoss Ally™, kullanımı kolay basit bir uygulama ile size tam gelişmiş bir akıllı ısıtma sisteminin tüm avantajlarını sunar.
Danfoss Ally™ ile radyatörünüz ve hidronik yerden ısıtmanızın yanı sıra ısıtma faturanız üzerinde de tam kontrol sahibi olursunuz. İster evde ister hareket halinde olun, neredeyse her yerden ve her zaman.
Danfoss Ally™

Danfoss Eco™, her bir radyatörün ev içinde kolayca kontrol edilmesini sağlayan bağımsız akıllı radyatör termostatıdır.
Danfoss Eco™ termostat Bluetooth® teknolojisi ile çalışır, bu da artık radyatörlerinizi akıllı telefonunuzdan Uygulamayı kullanarak kontrol edebileceğiniz anlamına gelir.
Danfoss Eco™
Diğer hidrolik dengeleme türleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Hidrolik dengeleme, ısıtma sistemlerini optimize etmenin en önemli önlemlerinden biridir. Tüm uzmanlar bu önlemin farkında olmasına rağmen, statik, dinamik ve otomatik dengeleme gibi türleri arasında net ayrımlar yapmak hâlâ zordur.