Danfoss ha inaugurato un laboratorio per test degli ugelli per acqua di ultima generazione presso il suo stabilimento produttivo di Nordborg, a conferma del suo costante impegno nell’innovazione e nell’offerta di soluzioni su misura per i clienti. Progettato per simulare condizioni operative reali, questo nuovo laboratorio consente di effettuare test precisi e ripetibili su diverse configurazioni di ugelli per acqua, in applicazioni come l'umidificazione, l'abbattimento della polvere e il raffreddamento adiabatico.
Dalla sua apertura a fine aprile 2025, il laboratorio ha già permesso di eseguire test per quattro clienti e nel frattempo sono pervenute nuove richieste. Il laboratorio offre ai clienti l'opportunità di validare le prestazioni degli ugelli secondo specifiche precise, fornendo dati quantitativi su angolo spray, distribuzione delle gocce, comportamento all'antigocciolamento e controllo della pressione. In questo modo, i clienti possono prendere decisioni consapevoli sulla base di parametri e prestazionali reali.
Soddisfare le aspettative dei nostri clienti non significa solo offrire prodotti di alta qualità, ma anche supportarli con dati reali. Questo laboratorio ci consente di validare le prestazioni degli ugelli secondo specifiche precise, rafforzando non solo l'affidabilità del prodotto, ma anche la fiducia dei clienti.
Il laboratorio è stato sviluppato grazie a una stretta collaborazione tra diverse funzioni aziendali. Jørgensen e l'ingegnere di prodotto Satish Ligade hanno coordinato l'allestimento tecnico, con il supporto di un team dedicato che ha permesso di rendere operativo il laboratorio con un approccio strutturato e mirato.
Questo progetto è stato per me un'esperienza molto positiva e gratificante. Sono convinto che i nostri clienti apprezzeranno le straordinarie capacità ed opportunità di questo laboratorio nel fornire loro in modo preciso tutte le informazioni necessarie per le loro applicazioni.
Sono entusiasta del nostro nuovo laboratorio e sono convinto che si rivelerà uno strumento prezioso, non solo per aumentare la soddisfazione dei clienti, ma anche per supportarli nel prendere decisioni più rapide e consapevoli. Sappiamo che bisogna poter vedere per credere, così offrire ai clienti la possibilità di testare e validare le prestazioni degli ugelli in un laboratorio aumenterà la loro fiducia e farà la differenza con la concorrenza.
Il laboratorio non solo supporta le esigenze attuali dei clienti, ma rappresenta anche un elemento strategico per velocizzare lo sviluppo dei prodotti, promuovere la condivisione delle competenze interne e individuare tempestivamente opportunità di ottimizzazione nella fase di progettazione. È la prova di come investimenti in infrastrutture anche relativamente modesti possano offrire un valore significativo, specialmente nei settori in cui la precisione tecnica è fondamentale.
Con questo nuovo laboratorio, Danfoss continua a essere all'avanguardia nella fornitura di soluzioni personalizzate e basate sui dati che soddisfano le esigenze in continua evoluzione della clientela.
Prodotti correlati

Danfoss Spray Technologies amplia il catalogo delle applicazioni idriche sostenibili con una nuova linea di ugelli per acqua, sviluppati, prodotti e migliorati alla luce dei nostri 75 anni di esperienza e di applicazioni che utilizzano il principio di atomizzazione attraverso l'iniezione in pressione e moto di swirl. Una geometria di spruzzo ripetibile di alta qualità e prestazioni di nebulizzazione ottimizzate. Il catalogo di ugelli per acqua è adatto ad una vasta gamma di applicazioni, dall'agricoltura e raffreddamento adiabatico alla disinfezione e all'umidificazione.