• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Inverter intelligenti migliorano la sicurezza negli edifici tramite un check automatico del sistema

giovedì 13 gennaio 2022

Sistemi HVAC sani sono essenziali per la salute, il benessere e la sicurezza degli occupanti degli edifici.
E' bene sapere che i drives intelligenti Danfoss monitorano continuamente l'intera installazione per verificarne la prontezza e la funzionalità ottimale.

Un processo che include un test automatico per l'intera installazione eseguito dal drive.
Il test riguarda il motore connesso all'inverter, partendo dal cavo fino alle scatole di connessione, e verifica che il sezionatore sia impostato su "On" per il funzionamento.
Inoltre l'inverter controlla che il motore sia pronto per un funzionamento ottimale, al fine di garantire che l'applicazione sia pronta nel momento in cui è necessario.

Il controllo automatico riduce la necessità di manutenzione manuale
Questo controllo riduce il numero di manutenzioni manuali e di controlli operativi richiesti grazie ad un sistema che informa tempestivamente quando qualcosa non va.
Si tratta di avvisi automatici particolarmente importanti per garantire che la modalità di emergenza antincendio integrata nel VLT® HVAC Drive FC 102 sia operativa e funzionante quando necessario.

La funzionalità di modalità di "emergenza antincendio" - Fire Emergency Mode, protegge le persone in caso di incendio nell'edificio. Garantisce che l'inverter continui il suo funzionamento fino ad un graduale spegnimento, per ventilare le stanze e le vie di fuga delle scale il più a lungo possibile, consentendo agli occupanti dell'edificio una fuga sicura.
Significa anche che il normale sistema di ventilazione passa a un sistema di estrazione del fumo per rimuovere i fumi pericolosi e ridurre al minimo i danni.

Proteggi i tuoi drives e mantieni il normale funzionamento della tua applicazione
La modalità di "emergenza antincendio" sopprime gli allarmi creati per proteggere l'inverter e il normale funzionamento dell'applicazione. Offre molteplici alternative per il controllo del sistema di ventilazione, offrendo la massima flessibilità nel garantire che il fumo venga espulso dall'edificio nel miglior modo possibile e/o rimanga completamente fuori dalle vie di fuga.

La funzione di test del motore rende la modalità di emergenza antincendio ancora più affidabile e sicura, riducendo lo sforzo di manutenzione richiesto.

I tuoi vantaggi:

  • Riduzione delle procedure di test manuali, grazie al test automatico del motore
  • Maggiore disponibilità dei motori usati solo in casi eccezionali, come i ventilatori per l'estrazione dei fumi
  • Rilevamento predittivo dei guasti a garanzia dell'estrazione del fumo
  • Possibilità di ridurre il numero di visite per test da parte delle autorità pubbliche, perché il sistema è auto-controllato e in caso di guasto fornirà una notifica immediata
Scopri di più sulle eccezionali caratteristiche dell'inverter VLT® HVAC Drive FC 102

Pretendi il meglio per il tuo sistema HVAC e Refrigerazione - Scegli i drives Danfoss

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili pubbliche e commerciali

    Raggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori residenziali e scale mobili

    I convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per compressori; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per compressori } else { Convertitori di frequenza per compressori }
    Convertitori di frequenza per compressori commerciali

    Il controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore. 

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per pompe negli edifici commerciali; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per pompe negli edifici commerciali } else { Convertitori di frequenza per pompe negli edifici commerciali }
    Convertitori di frequenza per pompe negli edifici commerciali

    Proteggi il tuo sistema di pompaggio e ottimizza le prestazioni di ventilazione commerciale e di condizionamento dell'aria utilizzando i convertitori di frequenza.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ventilatori; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ventilatori } else { Convertitori di frequenza per ventilatori }
    Convertitori di frequenza per ventilatori in edifici residenziali

    Con interfacce facili da utilizzare, intelligenza distribuita e un consumo di potenza ridotto, i convertitori di frequenza di Danfoss ottimizzano le prestazioni dei ventilatori.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per compressori; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per compressori } else { Convertitori di frequenza per compressori }
    Drives per compressori in edifici residenziali

    Grazie al controllo a velocità variabile del refrigeratore, si garantisce una regolazione costante della pressione adattando la capacità al fabbisogno effettivo come misurato nel sistema. Il controllo di velocità è utile quando un compressore funziona per lunghi periodi a carico parziale. I costi di esercizio si riducono azionando le applicazioni a una velocità inferiore, con un minore consumo energetico. Ottimizzando il sistema e il compressore stesso si riducono anche i costi di installazione.