Corso sulle pompe di calore e visita a MCE 2026 per gli studenti dell’Istituto Sobrero
Il 12 marzo ha avuto inizio presso l’Istituto Superiore Ascanio Sobrero un corso tecnico dedicato alle pompe di calore, realizzato nell’ambito di una collaborazione tra il Centro Studi Galileo e Danfoss. L’iniziativa, che avrà una durata complessiva di sedici ore, ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico rivolto agli studenti dell’indirizzo energia, classi quarte e quinte, con l’obiettivo di avvicinarli alle tecnologie chiave della transizione energetica nel settore HVAC.
Il corso è stato concepito per fornire una panoramica sui principi di funzionamento e progettazione degli impianti a pompa di calore, mettendo a confronto questa tecnologia con i sistemi di riscaldamento tradizionali a caldaia. L’attività formativa si è inserita nel più ampio contesto della decarbonizzazione del settore edilizio, che richiede tecnici in grado di comprendere e gestire sistemi ad alta efficienza energetica e soluzioni basate su refrigeranti e tecnologie avanzate. Gli studenti riceveranno una formazione a 360°, sia teorica che pratica: in questo contesto, Danfoss, contribuirà in modo fondamentale tramite la partecipazione di un tecnico che fornirà spiegazioni dettagliate applicazioni utilizzate.
La collaborazione tra istituzioni formative e industria ha costituito uno degli elementi centrali dell’iniziativa.
Il corso è stato erogato dal Centro Studi Galileo, che ha messo a disposizione competenze tecniche e supporto didattico, mentre Danfoss ha preso parte con entusiasmo al progetto come partner industriale, contribuendo alla diffusione delle conoscenze tecnologiche e applicative legate alle pompe di calore e al settore RACHP. La partecipazione dell’azienda si è inserita in un’ottica di trasferimento di competenze e orientamento degli studenti verso un comparto tecnico in forte evoluzione.
Nel corso delle lezioni saranno affrontati i principali aspetti tecnici legati alla tecnologia delle pompe di calore: i fondamenti fisici dello scambio termico e del comportamento dei refrigeranti, i limiti operativi dei sistemi rispetto alle soluzioni tradizionali, le diverse tipologie di pompe di calore – aerotermiche, idrotermiche e geotermiche – e gli elementi di base per la valutazione del fabbisogno energetico di un edificio. Particolare attenzione verrà dedicata anche ai vincoli progettuali e normativi e agli errori più comuni nella progettazione e installazione di questi sistemi.
L’iniziativa prevede inoltre un momento di approfondimento sul campo. Invitati da Danfoss e Centro Studi Galileo, gli studenti parteciperanno infatti il 26 marzo a una visita presso Mostra Convegno Expocomfort (MCE) a Fiera Milano Rho, una delle principali manifestazioni internazionali dedicate alle tecnologie per il comfort climatico e l’efficienza energetica. La visita rappresenterà un’occasione per osservare da vicino soluzioni e componenti utilizzati nei sistemi HVAC-R, completando l’esperienza formativa con un confronto diretto con il contesto industriale e tecnologico del settore.