La voie vers un futur plus vert est ouverte
Engagée dans des solutions de chauffage durables et dans l’optique d’aider ses clients à progresser vers la neutralité CO₂, l’entreprise souhaitait faire basculer ses brûleurs résidentiels des pompes standard aux pompes Bio100. Une incertitude importante entourant l’adoption des pompes Bio100 subsiste néanmoins sur le marché. Même si ces pompes représentent à n’en pas douter l’avenir, des risques sont associés au fait d’être parmi les premiers à mener cette transition. Malgré ces préoccupations, l’engagement de cet équipementier en faveur de la neutralité CO₂ et de l’innovation a motivé sa décision. Au terme d’une étude de marché approfondie, l’entreprise a choisi les pompes Bio100 de Danfoss en raison de leur fiabilité éprouvée. Elle ouvre ainsi la voie à un avenir plus vert en Allemagne et en Europe.
Nous entretenons une relation de longue date avec cet équipementier. Ainsi, lorsqu’il nous a contactés au sujet de nos pompes Bio100, nous avons pu lui fournir les informations et connaissances techniques dont il avait besoin pour prendre sa décision.
Les pompes Danfoss Bio100 – la solution innovante
L’un des facteurs clés ayant présidé à la décision de l’équipementier de passer aux pompes Bio100 de Danfoss était l’expérience de l’entreprise en ce domaine. En 2023, Danfoss devenait le premier fournisseur au monde à proposer des pompes certifiées Bio100 BFP pour le biocarburant après avoir obtenu la certification TÜV, laquelle fournissait la preuve technique de sa conformité Bio100. Cette certification a permis de lever les craintes de l’équipementier en matière de conformité réglementaire.
L’équipe Danfoss a également fourni une assistance technique et commerciale tout au long de la mise en œuvre. « La combinaison de notre expertise technique et de la fiabilité éprouvée de nos produits a contribué à apaiser toute crainte qu’il pouvait avoir », explique Hrvoje.
Au terme d’une analyse de marché de trois ans, l’équipementier a décidé de basculer directement vers les pompes Bio100. Il devient ainsi l’un des premiers fabricants en Allemagne et en Europe à convertir son portefeuille à ces pompes.
Un partenariat pour un avenir plus vert
Les pompes à biocarburant avancées sont prêtes pour l’avenir de Danfoss et complètent parfaitement notre engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité, reflété par ses produits. Ces brûleurs efficaces et respectueux de l’environnement démontrent toute la force du partenariat avec ce leader du marché, en faveur d’un avenir plus écologique.
Cette transition permet à l’équipementier de disposer désormais d’un portefeuille de brûleurs résidentiels prêts pour l’avenir. Les pompes Bio100 sont compatibles avec tout mix de combustibles, améliorant ainsi l’efficacité globale des brûleurs de l’entreprise. Plus important encore, ce changement positionne l’équipementier en tant que leader du marché sur la voie de la neutralité carbone, ce qui lui permet de continuer à offrir à ses clients des solutions de chauffage efficaces et respectueuses du climat.
Lorsque nous avons lancé nos composants 100 % compatibles biocarburants, notre objectif était d’éliminer les obstacles à la transition vers la carboneutralité tout en continuant à fournir à nos clients des produits fiables et de haute qualité. Nous sommes ravis que nos pompes Bio100 puissent contribuer à aider un partenaire de longue date à progresser dans la réalisation de ses objectifs de durabilité.

L’avenir des biocarburants : Évolution, défis et opportunités au salon ISH 2025
Le département composants pour brûleurs de Danfoss considère les biocarburants comme une transition essentielle vers un avenir de chauffage zéro émission nette, en anticipant une adoption plus large et plus intégrée des solutions de production de biocarburants dans les années à venir. Malgré les ajustements en cours sur le marché et les préoccupations concernant les performances et l’approvisionnement, les biocarburants enregistrent une progression grâce aux premiers adoptants et à un soutien politique croissant.  ;
Actualités

La transition vers des carburants liquides bas carbone est une composante importante du trajet de décarbonation CO₂. Nombre de ces combustibles, obtenus à partir de différents types de matières premières, sont déjà disponibles et contribueront dans une large mesure à la protection du climat, conjointement aux chaudières à condensation à fioul modernes. Jusqu’à présent, le défi consistait à permettre à la chaudière d’accepter les biocarburants. Avec le lancement de notre pompe Bio30 l’année dernière, destinée à l’industrie des composants pour brûleurs, nous avons apporté notre contribution avec notre portefeuille de solutions, en aidant les clients à décarboner et à réduire les émissions du chauffage.

Les composants pour brûleurs (BC) de Danfoss sont leaders dans le domaine important des pompes à carburant pour les systèmes de chauffage par fluide. BC est le premier fournisseur au monde à lancer une gamme de pompes Bio100 BFP (compatibles avec 100 % de biocarburant) et le seul fournisseur à faire certifier les pompes en Europe et aux États-Unis, et à disposer des homologations UL et TÜV/DIN CERTCO. La certification DIN CERTCO selon la norme ISO 23553-1:2022 indique l’approbation de l’électrovanne de sécurité utilisée dans la pompe.