Danfoss Link™
Danfoss Link™ a servi des millions de foyers au cours des dix dernières années. Avec la solution de chauffage connecté et intelligent Link™, Danfoss est entrée avec succès dans l'univers du chauffage domestique intelligent.
Pour toutes les futures installations connectées, Danfoss Ally™ est la solution de chauffage intelligente que nous recommandons. Avec Ally™, nous passons au meilleur protocole standard IoT du marché, Zigbee, et nous nous ouvrons à l'intégration d'autres acteurs du chauffage intelligent, en maintenant nos API ouvertes, créant ainsi des solutions plus performantes pour les maisons connectées.
Vous trouverez une page d'aide Danfoss Link™, en tant que référence du marché du chauffage pour les maisons connectées.

La famille de produit Danfoss Link™ pour les maisons intelligentes

Le contrôleur central Danfoss Link™ est la pièce centrale de votre système de contrôle du chauffage. Il peut être utilisé pour votre seule "smart home" jusqu'à 300 m² où bien pour le contrôle de 30 thermostats connectés.

Le thermostat Danfoss Link™ Connect est une tête électronique intelligente. En combinaison avec le régulateur central Danfoss Link™ CC, il garantit une chaleur agréable et une efficacité énergétique maximale.

Le thermostat d'ambiance Danfoss Icon™ est un capteur électronique connecté mesurant la température de la pièce où il se trouve.

Le thermostat pour chauffage au sol électrique Danfoss Link™ permet d'activer ou d'éteindre le système de chauffage. Équipé en option avec un capteur de température, il permet de mesurer la température de chauffage au sol.

Le contrôleur de chauffage au sol hydraulique Danfoss Link™ offre un large éventail de fonctionnalités avancées pour un contrôle optimal et facile de votre système de chauffage. Il permet de réaliser des grandes économies énergétiques et une régulation de la température pièce par pièce.

De nombreux accessoires Danfoss Link™ existent : unité de répéteur, adaptateurs, relais de chaudière et autres.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche technique | Danfoss Link RS Sonde d’ambiance | français, langue française | Suisse | 07 août, 2016 | 210.1 KB | |
| Fiche technique | Danfoss Link RS Sonde d’ambiance | français, langue française | France | 29 sept., 2015 | 297.6 KB | |
| Guide d’utilisation | Danfoss Link™ CC Central Controller | français, langue française | France | 07 août, 2019 | 2.9 MB | |
| Guide d’installation | Danfoss Link™ HC Hydronic Controller | Tchèque; Danois; Allemand; Anglais; Finnois; français, langue française; Néerlandais, flamand; Polonais | Multiple | 17 sept., 2019 | 7.4 MB | |
| Guide d’installation | Instruction CF-RU Repeater Unit | Danois; Allemand; Anglais; français, langue française; Italien; Néerlandais, flamand; Polonais; Suédois | Multiple | 08 août, 2010 | 534.3 KB |
Vidéos





FAQ
How do I install or replace thermostats or adapters?
Demount old thermostat
If you have an old thermostat on your radiator, you need to dismount your old thermostats, before you can install Connect Thermostat.
Watch video
Mount new thermostat and adapter
First, you need to identify which adapter is right for your radiator. Danfoss provides different adapters for different radiator valve types. Use the adapter selection guide by placing the different dimensions onto the valve to identify which adapter fits your valve.
The adapters supplied cover more than 90 per cent of all top mounted valves, both Danfoss and other brands. If none of the adapters fit onto your valve, it may be because your valve is old. In this case, we recommend that you buy a new valve.
Second, fit the correct adapter onto the valve. Insert batteries into your new Connect Thermostat and screw the thermostat onto the adapter and tighten. Leave mounting mode.
Now you are ready to create room and add devices on your Danfoss Link™ Central Controller.
What happens if there is a power outage or my device runs out of battery?
Power outage on Danfoss Link™ Central Controller
If there is a power outage, the Danfoss Link™ Central Controller will turn on, once it gets power again and will connect to your installed devices.
If the Central Controller does not get power again:
• Connect Thermostat will continue on the temperature they were at when the power outage happened
• the Room Sensor will go into frost protection mode
Connect Thermostat or Room Sensor runs out of battery
When Connect Thermostat or Room Sensor is low on a battery, a battery icon will be shown in the display and the Central Controller will give you an error message. If a Connect Thermostat or Room Sensors runs out of battery, they will go into frost protection mode.
Connect Thermostats and Room Sensors use 2 x AA non-rechargeable batteries each.
Why is there no connection between my Central Controller and one or more of my devices?
The freer passage the radio signal from the Central Controller has, the farther it can reach. House walls, metal objects, special constructions and other obstacles weaken the signal. Your Central Controller will give an alarm if it cannot reach a device for more than 1.5 hours.
If there are obstacles between your devices, you may need to install a Repeater Unit to extend the signal. If necessary, you can extend the extended signal by adding another Repeater Unit as illustrated below. You only need one Central Controller for your home.

When do I need a Danfoss Icon™ Room Thermostat?
It can measure and control the temperature at a specific spot in your home.
If you place the Icon™ Room Thermostat close to your couch or away from a window, you ensure your desired temperature at this spot, because you optimize the actual temperature measurement in the room.
We recommend adding a Icon™ Room Thermostat in rooms with multiple radiators, because the Room Sensor balances the temperature across radiators based on the room temperature.
If your radiator thermostat is covered, e.g. by furniture, the Icon™ Room Thermostat will ensure your desired temperature in the room.
Add the Icon™ Room Thermostat to your Danfoss Link™ Central Controller in the same room as the Connect Thermostat you want the Icon™ Room Thermostat to be connected to.
How do I get the optimum energy savings with a Danfoss Link™ system?
Energy savings are achieved through a reduction in room temperature.As a general rule, you can save 5% of energy consumption for every degree you lower the temperature at night. We recommend, you lower the temperature 3-4 °C at night and during working hours, e.g. from 21°C to 17°C. Also, activate vacation mode when you are on holiday.
When using Connect Thermostat, the average European saving potential is up to 30% on your heat consumption.
The older your thermostats are when exchanging them, the greater your energy savings will be.
Connect Thermostat was the first electronic thermostat ever to achieve the prestigious AA energy certificate from eu.bac.
Where can I get help with the app or Wi-Fi connection for Danfoss Link™?
Please go to our Danfoss Link™ App Helpdesk and get the assistance you need.
Open helpdesk
Why does the radiator thermostat not reach the temperature I have set?
To ensure that the radiator thermostat can reach the set temperature quickly, we recommend a difference between Away/Asleep mode and At Home mode at max. 4 ˚C.
Danfoss Link™ offers a precise and energy efficient heating regulation by adapting itself to the heating system. This takes approximately one week after installation. Therefore, during the first week you can experience fluctuations as the thermostats are learning when to start heating to reach the specific temperature at the specific time (adaptive learning).
After this period, you can enjoy the perfect temperature in your home whenever you want it.
Can Connect Thermostat and the Danfoss Link Central Controller be used in all types of buildings and homes?
The Danfoss Link™ Central Controller works in all residential units up to 300 m² with a maximum of 50 units per Central Controller (1 Central Controller + 49 units).
How many devices can I connect to a Danfoss Link™ Central Controller?
You can connect up to 50 devices in total to Danfoss Link™ Central Controller and thereof max. 30 Connect Thermostat to Danfoss Link™. Danfoss Link™ controls up to 10 devices in one room.
Can I control my Danfoss Link™ via app?
Yes, if you have the Wi-Fi version of Danfoss Link™ Central Controller. You can download the app from either App Store or Google Play.
Can I buy eco first and then buy Danfoss Link™ Central Controller later?
No.
Eco is a stand-alone product. You need to use Connect Thermostat for Danfoss Link™.
Is Danfoss Link™ secure when connected to Wi-Fi?
Danfoss ensures that all the devices in your home and the cloud service we provide to your smartphone are secure at all times. The Danfoss Link™ App is developed on a Home Banking platform and so the pairing of the Danfoss Link™ App to the Danfoss Link™ Central Controller is fully secure.
Logiciel

Danfoss Link™ avec wifi est disponible depuis août 2015.
La dernière version du logiciel est la version 4.2.1797 (28-02-2025)
Vous pouvez vérifier si votre CC Danfoss Link est compatible Wi-Fi de deux façons :
1. 1. Vérifiez l'étiquette (autocollant) au dos de votre CC Danfoss Link.
Le numéro de version doit être 4.
2. Si votre CC est allumé et entièrement configuré, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour vérifier si le CC est compatible avec le Wi-Fi :
a. Cliquez sur l'écran principal
b. Sélectionnez "Contrôle de la maison".
c. Trouvez et sélectionnez "Paramètres".
d. Recherchez "Wi-Fi et applications".
Si ce point est visible vous Danfoss Link CC est compatible avec le Wi-Fi

Danfoss Link™ avec USB a été vendu de 2013 à août 2015.
Il faut d'abord télécharger la version actuelle du logiciel sur une clé USB en cliquant sur le lien correspondant.
Ensuite, allez à votre contrôleur central et faites ce qui suit :
1. Insérez l'USB. Remarque :
La mise à jour automatique du firmware du Link CC via Wi-Fi n’est pas disponible. Veuillez vous reporter à la section suivante pour savoir comment effectuer la mise à jour du firmware via la borne USB en option. Format du lecteur flash : FAT 32, Capacité : <= 4 Go
2. Appuyez sur la vue de l'écran Mode de démarrage
3. Sélectionnez "Contrôle de la maison".
4. Sélectionnez "Paramètres".
5. Sélectionnez "Wi-Fi et applications".
6. Sélectionnez "App options".
7. Sélectionnez "Mise à jour du logiciel".
8. Sélectionnez "Mise à jour via USB".
9. Sélectionnez "Mettre à jour le logiciel maintenant".

Danfoss Link™ avec carte SD a été vendu de 2011 à 2013.
Tout d'abord, téléchargez la dernière version du logiciel sur une mini carte SD en utilisant le lien suivant.
Ensuite, allez à votre contrôleur central et faites ce qui suit :
Insérez la mini carte SD
Retirez la couverture et maintenez la touche SETUP enfoncée pendant trois secondes pour appeler le menu d'installation
Sélectionnez "Logiciel".
Sélectionnez "Mise à jour du logiciel".
Sélectionnez "Démarrer la mise à jour du logiciel".
Sélectionnez "Mettre à jour le logiciel maintenant".
Note : Les contrôleurs centraux d'avant 2010 utilisent parfois la version 1.x.x du logiciel. Dans ce cas, vous devez mettre à jour votre contrôleur central à la version 2.1.35 avant de passer à la dernière version du logiciel.
Solutions associées

Le chauffage connecté par Danfoss
Nous avons une solution de chauffage connecté pour chaque maison et chaque besoin. Du thermostat intelligent autonome pour radiateur aux solutions complètes de chauffage intelligent.
Avec Danfoss, optez pour un contrôle total quand vous voulez, où vous voulez.
En savoir plus sur le chauffage connecté