Récapitulatif :
La demande de refroidissement devrait augmenter considérablement au cours des prochaines décennies, en raison de l’augmentation du niveau de vie et des températures mondiales. Pour minimiser l’impact de la demande de refroidissement, il est essentiel d’adapter les normes et les conceptions des bâtiments afin de réduire les besoins en refroidissement et de s’assurer que toute demande de refroidissement restante est satisfaite de la manière la plus efficace et la plus durable possible.
Dans les zones urbaines denses, l’une des solutions de refroidissement les plus prometteuses est le refroidissement urbain (CC). Cependant, la conception et la couverture de surface d’un système de refroidissement urbain (SCC) dépendent fortement des conditions locales, ce qui entraîne une large gamme d’opportunités et d’avantages potentiels pour les communautés locales.
Bien que les solutions techniques pour établir un DC soient matures et aient fait leurs preuves au fil des décennies, un changement d’état d’esprit est nécessaire concernant les solutions d’approvisionnement en refroidissement, en particulier dans les zones urbaines denses. Pour faciliter la croissance du secteur DC et lui permettre d’atteindre son plein potentiel, une réglementation ciblée et une planification énergétique à long terme sont essentielles. Des réglementations et des politiques claires aideront à réduire les risques perçus associés aux systèmes de gestion des déchets, ce qui permettra aux services publics d’attirer plus facilement les capitaux nécessaires à la mise en place de tels systèmes.
L’objectif de ce document est de souligner les avantages du DC et de présenter des études de cas sélectionnées qui fonctionnent dans des conditions climatiques très différentes. Les études de cas sont choisies pour montrer comment différentes opportunités locales peuvent créer un argumentaire commercial solide pour la technologie, même dans des sites qui, à première vue, pourraient ne pas être considérés comme particulièrement adaptés pour DC. Ces études de cas peuvent inspirer les décideurs à rechercher des opportunités locales – des synergies avec d’autres secteurs – qui peuvent renforcer les arguments en faveur du développement de DCS en tant qu’opportunités d’investissement saines pour les entreprises.
Rencontrez l’auteur :

Oddgeir a rejoint Danfoss en 2012 en tant qu’expert du chauffage urbain à l’échelle mondiale. Il a travaillé sur une large gamme de sujets dans le secteur du chauffage urbain, allant d’approfondissements sur les composants, à l’analyse des interactions complexes et du rôle des systèmes d’énergie urbaine dans la perspective du système énergétique au sens large, en passant par l’accueil de délégations à la recherche de solutions pour la décarbonation et l’utilisation efficace des sources d’énergie. Oddgeir participe activement à des projets et plateformes de recherche internationaux visant à partager les connaissances et à positionner les systèmes de chauffage urbain. En outre, il fournit des services de conseil aux partenaires sectoriels et aux institutions. Oddgeir est titulaire d’un doctorat en ingénierie de l’Université d’Islande.

Jan Eric a rejoint Danfoss en 2000 et a travaillé dans les domaines de la simulation dynamique, des essais en laboratoire, des essais sur le terrain, de l’analyse techno-économique, de la recherche et du développement. L’accent est mis sur les composants, les sous-systèmes et les systèmes énergétiques, liés aux offres Danfoss dans le domaine des solutions de chauffage et de refroidissement. L’accent est mis sur le développement conceptuel du chauffage et du refroidissement urbains dans la perspective d’un système énergétique intelligent et sectoriel. Un certain nombre de publications ont été réalisées et des conférences sont dispensées dans le cadre d’activités d’éducation et de formation. Jan Eric est titulaire d’un master en génie mécanique/énergie.
Autres auteurs
- Federico Bava, profil LinkedIn de Ramboll
- John Flørning, profil LinkedIn de Ramboll
- Patrick Durup Thomsen, profil LinkedIn DEVCCO