PROXA elige bombas y ERDs de Danfoss para una planta compacta de SWRO en Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo evitó por poco el «Día Cero», cuando el suministro de agua de la ciudad sudafricana estuvo a punto de interrumpirse debido a la grave escasez de agua en 2017-2018. Desde entonces, se han intensificado los esfuerzos en materia de seguridad hídrica tanto en el sector público como en el privado. Cuando los propietarios de un complejo hotelero y comercial situado en histórico paseo marítimo del puerto decidieron instalar su propia planta de SWRO para aumentar su resiliencia al agua, el objetivo era sencillo pero exigente: maximizar la producción de agua en el menor espacio posible y de la forma más eficiente. En el corazón de la solución se encuentran las bombas de alta presión y los dispositivos de recuperación de energía ERD de Danfoss, que ofrecen una solución compacta de eficiencia energética .

El reto: Maximizar la producción de agua de la forma más energéticamente eficiente y lo más compacta posible
En el contexto de la escasez de agua a largo plazo de Ciudad del Cabo, el cliente de PROXA, los propietarios del famoso V&A Waterfront en el distrito portuario de la ciudad, querían aumentar su resiliencia a la escasez de agua. Dado que la propiedad tiene acceso al mar, la SWRO fue una elección lógica. Sin embargo, la situación única de la propiedad impuso exigencias especiales al diseño de la planta de SWRO.
Según Derick Coetzee, director de ventas de Marsi Water, no solo la capacidad de la planta tendría que ser lo suficientemente grande como para cubrir todas las necesidades de agua del hotel, tiendas, restaurantes y otras empresas de la propiedad. También debe ser lo más compacta posible, ya que, de lo contrario, el espacio que ocupa en esa atractiva ubicación podría destinarse a otros fines Por último, en línea con las políticas de descarbonización de los propietarios de la propiedad, toda la propiedad tendría que funcionar con cero emisiones netas a más tardar en 2030, por lo que la planta de SWRO tendría que ser lo más eficiente desde el punto de vista energético.
La solución: Una planta de dos trenes de 3300 m³/día construida con la tecnología APP e iSave de Danfoss
Cuando los ingenieros de PROXA se pusieron en contacto con Marsi Water para hablar sobre las posibles opciones de componentes, Coetzee no dudó de que la gama de bombas APP y los dispositivos de recuperación de energía iSave de Danfoss eran una opción muy competitiva «La combinación de la mejor eficiencia energética de su clase y el tamaño muy compacto de Danfoss era ideal para un proyecto de este tipo», explica. "PROXA no solo podía maximizar la producción de agua por metro cúbico de espacio utilizado. También podrían minimizar el consumo de electricidad por metro cúbico de agua producida."
Para aumentar aún más la resiliencia, los ingenieros de PROXA decidieron un diseño de dos trenes, de modo que incluso si un tren estuviera parado para mantenimiento o reparaciones, el otro seguiría produciendo agua. «Este diseño multi-tren ofrece mayor flexibilidad tanto a los operadores como a los propietarios de la planta», afirma Coetzee. «Además de la redundancia de los componentes más críticos, también simplifica la expansión de la planta en caso de que sea necesaria en el futuro. Añadir otro tren a una planta existente es mucho más fácil que volver a hacer toda la planta."
Cada uno de los dos trenes de la planta consta de una bomba de alta presión APP86 y dos unidades ERD iSave 50.
Los resultados: Instalación y funcionamiento sencillos, y un posible tercer tren en el futuro
La planta se puso en servicio en octubre de 2024 y, hasta ahora, su funcionamiento ha sido sin problemas.
Según Regardt de Swardt, Project Manager de PROXA, «Danfoss y Marsi Water proporcionaron un servicio impecable tanto durante la revisión del diseño como durante las fases de puesta en servicio». Su equipo internacional de puesta en servicio proporcionó formación inicial, y su equipo de servicio proporciona asistencia continua al equipo de operaciones y mantenimiento de PROXA durante el contrato de operaciones de 10 años."
«Estamos muy satisfechos con la colaboración de Danfoss en este proyecto», afirma Coetzee. «y esperamos con impaciencia la posible expansión de esta planta, algo que V&A Waterfront y PROXA ya han discutido».
Productos relacionados

Para purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.

Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.