EE. UU.: En Hayward, Wisconsin, un centro de salud de última generación ahora presta servicio a la Tribu Lac Courte Oreilles, ofreciendo atención médica accesible a una comunidad que durante décadas ha enfrentado numerosas enfermedades prevenibles.
Con capacidad para atender más de 80.000 visitas de pacientes al año, esta instalación está diseñada para brindar atención sanitaria de alta calidad y accesible a la población local.
El compromiso del centro con la transformación de vidas y el bienestar comunitario se refleja en cada detalle del nuevo edificio, incluida la solución de climatización interior, diseñada para ofrecer el máximo confort y seguridad a pacientes y personal.
Diseñar una solución de climatización para un centro de salud implica cumplir con exigentes requisitos técnicos para garantizar un confort fiable durante todo el año. En los sistemas hidrónicos, lograr un rendimiento óptimo tradicionalmente requería la instalación invasiva de sensores de presión diferencial para medir con precisión el flujo y equilibrar el sistema.
Este método no solo incrementa la complejidad y los costos de instalación, sino que también exige esfuerzos de puesta en marcha extensos. Para una instalación ubicada en una región con inviernos rigurosos, como Wisconsin, es imprescindible que el sistema ofrezca un rendimiento confiable sin compromisos.
Danfoss desempeñó un papel fundamental al suministrar las unidades VLT® HVAC Drive FC 102, que revolucionan la gestión del sistema mediante automatización inteligente. Al incorporar las curvas de rendimiento de las bombas directamente en la memoria de los variadores, el sistema monitorea continuamente la potencia y velocidad de la bomba para ajustar automáticamente el rendimiento hidráulico y cumplir con los requisitos precisos de presión y caudal.
Esta integración inteligente elimina la necesidad de sensores de presión externos y simplifica el proceso de instalación.
Un beneficio real para nosotros, como instaladores, es que las bombas SelfSensing permiten visualizar todos los aspectos del rendimiento del sistema. Además, si se requieren ajustes, es posible equilibrar fácilmente las curvas de las bombas para adaptarlas con precisión a la resistencia del sistema.
Esto reduce significativamente el tiempo de balanceo y puesta en marcha del sistema, trasladando esa capacidad al instalador en lugar de depender de un costoso control adicional o de un agente de puesta en marcha.
Con diagnósticos integrados y alertas automáticas, este variador supervisa continuamente el rendimiento del sistema, permitiendo ajustes proactivos para mantener una operación óptima. Trabajando en conjunto con las bombas SelfSensing, la solución global ofrece un sistema ágil que se adapta a demandas variables, reduciendo tiempos de inactividad y mejorando el rendimiento general.
Descubre el VLT® HVAC Drive FC 102
La integración del sistema de control inteligente de Danfoss con las bombas SelfSensing de TACO ha dado lugar a una solución que realmente representa el concepto de bombear con inteligencia, no con esfuerzo. Al eliminar la instalación invasiva de sensores, el proyecto simplificó la puesta en marcha y agilizó el proceso de instalación, a la vez que ofreció supervisión en tiempo real de las condiciones del clima interior.
Gracias a esta solución avanzada, el centro de salud está perfectamente equipado para mantener un ambiente interior saludable y confortable para sus pacientes, incluso durante los severos inviernos de Wisconsin.
.
Para los propietarios de edificios, esto significa una integración personalizada con un coste de instalación significativamente reducido, mayor inteligencia del sistema, y monitoreo y control continuo del rendimiento del sistema y la gestión energética durante toda la vida útil del edificio.
EE. UU.: Con monitoreo basado en condiciones integrado, el VLT® HVAC Drive FC 102 optimiza el tiempo de actividad del sistema hidrónico, mejorando el confort interior en un centro de salud comunitario en Wisconsin.
Si hablamos de pabellones de hockey sobre hielo, tanto si somos jugadores como espectadores, con Danfoss siempre estará en el equipo ganador.
Equinix conecta las empresas líderes del mundo con sus clientes, empleados y socios dentro de los centros de datos más interconectados.
El proyecto de desarrollo conjunto entre las unidades de Kolmeks y Danfoss Drives en China, Italia y Finlandia resultó ser un gran éxito.
El VLT® HVAC Drive ayuda al hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers a optimizar la eficiencia energética y la rentabilidad.
¿Un sistema de calefacción central que consume un 70 % menos de energía ahora que en 2007? ¿Al tiempo que mantiene la máxima comodidad y el rendimiento del proceso? Este es el impresionante resultado obtenido en la planta industrial de Danfoss en Nordborg (Dinamarca).
Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.