Liberar el poder de los datos
En el panorama industrial actual en rápida evolución, una monitorización eficaz de las condiciones es primordial para garantizar la fiabilidad, eficiencia y longevidad de los equipos críticos. A medida que la tecnología continúa avanzando, la monitorización remota ha surgido como un revolucionario, permitiendo a los usuarios acceder a datos en tiempo real, reaccionar con antelación para evitar interrupciones, optimizar el rendimiento y tomar decisiones informadas.
En la atracción «Beat the Storm» del Universe Science Park en Dinamarca, resulta muy difícil acceder físicamente a los motores. Realizar una comprobación física del ventilador, el motor y los cables lleva mucho tiempo. Por lo tanto, es extremadamente valioso que, en lugar de desmontar los motores para comprobarlos anualmente, podamos supervisarlos de forma remota en busca de vibraciones y consumo energético. El personal puede actuar con antelación para evitar fallos críticos. De hecho, la capacidad de la CBM actúa como una red de seguridad invisible que protege el sistema desde el interior.
Lea el caso práctico

Productos destacados

Primeras innovaciones de Danfoss
La CBM forma parte de la historia de primicias de Danfoss en materia de innovación. Los convertidores de frecuencia de Danfoss se diferencian del resto del mercado por sus funciones inteligentes integradas en el convertidor de frecuencia para reducir los componentes externos necesarios.