Danfoss ha puesto en marcha oficialmente un laboratorio de pruebas de agua de última generación en su planta de producción de Nordborg, reforzando su compromiso con la innovación y las soluciones centradas en el cliente. Esta nueva instalación está diseñada para simular condiciones de funcionamiento reales, lo que permite realizar pruebas precisas y repetibles de las configuraciones de las boquillas de agua para aplicaciones como la humidificación, la supresión de polvo y la refrigeración adiabática.
Desde su apertura a finales de abril de 2025, el laboratorio ya ha respaldado pruebas satisfactorias para cuatro clientes, con solicitudes de pruebas adicionales ya pendientes. Las instalaciones ofrecen a los clientes la oportunidad de validar el rendimiento de la boquilla según especificaciones exactas, proporcionando datos cuantitativos sobre los ángulos de pulverización, la consistencia de las gotas, el comportamiento antigoteo y la manipulación de la presión. Esto permite a los clientes tomar decisiones informadas basadas en métricas de rendimiento del mundo real.
Cumplir las expectativas de nuestros clientes significa mucho más que ofrecer productos de alta calidad: se trata de respaldarlos con datos del mundo real. Este laboratorio nos da la capacidad de validar el rendimiento de la boquilla según especificaciones exactas, lo que no solo aumenta la credibilidad del producto, sino que también mejora la confianza del cliente.
El desarrollo del laboratorio fue el resultado de una estrecha colaboración interdisciplinaria. Jørgensen y el ingeniero de producto Satish Ligade dirigieron la configuración técnica, con el apoyo de un equipo específico que garantizó que el laboratorio funcionara con precisión y propósito.
Para mí, este proyecto ha sido una experiencia muy buena y positiva. Estoy convencido de que nuestros clientes verán las grandes oportunidades que ofrece este laboratorio a la hora de ayudarles a obtener las boquillas exactas que necesitan para sus aplicaciones.
Estoy entusiasmado con nuestro nuevo laboratorio para pruebas de agua, ya que sin duda servirá como una potente herramienta para ayudarnos a mejorar no solo la satisfacción del cliente, sino también a acelerar la toma de decisiones del cliente. Sabemos que ver es creer, y ofrecer a los clientes la posibilidad de probar y validar el rendimiento de las boquillas en un entorno de pruebas en vivo genera una mayor confianza y nos diferencia de nuestros competidores.
Además de apoyar las necesidades actuales de los clientes, el laboratorio también desempeña un papel estratégico a la hora de acelerar el desarrollo de productos, mejorar el intercambio interno de conocimientos e identificar oportunidades de optimización en una fase temprana del proceso de diseño. Es un testimonio de cómo incluso las inversiones en infraestructuras relativamente modestas pueden ofrecer un valor significativo, especialmente en industrias críticas para el rendimiento en las que la precisión técnica es clave.
Con este nuevo laboratorio de pruebas de agua, Danfoss sigue liderando el camino en la entrega de soluciones personalizadas y basadas en datos que satisfacen las necesidades cambiantes de sus clientes.
Productos relacionados

Danfoss Spray Technologies se está expandiendo hacia aplicaciones de agua sostenibles con una nueva línea de boquillas de agua que se desarrollan, producen y mejoran basándose en nuestros 75 años de experiencia con el principio de atomización simplex de remolino a presión. Un patrón de pulverización repetible de alta calidad y un rendimiento de pulverización optimizado. La gama de boquillas de agua se adapta a una amplia gama de aplicaciones, desde la agricultura y el enfriamiento adiabático hasta la desinfección y la humidificación.