Danfoss Drives와 함께 시뮬레이션 여정을 시작하십시오
동력 또는 전력 변환기 환경을 시뮬레이션하여 빠른 응답 시간과 유연한 제품 개발 과정을 통한 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 시장 출시 기간을 단축하고 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다. Danfoss Drives의 MyDrive® 시뮬레이션 도구는 최적의 예측 시뮬레이션 소프트웨어 및 하드웨어 도구를 제공함으로써 설계 목표를 성취하는 데 필요한 도구와 전문 지식을 제공합니다.
HIL, SIL 및 클라우드 기반 시뮬레이션을 위한 종합적인 범위
최신 동영상에서 시뮬레이션의 혁신적인 위력과 시뮬레이션으로 비즈니스 운영 환경을 개선하는 방법을 알아보십시오. 시뮬레이션 세계와 시뮬레이션으로 누릴 수 있는 수많은 장점, Danfoss Drives에서 제공하는 혁신적인 도구에 대해 함께 알아보실 수 있습니다. 시뮬레이션을 처음 접하거나 현재 프로세스를 최적화하기를 원하는 경우 모두 이 동영상을 통해 다양한 인사이트와 실용적인 솔루션을 파악할 수 있습니다.
이 동영상에서 Danfoss Drives의 드라이브 인텔리전스 부문 대표인 노버트 하니고브스키(Norbert Hanigovszki)가 시뮬레이션을 사용하여 안심하고, 위험을 줄이며, 최적화되고 효율적인 설계를 제공하는 방법을 설명합니다.
이러한 Danfoss Drive 도구에 대해 더 깊이 있는 인사이트를 얻어보십시오.
MyDrive® 버추얼: 전 세계 150개 이상의 시뮬레이션 도구와 호환되는 충실도 높은 드라이브 모델을 제공합니다.
MyDrive® Simulation: 동료와의 협업을 강화하여 효율성을 높이는 클라우드 기반 플랫폼입니다.
MyDrive® HIL: 실시간 HILS(Hardware In the Loop) 시뮬레이션을 경험할 수 있습니다. 이 도구는 실제 Danfoss 제어 구성 요소와 가상 애플리케이션을 결합하여 탁월한 충실도와 비용 절감 효과를 제공합니다.
시장 출시 가속화
새로운 기계와 제품 라인의 설계, 테스트, 시운전 중 엄격한 품질 요건과 복잡한 과제를 해결해야 하는 상황에서 SIL 또는 HIL 테스트를 지원하는 디지털 도구를 사용하면 최상의 결과를 더 신속하게 달성할 수 있습니다. 즉, 경쟁사보다 한발 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다.
MyDrive® 시뮬레이션 소프트웨어로 경쟁 우위 확보

실물의 프로토타입은 비용이 많이 듭니다. 설계를 최적화하고 시스템 테스트에 더욱 지속 가능한 방식으로 접근하기 위해 MyDrive® 디지털 도구를 사용하면 실제 작업장이나 실험실에 도입하기 전에 테스트 및 시운전을 시뮬레이션할 수 있습니다.

HIL 또는 SIL 시뮬레이터와 같은 디지털 도구는 비용 측면에서 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 도구를 통해 설계자는 최소한의 자본 투자(CAPEX)만으로도 전력 변환기의 성능과 수명 주기를 예측할 수 있습니다. 이러한 도구를 사용하면 설계자는 실물의 프로토타입, 테스트 벤치 또는 출장비 없이도 설계 모델의 모든 측면을 철저하게 테스트할 수 있습니다.

시뮬레이션은 열린 환경에서의 협업을 용이하게 하여 전문가들이 자유롭게 토론하고 함께 아이디어를 개발할 수 있도록 지원합니다. 시뮬레이션은 솔루션과 전후 관계를 역동적이고 상호 작용적인 방식으로 구현합니다. 시뮬레이터 도구는 여러 분야에서 시너지 효과를 촉진하여, 매우 효율적으로 엔지니어링 시간을 사용하는 방식으로 가능성('가상' 시나리오)을 탐색하고 혁신적인 솔루션을 찾는 데 도움이 됩니다.
클라우드 기반 솔루션에는 IT 인프라가 필요하지 않으므로 시뮬레이션에 쉽게 접근할 수 있습니다.

당사에서 제공하는 고유한 시뮬레이션 서비스를 사용하여 시스템의 미래를 대비하십시오. 당사 도구를 사용하여 제품을 개발하면 제품에 새로운 기능과 사양을 안정적이고 신속하게 탑재할 수 있습니다. 시뮬레이터 도구는 실제 제품을 정확하게 반영하기 때문입니다. 설치된 드라이브의 소프트웨어 업데이트도 이러한 Danfoss 디지털 도구에 적용됩니다.
HIL(Hardware In the Loop) 시뮬레이션: 이 시뮬레이션을 통해 실제 드라이브에 통합된 기기와 동일한 컨트롤러 전자 기기를 사용하여 실시간 작동 상태를 확인할 수 있습니다. 필요에 따라 자체 전자 부품 및 소프트웨어 부품을 사용하여 시스템을 확장할 수 있습니다. 이는 최첨단 시뮬레이션 도구로, 일반적으로 가장 정확한 성능을 제공합니다.
SIL(Software In the Loop) 시뮬레이션: 이 시뮬레이션을 통해서는 최대의 유연성을 누릴 수 있습니다. 데스크톱 컴퓨터에서 자유롭게 시스템을 구성하거나 클라우드 기반 솔루션으로 신속하게 시작할 수 있습니다.
당사의 시뮬레이션 제품을 사용하여 귀사 자체 시스템의 디지털 트윈을 구축하십시오. 모니터링, 최적화 등에 디지털 트윈을 사용하여 시스템을 혁신할 수 있습니다.

시뮬레이션은 최종 제품의 품질에 긍정적인 영향을 줍니다. 개발 중 검증 테스트는 다음과 같이 다양한 이유로 테스트 시스템을 개선할 수 있습니다
- 애플리케이션 지식이 시뮬레이션 모델에 통합되므로 전후 배경이 항상 존재하고 설계 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다.
- HIL 또는 SIL 테스트(HIL 시뮬레이션 또는 SIL 시뮬레이션) 등의 더 많은 테스트를 통해 제품 품질과 안정성을 높일 수 있습니다. 즉 호출률을 줄일 수 있습니다.
- 문제가 발생하면 시뮬레이션 도구를 사용하여 정확하게 어떤 테스트 시나리오에 문제가 있었는지 더 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 시뮬레이션 도구를 자체 테스트 시스템과 통합할 수 있습니다. 지속적인 통합 파이프라인에서 사용하는 수동 또는 자동 테스트를 선택할 수 있습니다. 테스트 자동화는 규모 확장에 도움이 됩니다.
제품 및 서비스의 유효성 검사 테스트에서도 시뮬레이션이 중요한 역할을 할 수 있습니다. HIL 시뮬레이션과 같이 충실도가 가장 높은 도구를 사용하면 수동 검증 작업을 줄이거나 완전히 배제할 수 있습니다.

앞으로는 규정 준수 목적으로 시뮬레이션 모델이 필요하게 될 것입니다. 예를 들어, 송전 시스템 운영자(TSO)는 여러 MW 규모의 전기 분해 플랜트에 주전원 연결을 허가하기 전에 시뮬레이션 모델 형태로 규정 준수 여부를 입증하도록 요구할 수 있습니다. 이러한 요건은 전자 제어 유닛이 있는 배터리 관리 시스템 또는 전력 전자 장치와 연결된 기타 복잡한 컨트롤러를 테스트하는 데 적용될 수 있습니다.
Danfoss Drives의 MyDrive® 시뮬레이션 도구를 사용하여 시뮬레이션 규정 준수를 한 차원 더 강화하십시오. 이러한 도구를 사용하면 향후 법률 규제와 요건을 충족할 수 있습니다.