- La ampliación duplica con creces la capacidad de producción de las instalaciones de Danfoss en Monterrey.
- El aumento de la capacidad permite responder mejor a las necesidades de los clientes.
- La ampliación de la producción garantizará una mayor sostenibilidad, seguridad, amplitud de la red de proveedores y producción, y transparencia en la cadena de suministro.
El 5 de noviembre de 2025, Danfoss celebró la inauguración de su fábrica ampliada en Monterrey, México, una decisión impulsada por el aumento de la demanda de equipos de climatización fiables y eficientes desde el punto de vista energético en los mercados de América del Norte y América Latina. La ampliación también es una parte importante de la estrategia LEAP 2030 de Danfoss, cuyo objetivo es reducir los plazos de entrega y reforzar aún más las cadenas de suministro para los clientes de todos los mercados.
Autoridades locales, entre ellas el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, y el embajador de Dinamarca en México, Kim Højlund Christensen, así como valiosos clientes y dedicados empleados de Danfoss, estuvieron presentes cuando el director ejecutivo de Danfoss, Kim Fausing, y Kristian Strand, director de Danfoss Climate Solutions, junto con el resto de la dirección de Danfoss, celebraron este hito con una ceremonia de inauguración en la fábrica.
La ampliación de nuestras instalaciones de Monterrey refleja nuestra ambición, como parte de nuestra estrategia LEAP 2030, de ser el socio tecnológico preferido de nuestros clientes y estar cerca de sus mercados. Esta inversión estratégica nos acerca a los clientes de EE. UU. y aumenta nuestra capacidad para satisfacer rápidamente sus necesidades.

Strand añadió: «Este año hemos experimentado un fuerte crecimiento de dos dígitos en el mercado estadounidense y estamos decididos a apoyar el crecimiento de nuestros clientes. Con la inversión en el aumento de la producción en México, nos encontramos en una posición aún más sólida para ayudarles a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y crear un valor aún mayor mediante una estrecha colaboración y una mayor resiliencia en la cadena de suministro».
La fábrica, con certificación LEED Silver, está construida para adaptarse a las necesidades de capacidad futuras. La ampliación también incluye un laboratorio de compresores más grande, que ha pasado de 500 m² a 1000 m².
La ampliación coincide con el 30.º aniversario de la producción de Danfoss en México y es la cuarta ampliación de la planta desde su creación. En la actualidad, Monterrey es el centro neurálgico de Danfoss, con más de 1400 empleados.
Datos sobre Danfoss México
- Danfoss cuenta con seis plantas de producción en México: Monterrey, Querétaro y Reynosa, repartidas entre las tres divisiones de la empresa.
- Superficie total: 170 000 metros cuadrados.
- Todas las fábricas de México están ubicadas estratégicamente para garantizar la diversidad geográfica y la proximidad al mercado norteamericano.
- Danfoss ha invertido 100 millones de dólares en México durante los últimos cuatro años.
- Las ampliaciones de la producción reflejan las cuatro dimensiones distintivas de la resiliencia identificadas en la Política Comercial de Estados Unidos para la Resiliencia de la Cadena de Suministro: sostenibilidad, seguridad, diversidad y transparencia.
- Número total de empleados de Danfoss en México: 3000.